C28x+FPU架构的C2000微处理器在原有的C28x定点CPU的基础上加入了一些寄存器和指令,来支持IEEE 单精度浮点数的运算。对于在定点微处理器上编写的程序,浮点C2000也完全兼容,不需要对程序做出改动。浮点处理器相对于定点处理器有如下好处:
- 编程更简单
- 性能更优,比如除法,开方,FFT和IIR滤波等算法运算效率更高。
- 程序鲁棒性更强。
一、IEEE754格式的浮点数
C28x+FPU的单精度浮点数遵循IEEE754格式。它包括:
- 1位符号位:0表示正数,1表示负数。
- 8位阶码
- 23位尾数
|
31 |
30 23 |
22 0 |
|
符号位 |
阶码 |
尾数 |
表1:IEEE单精度浮点数
|
符号位S |
阶码E |
尾数M |
值 |
|
0 |
0 |
0 |
正0 |
|
1 |
0 |
0 |
负0 |
|
0或1 |
0 |
非0 |
非规格化数(1) |
|
0 |
1-254 |
0x00000-0x7FFFF |
正常范围正数(2) |
|
1 |
1-254 |
0x00000-0x7FFFF |
正常范围负数(2) |
|
0 |
255 |
0 |
正无穷大 |
|
1 |
255 |
0 |
负无穷大 |
|
0或1 |
255 |
非0 |
非数值(NaN) |
(1)非规格化数值非常小,计算公式为(-1)sx2(E-126)x0.M
(2)正常范围数值计算公式为(-1)sx2(E-127)x1.M
正常范围数值落在± ~1.7 x 10 -38 to ± ~3.4 x 10 +38范围内。从表1可以看出,IEEE754标准包括:
- 标准数据格式和特殊值,比如非数值(NaN)和无穷大
- 标准舍入模式和浮点运算
- 多平台支持,包括德州仪器C67x系列芯片。
C2000对该标准作了一些简化:
- 状态标志位和比较运算不区分正0和负0
- 非规格化数值被认为是0
- 对非数值(NaN)处理方式和无穷大一样。
IEEE754标准有5种舍入模式,C28x+FPU只支持其中两种:
--截断:小数位不管大小全部舍去
--就近舍入向偶舍入:这种模式下如果小数位小于5就舍去,大于5就进位,如果小数位为5,则舍入到最近的偶数。
表2展示了不同的舍入模式对数据的影响。C28x+FPU编译器默认将微处理器配置为就近舍入向偶舍入模式[1]。
表2:不同舍入模式示例
|
模式 / 实际值 |
+11.5 |
+12.5 |
−11.5 |
−12.5 |
|
就近舍入向偶舍入 |
+12.0 |
+12.0 |
−12.0 |
−12.0 |
|
就近舍入远离0舍入 |
+12.0 |
+13.0 |
−12.0 |
−13.0 |
|
截断 |
+11.0 |
+12.0 |
−11.0 |
−12.0 |
|
向上舍入 |
+12.0 |
+13.0 |
−11.0 |
−12.0 |
|
向下舍入 |
+11.0 |
+12.0 |
−12.0 |
−13.0 |
二、浮点C2000芯片运算技巧和注意点
浮点数的精度由尾数位决定,绝大多数的数在用浮点数表示时都会有误差,这些误差很小,多数情况下可以忽略,但是在经过多次计算后这个误差可能会大到无法接受。
下面用实例来进行说明,下面一段代码定义float类型变量,分别在TI最新的Delfino芯片F28379D的CPU1和CLA1上,将11.7加20001次。
float CLATMPDATA=0;
int index=20001;
while(index--)
{
CLATMPDATA=CLATMPDATA+11.7;
}
得到如下结果:
其中CLATMPDATA1是在CLA中将11.7加20001次得到的结果,CLATMPDATA2是在CPU中将11.7加20001次得到的结果。可以看出两者所得到的结果不同,并且都和正确结果234011.7有较大差距。
- 为何CPU和CLA计算结果不同?
CPU和CLA运算结果的不同是由于其对浮点数的舍入模式的不同造成的,前文已经说过,C28x+FPU 编译器默认将CPU配置为就近舍入向偶舍入模式。而CLA不同,CLA默认为截断舍入模式[2]。在CLA的代码中,我们可以通过增加下述代码:
__asm(" MSETFLG RNDF32=1");//1为就近舍入向偶舍入,0为截断舍入
将CLA的舍入模式更改为就近舍入向偶舍入模式,然后再运行代码,可以得到和CPU同样的结果。
2. 为何CPU和CLA计算结果都有较大误差?如何解决?
11.7在用IEEE754格式的浮点数表示时为0x413b3333,其对应的实际值为11.69999980926513671875,可以看出误差很小,但是经过多次累加多次舍入后得到的结果误差较大,对此,我们可以将CLATMPDATA定义为long double型变量(64位),再次运行相同的代码,可以得到如下结果,可以看到误差很小可以忽略。
需要指出的是,现有的C28x CPU只支持单精度(32位)的硬件浮点运算,对于64位双精度浮点数的运算都是通过软件实现的,所以其运算速率会慢很多。另外CLA不支持64位数。
在这个实例中,我们可以分别观察float类型变量和long double类型变量的汇编代码如下:
C code: CLATMPDATA2=CLATMPDATA2+11.7;
如果CLATMPDATA2是float型变量,则相应的汇编代码为:
00c08d: E80209D8 MOVIZ R0, #0x413b 1cycle
00c08f: E2AF0112 MOV32 R1H, @0x12, UNCF 1cycle
00c091: E8099998 MOVXI R0H, #0x3333 1cycle
00c093: E7100040 ADDF32 R0H, R0H, R1H 2cycle
00c095: 7700 NOP 1cycle
00c096: E2030012 MOV32 @0x12, R0H 1cycle
如果CLATMPDATA2是long double型变量,则相应的汇编代码为:
00c08b: 7680005A MOVL XAR6, #0x00005a 1cycle
00c08d: 8F00005A MOVL XAR4, #0x00005a 1cycle
00c08f: 8F40C26A MOVL XAR5, #0x00c26a 1cycle
00c091: FF69 SPM #0 1cycle
00c092: 7640C0C9 LCR FD$$ADD 4cycle(跳转耗时)
+25cycle(FD$$ADD函数内部需要25cycle)
可以看出CPU对float类型数执行一次加法耗时7个cycle,对long double类型数执行一次加法耗时33个cycle。
三、结论
1. C2000的CPU和CLA默认的舍入模式不同,在计算浮点数时可能会得到不同的结果,但是我们可以通过代码改变其舍入模式得到相同的结果。
2. 单精度浮点数经过多次计算后可能会有较大误差,可以通过将变量定义为64位long double型解决精度问题。
3. C28x CPU只支持单精度(32位)的硬件浮点运算,对于64位双精度浮点数的运算都是通过软件实现的,所以其运算速率会慢很多。在下一代的C2000产品中我们会实现对64位双精度浮点数运算的硬件支持。
References
[1]. TMS320C28x FPU Primer (SPRAAN9A)
[2]. TMS320F2837xD Dual-Core Delfino Microcontrollers Technical Reference Manual (SPRUHM8F)



-
xklzw
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
xklzw
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级