Other Parts Discussed in Post: IWR1642BOOST, AWR1243, DCA1000EVM

作者: TI 工程师 Chris Meng; Yide Fang

 

一、开发环境

1、硬件

  • AWR1243/xWR1443/xWR1642BOOST(本文以IWR1642BOOST为例)
  • DCA1000EVM
  • 5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)电源适配器1个或2个  
  • micro USB线2条
  • RJ45网线1根
  • 60引脚Samtec连接线(DCA1000EVM自带)
  • mmWave Studio(以mmWave Studio2.0.0.2为例)
  • MATLAB Runtime Engine v8.5.1(注意:必须是这个版本的,更高版本的并不兼容,同时需要下载的是32-bit的。建议使用本文最后的链接直接下载。)
  • XDS Emulation Software Package v6.0.579.0 及以上版本(CCS v7.1及以上版本包含此包可不必重复下载安装)

2、软件

  • mmWave Studio(以mmWave Studio2.0.0.2为例)
  • MATLAB Runtime Engine v8.5.1(注意:必须是这个版本的,更高版本的并不兼容,同时需要下载的是32-bit的。建议使用本文最后的链接直接下载。)
  • XDS Emulation Software Package v6.0.579.0 及以上版本(CCS v7.1及以上版本包含此包可不必重复下载安装)

二、操作步骤

1、按图1连接并固定DCA1000EVM和IWR1642BOOST

图1

 

2、短接IWR1642BOOST上的SOP0和SOP1(即P2和P4)

图2

 

3、按图3连接线缆

1)电源连接设置,DCA1000EVM有两种供电方式(由板上Switch3开关控制):

  • Switch3开关打到“DC_JACK_5V_IN”,连接5V直流电源供电。
  • Switch3开关打到“RADAR_5V_IN”,利用与DCA1000EVM接在一起的xWR1xxx系列的毫米波传感器EVM板供电,无需外接5V电源。

2)当DCA1000电源成功连接之后,LED10绿色灯会亮起。

图3

注意:DCA1000上有两个USB口,连接的是FTDI口,不要接成FPGA口。

 

4、检查串口

1)在第一次将DAC1000EVM板和电脑连接时,会自动安装FTDI相关驱动,如果出现驱动安装失败的情况,可以通过以下方法解决:

右击 ——选择更新驱动软件——从电脑上选择驱动软件——选择以下路径“mmwave_studio_02_00_00_02\ftdi”安装驱动

详细可参考下面文档的第7页https://training.ti.com/sites/default/files/docs/mmwave_sensor_raw_data_capture_using_dca1000_v02.pdf

 

2)打开Device Manager,查看串口,如图出现4个AR标识和两个XDS标识的接口,则表明连接正确。(不同电脑上串口号可能会有差异)

 

5、设置本地连接

打开网络连接——本地连接——查看属性——选择IPV4——查看属性——选择使用固态IP地址(输入IP地址192.168.33.30,子网掩码地址使用255.255.255.0),如下图。    

图5

 


 

6、打开mmWave Studio

可执行文件在安装目录下的mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\RunTime的文件夹下。在使用mmWave Studio时,界面上的一些按钮会发生颜色变化,给予提示。

图6

1)选点击Connection选项。

2)查看FTDI Connectivity Status是否显示为connected(绿色)。

3)在最左侧选择DCA1000,默认应该就是DCA1000。

4)在Reset Control中点击Set。

5)选择Application/User UART port的串口号,将波特率设为115200,点击connect。RS232 Connectivity应该会显示为“connected”。Device Status会显示为毫米波传感器EVM板相应的型号。

6)在Files框内选择相应的文件(以xWR1642为例)。

  • BSS FW选择mmwave_studio_02_00_00_02\rf_eval_firmware\radarss\xwr16xx_radarss.bin
  • MSS FW选择

mmwave_studio_02_00_00_02\rf_eval_firmware\masterss\xwr16xx_masterss.bin

点击load将两个文件分别下载到芯片上。

7)点击SPI connect;再点击RF Power-up。

此时界面中没有红色提示,应该全变成绿色了。

7、点击Static Config选项

图7

 

1)在Channel Config中选择相应的接收和发射天线数。

2)在ADC config中选择需要的ADC参数,点击set。

3)在Advanced Configuration ,如果电路板提供1V RF电源,勾选RF LDO Bypass Enable;如果是1.3V的就不用勾选。点击set。

4)在LP Mode 中选择相应的LP ADC Mode。Low Power ADC适用于xWR1642,Regular ADC适用于AWR1243和xWR1443。点击set。

5)点击RF Init按钮。

  

8、点击Date Config选项

图8

 

1)在Date Path configuration 中,选择ADC_ONLY,点击set。

2)选择相应的时钟速率,点击set。

3)在LVDS Lane Configuration中选择相应的通道。xWR1642支持最多两个通道,AWR1243和xWR1443最多支持4通道。点击set。

  

9、点击Sensor Config选项

图9

1)设置相应的Profile配置,点击set。

2)设置相应的波形配置,点击set。

3)设置相应的帧配置,点击set。

4)点击Browse选择相应的转储文件路径。

5)点击最左侧的Set Up DCA1000。

6)点击弹窗中的connect,Reset and Configure,出现如下界面,表明FPGA Version正确。

7)点击DCA1000 ARM。

8)点击Trigger Frame,LED灯DATA_TRAN_RPG绿光不停闪烁,表明正在获取数据。

9)在数据获取结束之后,LED灯DATA_TRAN_RPG绿光闪烁一次,并保持常绿。表明数据获取成功。点击PostProc,出现如下结果:

 

10、DCA1000EVM触发模式

以上介绍的是DCA1000EVM软件触发的方式。DCA1000EVM还可以借助板上SW1和SW2开关(如下图)使用硬件触发,具体可参http://www.ti.com/lit/ug/spruij4/spruij4.pdf。

SW1开关

SW2开关

三、相关连接

1、TI e2e论坛

https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023

2、mmWave Studio

http://www.ti.com/tool/MMWAVE-STUDIO

3、mmWave Studio user guide http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-STUDIO/latest/exports/mmwave_studio_user_guide.pdf

4、DCA1000EVM

http://www.ti.com/tool/DCA1000EVM

5、XDS Emulation Software

http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package

6、MATLAB Runtime v8.5.1

https://www.mathworks.com/supportfiles/downloads/R2015a/deployment_files/R2015aSP1/installers/win32/MCR_R2015aSP1_win32_installer.exe

7、电源适配器

https://www.digikey.com/product-detail/en/cuiinc/SMI36-5-V-P5/102-3589-ND/5415060