作者:MEGHANA MANAVAZHI
随着服务器和数据中心在全球范围内的应用日益广泛,对稳定高效电源的需求越来越强烈,以应对不断增加的功耗。由于需要更多的集成中央处理单元、图形处理单元和加速器来提高服务器和数据中心的计算速度,用电量一直快速增长。用电效益的提高催生了电源装置 (PSU) 的发展,以提供高能效、快速瞬态响应、高功率密度和更大的电源容量。
高能效
具有高能效的服务器 PSU 可通过减少功耗和更大程度提高电源到负载间的功率传输效率,降低运营数据中心的成本及其对环境的影响。这种能力使数据中心能够满足日益严格的能效标准(例如 80 Plus),在各种负载范围内实现高于平均水平的钛金级能效,并向环境排放更少的二氧化碳。
快速瞬态响应
在服务器电源应用中,在不断变化的负载和输入瞬态情况下,具有快速瞬态响应有助于实现稳定可靠的系统运行。此外,系统需要满足服务器电源原始设备制造商更严格的瞬态响应规格:在 2.5A/µS 至 5A/µS 之间实现 80% 至 100% 的负载跳跃。图 1 说明了这些参数。

图 1:瞬态响应参数
更高的功率密度和更大的电源容量
服务器和数据中心的功耗不断增长,因此需要更大的电源容量。通过在更小的空间内提供更大的电源容量,氮化镓 (GaN) 等电源技术可实现更小巧的电源。为了在电源系统中实现高功率密度和缩减整个系统的物料清单,使用实时微控制器 (MCU) 控制高开关频率至关重要。
攻克服务器 PSU 的设计挑战
为了实现上述优势,服务器 PSU 制造商面临几项设计挑战,例如
- 实现复杂的电源拓扑,例如图腾柱无桥功率因数校正和控制算法,包括零电压开关、零电流开关、同步整流时序和具有混合迟滞控制的电感-电感-电容谐振直流/直流转换。
- 启用实时控制性能,加快控制回路的执行。
- 在采用 GaN 和碳化硅 (SiC) 等宽带隙功率器件时减少功耗,同时保持更高的开关频率。
为了满足服务器 PSU 系统对电源效率和功率密度不断增长的要求,实时 MCU 需具有几个关键特性,例如低延迟信号链、高脉宽调制 (PWM) 灵活性和分辨率、高控制环路速度和高开关频率。图 2 显示了一个示例 PSU 框图。

图 2:具有交流/直流和直流/直流级的服务器电源典型双控制器架构
TMS320F280039C C2000 实时 MCU 提供上述所有特性,还可帮助满足或减少服务器 PSU 的设计预算。它们将继续通过灵活和创新的功能改进集成的实时信号链(检测、处理和控制)。图 3 显示了 F28003x 系列。

图 3:F28003x MCU 扩展了 C2000 实时 MCU 产品组合
高精度检测
F280039C MCU 通过其集成式模拟元件(包括多个可灵活管理转换启动、具有 11 个有效位数和一个后处理块的 4MSPS 模数转换器),实现了服务器 PSU 的高能效和快速瞬态响应。MCU 还集成了具有优化电源控制功能的快速模拟比较器,具有例如消隐、延迟触发、峰值电流模式控制和斜率补偿特点,可实现精确的功率转换。
高性能处理
F280039C 基于 32 位数字信号处理器架构并结合了控制律加速器,可提供超过 240MIPS 的实时性能,具有浮点单元和三角函数加速器等特性,可实现更高的功率密度和高瞬态响应,能够处理复杂的对时间要求严格的计算。
灵活的高分辨率控制
在大功率服务器 PSU 系统中,即使在高频下,实现更大的电源容量并保持相位间同步也至关重要。F280039C 提供 150ps 分辨率的 PWM 通道,具有谷底开关、延迟触发、死区时间调整和全局重新加载等功能,可以精确控制复杂的电源拓扑和控制算法。集成的可配置逻辑块进一步增强了 PWM 的灵活性,并无缝衔接 GaN 技术来实现高功率密度。
C2000 实时 MCU 在服务器 PSU 系统中的其他优势
除了电源管理和快速实时控制的趋势外,F280039C MCU 还可以满足服务器 PSU 的几项其他热点要求:
- 在线固件更新可以在不中断电源的情况下无缝切换到新固件,并通过具有多个闪存选择的多组型号和更快的闪存组擦除时间,更大限度降低软件开销。
- 通信接口从 PMBus 转到控制器局域网 (CAN) 总线(以及可能的 CAN-FD),可实现更快速度、更高数据速率和可靠的主机通信。
- 通过加密功能(例如高级加密标准、安全启动和安全 JTAG 协议)实现安全性,可在这个更加互联的世界中保护代码和数据免受外部攻击,解决业界担忧。
结语
F280039C MCU 在 C2000 MCU 平台上进行了扩展,提供集成功能,可帮助您实现高级实时控制,同时降低物料清单成本。F28003x MCU 系列通过解锁 GAN 和 SiC 等宽带隙技术的全部潜力,实现了更高能效、更高功率密度以及更快响应时间,与这些技术相得益彰。简便易用的软件可加快服务器 PSU 设计人员的开发速度。
其他资源
查看以下可加速开发的参考设计: