<p>TI拥有广泛系列带集成型 LCD 且闪存高达 512KB 的 MSP430 器件组合。现在让我们深入细节,详细探讨一些该技术可带来优势的应用。</p> <p>现在几乎任何产品都带显示屏。大家可以看到家里的各种电子产品几乎都具备显示功能,如温控器、家用电器以及自动照明开关等。如果您有些像我,可能每天早上看到显示屏上显示离起床时间还早的时候,就会连续按下止闹按钮。另外,您也有可能佩戴时下流行的运动手表,上面的显示器可用来显示您的日常活动。如果您健康出现状况,也会需要每隔几个小时就看一次显示屏,如读取监测设备上的血糖水平等。此外,大家也可通过家中的电表来监测用电情况,而这个电表也带有显示屏。种种可能,不胜枚举!</p> <p align="left">带集成型 LCD 的 MSP430 系列产品可实现轻松编码,能够在不同解决方案中控制多部平板显示器。LCD 控制器可支持多达 8 个多路复用型平板显示器。例如,用户可以用小型 7 段显示器显示时钟数字,也可用大型 320 段显示器来支持亚洲字符或黑白图形,同时也可使用一个 MSP430 微控制器控制两个小型显示屏。如果需要,还可以方便地使用两个 MSP430 控制 320 段以上的显示器。如果您需要使用某些低级别命令对 LCD 编码,那么我建议您了解一下 F471xx 和 F67xx 系列。无论您的产品最适用的解决方案是什么,MSP430 总能为您提供理想的微控制器。</p> <p>&nbsp;</p> <p>最后也是最重要需要记住的因素,那就是集成型 LCD 的低功耗特性。一旦 LCD 控制器设置完成,就会在无需使用 CPU 的情况下持续运行。这意味着对于所有依赖电池供电的便携式应用而言,显示器不会消耗全部的电量。试想这对需要定期监测血糖水平的糖尿病患者何其重要!每周都要到就近的商店购买电池总不是个办法。因此,以最低功耗的模式运行应用且同时保持 LCD 始终处于工作状态就显得非常重要!</p> <p>观看该视频,了解 TI 众多适用于大型多段显示设备且带集成型 LCD 的多功能器件。</p> <p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" border="0" width="0" height="0" src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.11NXC/bT*xJmx*PTEzNjkxODYxMzc1MjYmcHQ9MTM2OTE4NjE*NDA*NyZwPSZkPSZnPTImbz*4NzYxZWUyZmExMTQ*MzQ5YWMyNjY4YmZl/YTViOTY4ZSZvZj*w.gif" /><object name="kaltura_player_1369186136" id="kaltura_player_1369186136" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" allowfullscreen="true" height="330" width="400" data="http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/0_x0nzvmzs/uiconf_id/2342281"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="movie" value="http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/0_x0nzvmzs/uiconf_id/2342281" /><param name="flashVars" value="" /><a href="http://corp.kaltura.com">video platform</a><a href="http://corp.kaltura.com/video_platform/video_management">video management</a><a href="http://corp.kaltura.com/solutions/video_solution">video solutions</a><a href="http://corp.kaltura.com/video_platform/video_publishing">video player</a></object></p>
  • TI推出这一类低功耗器件的时候,他将低功耗体现在了好多模块上,由于处处都考虑低功耗,所以它的整体效果才会这么给力。与普通的液晶相比,msp430能直接驱动段式液晶(类似于数码管,该类器件大多用在手持仪表或计算器上),使用该类液晶的好处在于驱动电流和驱动电压低,1V左右的电压就能将段式液晶驱动起来,而相比于1602或12864,低功耗的优势就比较明显了。原先给人家做手持仪器的时候就使用了段式液晶,原先打算拿普通51来驱动,但是由于涉及到占空比和偏压比,拿51实现比较麻烦,于是就使用了F4系列的片子,做出来的结果让人家很满意,所以说TI的带LCD驱动的片子很给力,很赞!

  • 嗯,曾经做过一个项目,当时用带集成LCD的430单片机,段码液晶,节省了做液晶驱动器部分电路的成本 。

  • 这种集成LCD控制器的 CPU  市场上也不少 ,但是430的优势在于功耗低。这种小型的LCD一般都是脱机使用(不直接接电源的),所以低功耗很重要。提供了满足常用字符的显示段数。对于特殊点的字符,提供了性价比更高的 F471xx 和 F67xx 系列。产品配套比较全啊。不用大费周章的去找了 容易升级啊 这样

  • 在做手持设备时我们更应该考虑的是使用时间的长短   在显示这方面我们既要省电又要做的精致    其实挺难的   不知道 您这里有着一个怎样的平衡点

  • MSP430 LCD支持小型 7 段显示器显示,假设用多个显示器组合成一个微型广告屏,是否要增加额外的驱动电路,电流电压有哪些标准?