Other Parts Discussed in Post: CC2650MODA

通过蓝牙®4.2将产品连接到智能手机,这样就提供了两个明显的优势,便于许多应用进行利用:

  • 丰富的用户界面(手机之外的大多数电子产品没有大型高分辨率触摸屏)
  • 低功耗接近检测和固有云连接(智能手机通常具有互联网连接)

借助TI的新SimpleLink™低功耗蓝牙CC2650MODA模块,您的产品可以极其轻松地实现这些优势。

预认证的CC2650MODA模块(有关预认证的完整列表,请参见数据表)包含配备15个通用IO(GPIO)引脚和集成天线的SimpleLink CC2650无线微控制器(MCU)。使用来自TI BLE-Stack 2.2软件开发工具包(SDK)的不同固件配置,TI的这款新模块可以作为控制系统中所有内容的独立片上系统(SoC)或作为无线网络处理器让您向任何现有的MCU添加低功耗蓝牙连接。在无线网络处理器配置中:

  • 低功耗蓝牙协议栈的主机和控制器组件在CC2650模块设备上运行,这与SimpleLink低功耗蓝牙 CC2640无线MCU的引脚和代码兼容。
  • 在MSP432™ MCU等主机MCU上运行的应用程序和相关的蓝牙服务和配置文件。

无论在独立还是网络处理器工作模式下使用该模块,您都将受益于CC2650MODA模块更好的6-10dB链路预算,微小的放大器待机电流以及改进的RF传输范围。

  

TI创建了简单网络处理器(SNP)固件配置,使系统设计人员能够在主要用于与智能手机进行数据交换的主机MCU上快速编写服务级低功耗蓝牙应用。这是通过在使用UART接口连接模块的主机MCU上集成轻量级API库来实现的。管理与智能手机的连接等低功耗蓝牙功能由模块上的SNP固件利用与主机处理器交换的用户数据来处理。

在使用现有应用MCU运行简单网络处理器配置时,使用CC2650MODA模块有几项明显的优势:

  • 系统分区:用CC2650MODA模块负责所有低功耗蓝牙相关活动,而主机MCU可以专注于运行系统应用。
  • 更容易学习:只需时间学习TI的简单网络处理器API,无需花时间配置和编译完整的BLE协议栈。
  • 现场固件升级:简单网络处理器可以实现从智能手机安全更新主机MCU的固件。现在,您可以通过更快地将产品推向市场,之后再推出功能和改进,最大限度地提高销售收入。
  • 降低开发和制造成本:该模块经过预测试,使用优化的天线布局,减少了对重新设计主板和在生产线上使用昂贵的测试设备执行耗时的RF测试的需求。

开始使用基于SNP的设计比您想象的更容易。首先使用CC2650MODA模块BoosterPack™插件模块和MSP432 MCU LaunchPad™开发工具包。MSP432 LaunchPad工具包作为无线主机非常不错,因为它是高度集成的32位MCU,具有48 MHz ARM®Cortex®-M4F和64 kB RAM。

您的第一个“你好世界”示例,称为“项目零”,可以在TI资源管理器中此处找到。该想法是创建最简单的应用,显示从智能手机到主机MCU的数据路径,在这此例中为MSP432 LaunchPad工具包,数据通过智能手机和CC2650MODA模块上的BLE网络处理器之间的低功耗蓝牙进行连接。“项目零”应用显示如何从智能手机应用程序设置/清除MSP432 MCU LaunchPad工具包上的LED和读取按钮状态。为此目的创建了最简单的自定义低功耗蓝牙配置文件,但是可以扩展到读取传感器值或发送指令以控制附接到应用MCU的小电机。

 

对于您自己的应用开发,可以使用项目零作为起点,使用CC2650MODA模块将非连接设备转换为配备完整物联网(IoT)的产品。下载并安装用于MSP432 MCU的TI RTOS和连接库,然后使用MSP432 LaunchPad上的板载调试器和TI的CCS云开发套装启动您的低功耗蓝牙外围设备应用。可以在TI蓝牙低功耗简单网络处理器培训模块的SimpleLink学院介绍上找到完整的指南。

想要获得更全面的TI低功耗蓝牙介绍,包括为什么当今的高级连接应用需要RTOS?

德州大学奥斯汀分校的Jonathan Valvano教授刚刚创建了涵盖TI RTOS和蓝牙通信的在线计算机科学课程。本课程的开发平台是MSP432 LaunchPad工具包+ CC2650MODA BoosterPack工具包!在这里查看课程,如果您不选择已验证的证书,则可免费观看。

其他资源: 

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2016/10/18/easily-add-bluetooth-low-energy-to-your-existing-mcu-with-a-new-certified-module