让我们试想一下一种可以减少模拟组件数量并缩小电路板尺寸的设计。使用这种设计,您可以针对特定应用定制功能,并针对性能、功耗、尺寸和成本进行优化。现在,一个简单的MSP430 MCU就可以满足上述所有功能。让我们看一下MSP430 MCU在各种设计中可能会有怎样的新应用。
丰富的模拟功能
您可以使用MSP430 MCU分流许多重要的系统级功能并降低设计复杂性。将MSP430 MCU用作通用(或辅助)MCU意味着它可以处理多种系统级功能,例如输入/输出扩展、模数转换器 (ADC) 和LED控制,这可以减少布板空间和设计成本。您可以在 MSP通用型MCU培训系列中了解如何在各种应用中实现简单的模拟或数字功能。
低功耗楼宇自动化传感器设计
使用MSP430 MCU可以完成较小的印刷电路板布局布线、可扩展的范围感应和低噪声的高效分辨率采样。因此很适合各种楼宇自动化应用,例如热释电红外传感器 (PIR)、烟雾探测器(如图 1 所示)和恒温器。
图 1:MSP430 MCU可在低功耗楼宇自动化应用中实现感应功能
市场上有多种类型的传感器,例如电化学传感器(氧气、二氧化碳和一氧化碳),它们需要不同的信号集成类型。MSP430 MCU的超低功耗特点可以延长这些系统的电池续航时间。MSP430还具有集成的可编程增益放大器 (PGA) 及用于气体检测器的多路接口。此外,MSP430 MCU还配套了一个图形用户界面 (GUI),您可以在其中配置并连接比较器、PGA和ADC,以方便快速评估。
电容式触控技术让您的设计更智能
从电梯间的按钮到车载娱乐系统中的音量控制,再到智能家居的中心显示器,越来越多的客户需要快速地响应触控姿势。图 2是汽车触控屏的示例。这些应用都采用了电容式触控技术。电容式触控技术具有较低的功耗以及良好的电磁兼容性和抗噪性,可以满足这些应用的要求。
MSP430 MCU提供了一个易于使用的生态系统使电容式触控解决方案的设计变得简单,该生态系统包括评估模块、软件和具有代码生成功能的GUI,可以在原型机到量产的整个设计过程中提供帮助。查阅“精简版电容触控手册”去快速开始你的设计。
图 2:汽车触控屏的示例
深入了解使用超声波感应技术的流量计
您的系统是否需要可以测量液体或气体流速或检测物体的器件?超声波感应MCU可实现水和气体流量测量,或者使用超声波技术检测房间内的物体。MSP430 MCU具有独特的波形捕获技术,采用高速ADC和互相关方法,能够以较低功耗实现高精度测量。借助我们的 MSP Academy,构建您的下一个水流量测量系统、咖啡机或通风机;MSP Academy可使您更好地理解超声波感应技术,并帮助您在一个小时内搭建测试评估环境。
创造可靠的低功耗电源管理设计
电动自行车、电池报和电动工具需要高度可靠的电池管理解决方案,以确保更长的电池寿命。MSP430 MCU可以用作与电池监测器通信的主控制器。了解如何通过我们的参考设计来创建更节能、更可靠的电源设计。
结束语
从数字外设(例如具有捕获和比较功能的16位计时器、通用异步收发器、串行外设接口和 I2C)到模拟外设(例如10至12位连续逼近型寄存器ADC)、数模转换器、运算放大器和LCD,MSP430 MCU系列提供了广泛且低价的产品组合,可帮助解决当今日益增长的多样化MCU设计挑战。
借助MSP430 MCU丰富的生态系统,无论遇到什么应用,都可以轻松评估MSP430 MCU并加速完成每个模块的设计。通过我们的分步培训视频、GUI、LaunchPad™开发套件和软件示例,重新了解 MSP430 MCU。首先,请使用 MSP430F42433 LaunchPad开发套件来开发和配置您的各种应用设计(这些应用通过简单的MCU即可实现)。参考我们的中文教程立即开始您的设计吧!