今年在旧金山召开的IoT世界大会上,TI是IoT世界黑客马拉松比赛的主办者。来自全国各地的制造商齐聚一堂,用连接互联网的硬件(由TI和各家云提供商生产)花费两天时间设计和实施物联网(IoT)应用。
获胜团队来自5号房间,是一家总部设在旧金山的公司,专门帮其客户开发可连接到IoT的智能产品。5号房间的团队以Roomba® iRobot®为基础创建了一款连接互联网的智能型垃圾桶,名叫iTrash。该垃圾桶由TI的超低功耗MSP430F5529 LaunchPad和低功耗SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 BoosterPack以及适用于LaunchPad的Seeed Studio Grove入门套件进行控制。iTrash智能型垃圾桶能在装满垃圾时自行去路边,还能在倒空垃圾后自行回家。iTrash设计的另一特色是安装了来自Seeed Studio的Grove传感器。这些传感器使iTrash能检测漏隙、打开车库门并找到垃圾桶放置处。iTrash可凭借CC3100 BoosterPack连接到消息队列遥测传输(MQTT)服务器以记录传感器数据,并通过Wi-Fi接收控制指令。
5号房间的团队把iTrash概念视为一种可减少垃圾车不必要停车次数的途径,该途径将使垃圾清运更高效更省钱。这是该团队首次依靠TI硬件进行开发,他们告诉我们:基于Launchpad生态系统(尤其是借助Energia的IoT具体示例和应用程序界面 (API) )来实现连接互联网的微控制器系统是那么轻而易举,这给他们留下了极其深刻的印象。
热烈祝贺5号房间的团队凭借其iTrash智能型垃圾桶设计在IoT世界黑客马拉松比赛中大获全胜!如欲使用TI的超低功耗MSP430™和低功耗SimpleLink Wi-Fi产品着手开发您自己的IoT应用,敬请访问下列链接,以获得更多信息并订购样片。