作者:Priya Thanigai

我们在上周探讨了基于 MSP430FR5739 器件的移动信用卡读卡器。MSP430FR5739 是 MSP430 系列中首款基于 FRAM 的 MCU。

这个星期,大家不仅可以了解 MSP430FR5739 如何满足大家的能耗预算需求,而且还能了解到其如何借助便捷的 Wi-Fi 实施来支持物联网。

现如今,几乎任何家用电器都可冠以“智能”二字作为前缀。试想一下:智能冰箱能在门没有关紧时向您发送文本消息;自动调温器可以在您有事外出期间自动调节温度;而干衣机则可在小猫咪钻进温暖的衣服堆里时发出警告。看来我们需要随时与我们所有的电器保持通畅连接,若能无线相连就更好了:)。

如果您的应用还不能实现上述功能,也许是时候让它变得更加聪明了!

MSP430FR5739 能处理用户所有应用的常规事务,同时还能与TI Simple Link Wi-Fi CC3000 控制器等主机 Wi-Fi 控制器实现接口相连,从而让您的设备在您还没来得及说出“IoT”这三个字时即能快速接入 Wi-Fi。

下面我们要深入讨论的应用是不起眼的家用自动调温器。“老派”的自动调温器只有一个用途,即操控继电器对空调和加热器的开启/关闭。这已经成为历史。自动调温器现在可以检测环境光线,使用邻近传感器,与其他支持 Wi-Fi 功能的家用电器对话,并且还可以通过智能电话和平板电脑直接进行控制。

下面是自动调温器应用(与 Simple Link Wi-Fi CC3000 控制器接口连接)中所采用的 MSP430FR5739 MCU 的方框图。MSP430FR5739 配备有 16K FRAM、模拟比较器、带 14 个外部通道的 10 位 ADC、5 个定时器和多个串行通信端口。FR57 上的 ADC 能直接接口连接到温度传感器,并实时读取温度值,然后将其存储在 FRAM 中。存储的温度值显示在支持 I2C 标准的 LCD 上。用户可以使用支持电容式触摸的 GPIO 完成加热/冷却控制功能的常见输入。任意一个 SPI 端口都可能与 CC3000 控制器通信,并通过 Wi-Fi 上传或下载数据。这样, MSP430FR5739 就可以管理所有的常规事务,尽量让支持 Wi-Fi 功能的主机控制器处于待机状态。

本例可进一步沿用到任何基于传感器的应用。如果用户有需要数据日志记录的应用,可以选择使用多芯片解决方案,例如用 MCU + EEPROM 来记录数据。在这种情况下,MSP430FR5739 可同时替换 MCU 和 EEPROM。可将嵌入式 FRAM 用来记录数据。因其与独立存储器连接的方式为串行接口,系统复杂程度得以降低,从而可最大限度降低系统成本,而且由于 FRAM 具有写入周期多达 1015 的极高可写入次数,因而具有多年使用寿命。

想知道如何启动设计工作吗?只要花上 57 美元就可以购得我们畅销的 MSP-EXP430FR5739 实验板和 Simple Link Wi-Fi CC3000 Booster 套件!MSP430FR5739 产品文件夹中提供有大量的范例应用,介绍了如何将 Simple Link Wi-Fi CC3000 控制器与 MSP430FR5739 进行接口连接。此外,还可以观看我们的培训视频,了解有关 MSP430FR5739 器件的更多精彩特性和信息,并从中获得有关我们评估工具的更多详情。

阅读原文, 请参见http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2013/08/06/connecting-your-application-to-the-internet-of-things-using-the-msp430fr5739.aspx 

  • 无线智能家居的概念已经深入人心,目前有很多人都在跃跃欲试,但是成形的产品应用的还不是很广泛。本人的团队已经开始在430上开发智能组网。430的低功耗,让我看到了更好的前景,但是价格如果能再次让步,智能家居的前景将更美好。

  • 物联网现在的发展趋势还不甚明朗,需要解决现有家电产业技术迁移的问题,针对我国国情来看,短时间内除非有政策性的推动和补贴,否则以我国的家庭收入很难实现智能家居之类的改变。MSP430确实有低功耗的优势,最近正在用树莓派+arduino做一个智能家电控制系统,实现了温度、湿度的实时监测,如果换成MSP430的话功耗真就可以忽略不计了。现阶段,网络视频监控是个不错的选择,尤其是对家里有老人、小孩的,需要实时监控的很有必要。对于文中提到的CC3000 控制器与加湿器的具体连接方式有必要阐述的更为清晰,以及如何添加保护是物联网必须要考虑的问题,毕竟大部分情况下都是“无人环境”。

  • 物联网一直是大家都比较关注的一个问题,我本人也很热衷于物联网。看了这篇文章,真是有种热血沸腾的感觉,我想以后自己技术成熟了,一定要用TI的产品给自己家做一套物联网系统,从开门开窗到自动做饭洗衣服。想想就让人激动,就以现在物联网的发展趋势将来这些技术肯定会极大的方便我们的生活。下个月差不多自己就相对时间比较充足了,一定要系统的学习下430.感觉现在越来越对TI的产品感兴趣了。

  • 无线智能必定是以后的大趋势,物联网中的传感器的使用将会是前所未有的,MCU对传感器的支持程度以及数据采集的准确程度将会决定以后芯片的使用情况。看了MSP430FR5739连接物联网的介绍后感觉该芯片还是不错的,能与自家的DSP进行融合,对数据的处理又上了一个台阶了,而且2者都是TI产品,在配合上肯定可以做到无缝连接。不错不错。