Other Parts Discussed in Post: ENERGIA

当你需要提升产品性能时,你也许会考虑将你现有MSP430 MCU设计移植到TI全新高性能MSP432 MCU平台上。或者,当你需要降低产品功耗时,你也许会考虑将现有的ARM设计移植到我们全新的低功耗MSP432 MCU平台上。用32位ARM系统进行开发时通常需要立即应对多个操作—在这种情况下,实时操作系统 (RTOS) 会派得上用场。

MSP432 MCU提供与数个TI RTOS解决方案(其中包括TI-RTOS和ENergia MT)和第三方RTOS解决方案(其中包括FreeRTOS,ARM CMSIS-RIX和Micrium-OS)的兼容性。 

由于无需从头开始创建基本系统软件函数,RTOS的使用可以加快开发进度,并且可以在更加复杂的嵌入式系统中更好地管理数个资源!  

对于只使用内核的准系统选项,在开始时只使用4kB的代码,你可以使用许多出色功能,诸如多任务、软件中断、软件定时器、甚至是针对低功耗模式进行优化的动态时钟运行。对于那些需要功能更强大的RTOS来说,TI-RTOS(ARM RTX可能也可以实现)还提供了很多稳健耐用的驱动程序,这些驱动程序可以帮助你即时高效控制不同外设或通信层,比如说Wi-Fi,TCP-IP,或者串行通信。这些RTOS中的一些还是专门被编写用来充分利用每个MSP432 MCU所特有的超低功耗特性。比如说,TI-RTOS具有一个独特电源管理模块,可以根据你的性能需要来配置整个系统,用单个简单的API取代了一行又一行代码。

通过提供预先测试和预集成的必要系统软件组件,RTOS使得开发人员能够立即将注意力转向使他们的应用区别于其它产品方面。

在这个即将推出的RTOS博客系列中,我们将着重介绍那些能够与全新MSP432 MCU一同使用的不同RTOS解决方案。今天,我们先从TI-RTOS入手。在这个系列的下一篇博客中,我们将讨论:

-          与MSP32 MCU一同使用Real-Time Engineers Ltd(实时工程师公司)出品的FreeRTOS(6月1日)


-          与MSP432 MCU一同使用Keil生产的ARM CMSIS-RTX(6月9日)

TI-RTOS由TI开发和维护,MSP432 MCU提供超过50个示例来实现对TI-RTOS的完全支持!下面是TI-RTOS的主要结构:

对于增加的节电功能,使用Power Manager(电源管理器)来简化和优化运行期间的功率。相对于其它RTOS解决方案,这是TI-RTOS所具有的独特特性。

为了简化软件开发,TI-RTOS还包括可以与TI-RTOS内核,甚至其它RTOS解决方案一同工作的功率监控驱动程序。下面是TI-RTOS所支持的驱动程序列表。

此外,对于那些Energia的忠实拥趸—TI-RTOS提供针对Energia MT的底层结构,这是第一款为业余爱好者准备的支持多线程IDE的MSP432 MCU!

要用MSP432 MCU来测试你自己的TI-RTOS,你可以看一看能够连接至MSP432 LaunchPad的由TI-RTOS所支持的BoosterPack:

如果想通过MSP432对TI-RTOS有更深入的了解—请查看这些全新培训和资源:

父级
  • MSP432具有MSP430系列微控制器的低功耗、丰富的外设和模拟集成以及独特的FRAM存储器等特点,还具有了更好的性能如带有ARM Cortex-M4F内核功耗却与Cortex-M0+内核相当,另外外设性能也得到了进一步整合,如带有独立的闪存段,可实现同步读取和擦除闪存;还带有DriverLib in ROM驱动程序库,其执行速度比闪存高200%;此外还搭配了13.2ENOB的14位1MSPS ADC,这样的话更加有利于数据采集精度的提高。

    MSP432支持实时操作系统,并且兼容TI RTOS解决方案如TI-RTOS和ENergia MT以及第三方RTOS解决方案如FreeRTOS,ARM CMSIS-RIX和Micrium-OS等,从而省去了从头开始创建基本系统软件函数的工作,采用RTOS可以加快开发进度,并且可以在更加复杂的嵌入式系统中更好地管理数个资源!

    MSP432 准系统内核,只用4kB的代码就可以使用许多出色功能,诸如多任务、软件中断、软件定时器等,功能更强大的TI-RTOS则提供了很多稳健耐用的驱动程序,从而在设计外设或通信层的时候直接调用,TI-RTOS还具有一个独特电源管理模块,可以根据客户的性能需要来配置整个系统,将代码API化,使写程序变得更简单。

    此外,TI-RTOS由TI开发和维护,MSP432 MCU 提供很多支持TI-RTOS的示例,相比其它RTOS解决方案,TI-RTOS有其独特性如使用Power Manager来节电,TI-RTOS支持组件很多如内核、文件系统、WiFi、设备驱动等;另外TI-RTOS还提供针对Energia MT的底层结构。最重要的是RTOS是免费的, MSP432 MCU 提供相应的开发套件,可以通过实例来测试TI-RTOS,或者是通过 MSP432 MCU培训系列来认识TI-RTOS以及MSP432对TI-RTOS的应用!

评论
  • MSP432具有MSP430系列微控制器的低功耗、丰富的外设和模拟集成以及独特的FRAM存储器等特点,还具有了更好的性能如带有ARM Cortex-M4F内核功耗却与Cortex-M0+内核相当,另外外设性能也得到了进一步整合,如带有独立的闪存段,可实现同步读取和擦除闪存;还带有DriverLib in ROM驱动程序库,其执行速度比闪存高200%;此外还搭配了13.2ENOB的14位1MSPS ADC,这样的话更加有利于数据采集精度的提高。

    MSP432支持实时操作系统,并且兼容TI RTOS解决方案如TI-RTOS和ENergia MT以及第三方RTOS解决方案如FreeRTOS,ARM CMSIS-RIX和Micrium-OS等,从而省去了从头开始创建基本系统软件函数的工作,采用RTOS可以加快开发进度,并且可以在更加复杂的嵌入式系统中更好地管理数个资源!

    MSP432 准系统内核,只用4kB的代码就可以使用许多出色功能,诸如多任务、软件中断、软件定时器等,功能更强大的TI-RTOS则提供了很多稳健耐用的驱动程序,从而在设计外设或通信层的时候直接调用,TI-RTOS还具有一个独特电源管理模块,可以根据客户的性能需要来配置整个系统,将代码API化,使写程序变得更简单。

    此外,TI-RTOS由TI开发和维护,MSP432 MCU 提供很多支持TI-RTOS的示例,相比其它RTOS解决方案,TI-RTOS有其独特性如使用Power Manager来节电,TI-RTOS支持组件很多如内核、文件系统、WiFi、设备驱动等;另外TI-RTOS还提供针对Energia MT的底层结构。最重要的是RTOS是免费的, MSP432 MCU 提供相应的开发套件,可以通过实例来测试TI-RTOS,或者是通过 MSP432 MCU培训系列来认识TI-RTOS以及MSP432对TI-RTOS的应用!

子级
无数据