功能丰富的新型 MSP430TM 微控制器平台一如既往地挑战超低功耗极限,助力客户迈近"无电池世界"
让我们设想一下这样的几种产品:可依靠收集能量无线监测生命统计数据的医疗垫片;嵌入在运动鞋中的传感器可在运动鞋的整个使用期限内跟踪使用者的体能状况;智能程度更高的水表或气表电池寿命长达 15 年(可提供无线升级以实现优化的节能)。随着德州仪器 (TI) 推出全球功耗最低的微控制器平台,这种更智能、更环保、"无电池"的世界很快就将成为现实。这款超低功耗 MSP430 微控制器平台因其运用了激进的节能技术而拥有了"金刚狼"(Wolverine) 的代号,其功耗与业界其他任何微控制器相比至少锐减了 50%(360 nA 实时时钟模式功耗和低于 100 μA/MHz 的运行模式功耗)。基于该平台的首批器件将是 MSP430FR58xx 微控制器系列,预计将于 2012 年 6 月供货。

iSuppli 中国首席分析师 Kevin Wang 表示:"随着电池使用寿命达到 10 至 20年,诸如血糖仪和烟雾探测器等日常设备的性能水平日渐提高,而且这种趋势正逐步渗透到众多其他的应用之中。TI 革命性的'金刚狼'低功耗架构即将设立全新的业界标准,并将促成超低功耗产品的激增。从消费到医疗、再到工业,其应用前景无可限量。"
"金刚狼:"功耗最低的微控制器平台。无人可及。实实在在。
与业界任何微控制器相比,"金刚狼"平台在任意场合中均可提供最低的功耗 - 最低的运行功耗、待机功耗、存储器功耗和外设功耗。例如:典型的电池供电型应用其 99.9% 的时间都处于待机模式,而基于"金刚狼"的微控制器在待机模式中的流耗仅为 360 nA,可使电池寿命延长一倍以上。凭借超低功耗系统架构与革命性的"金刚狼"微控制器平台技术,TI 延续了引领最新低功耗技术发展的传奇:
- 运用独特的超低漏电 (ULL) 工艺技术进行创新。 TI 开发的这种 ULL 技术可提供 10 倍以上的漏电指标改善幅度及优化的混合信号性能。在成就功耗大幅下降的诸多综合要素当中,改进的 130nm 工艺技术、超低功耗 MSP430 架构以及所整合的 30 多种功耗优化型模拟和数字组件只是其中的几个。
- 利用统一型 FRAM 实现了无可比拟的性能与可靠性。基于"金刚狼"的微控制器充分利用了世界上功耗最低的存储器 FRAM,运行模式中的工作电流可低于 100 μA/MHz,而且与基于闪存和 EEPROM 的微控制器相比,其每位能耗下降了 250 倍。除了这些功耗方面的优势之外,FRAM 还是 100% 非易失性的,这就使开发人员既能获得 SRAM 的低功耗、高速度和灵活性,同时又可以享受到Flash重要的无供电存储能力。传统嵌入式系统固有的程序存储器与数据存储器之特定比例不会对客户造成限制 - 他们可在设计过程中随时改变这一比例。
- 信誉卓著的 MSP430 超低功耗系统传统优势、外设及软件,可实现简易型开发。10 多年来,TI MSP430 平台一直是低功耗技术的领先者。这种新型超低功耗架构大幅降低了电源消耗,具有 6.5µs 的快速唤醒时间和高精度外设,如内部电源管理及一个流耗为 75µA 的 12 位模数转换器 (ADC)。而且,所有的 TI MSP430 微控制器也都借助 MSP430WareTM 软件和资源库以及低功耗代码优化软件工具而得以扩充。MSP430Ware 使得开发人员能够立即访问所有的 MSP430 微控制器设计资源,并按照器件、工具或软件库轻松地从中进行筛选,以显著地简化设计并加快产品的上市进程。
价格与供货情况
基于"金刚狼"技术平台的 MSP430FR58xx 微控制器将于 2012 年 6 月提供样片。期望启动超低功耗设计的开发人员可采用 TI 现有的包含近 500 款 MSP430 微控制器的产品线着手展开开发工作。设计简易性是 MSP430 微控制器的基本特征,并配套提供了众多的工具、软件和支持,可帮助客户快速启动相关开发。
TI 广泛系列的微控制器 (MCU) 与软件
从超低功耗和 Value Line MSP430TM MCU 到 Stellaris® CortexTM-M MCU、再到实时控制 C2000TM MCU、乃至 HerculesTM 安全 MCU,TI 可为设计人员提供最全面的微控制器解决方案。通过充分利用 TI 完整的软硬件工具、广泛的第三方产品以及技术支持,设计人员可加速产品的上市进程。
关于 TI 的创新
在 TI 80 多年的历史中,创新始终贯穿于 TI 技术发展的整个历程。今天,TI 正在超低功耗处理及信号调节、能源管理、云计算、安全与安防以及医疗等领域推进技术发展及产品创新。TI 始终致力于同客户、行业联盟以及大专院校密切合作,不断开发差异化产品,改进我们的工作、生活及娱乐方式,并满足当前及未来的需求。了解更多详情:www.ti.com/innovation。
-
Qi Xiao
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
Qi Xiao
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级