在TI,我们充分认识到,互联技术行业的竞争正在愈演愈烈。在这个大背景下,TI不断寻求全新的方法,希望在帮助开发人员更快适应行业最新趋势并伴随行业共同快速成长的同时,能够率先将产品推出市场,为用户提供创新型互联应用。

 

去年,TI发布了全新资源——SimpleLink™ Academy。这个经过精心策划、由数十个培训模块所组成的集合由论题专家开发,目的是帮助开发人员在使用SimpleLink微控制器(MCU)平台进行开发时有更高的工作效率。每个培训模块都可以提供详细的背景信息、交互式小测验、编码训练等。通过这个动手学习的方法,用户可以对SimpleLink MCU平台有一个更全面的了解,并且能更好地从总体上理解TI RTOS、TI Driver API和连通性的繁杂之处。

图1:不同主题内不断增加的培训模块列表

图2:交互式小测验示例

 

图3:基于任务的练习

 

TI Resource Explorer保驾护航

SimpleLink学院通过TI Resource Explorer提供支持,而Resource Explore则是针对TI嵌入式处理器件的一个综合全面且支持云端的开发资源库。在这里,用户可以找到针对每一个SimpleLink MCU的统一、整合的文档、代码示例、API指南、培训等。通过在TI Resource Explorer内访问SimpleLink Academy,开发人员能够实现在SimpleLink Academy培训模块以及开发人员在开发初期所需的其他资源间的无缝切换。TI Resource Explorer和其内容可通过dev.ti.com进行云端访问,或者在Code Composer StudioTM 集成式开发环境(IDE)内进行访问。这个无缝集成使得开发人员能够将示例项目轻松导入到IDE中,以开展进一步开发。

 

不断扩充的培训内容

正如TI此前所分享的那样,SimpleLink Academy的培训内容将不断增加。目前,以下主题及更多其它主题已正式上线:

l   TI Drivers:利用 TI Drivers进行配置和开发。TI Drivers是在SimpleLink软件开发套件(SDK)内为SimpleLink MCU提供的一组标准化功能API

l   POSIX:利用POSIX这个IEEE标准接口,在不同OS/内核之间实现应用代码的可移植性

l   TI-RTOS:使用TI-RTOS对多线程应用进行开发

l   FreeRTOS:用FreeRTOS启动开发工作

l   Wi-Fi®:将Wi-Fi连通性添加到下一个项目中

l   Bluetooth® 低能耗:利用其它支持Bluetooth低能耗的产品创造定制配置文件和交换数据

l   专有RF:开发基于Sub-1 GHz RF的多节点应用

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2017/03/17/meet-simplelink-academy