随着全球互联程度的日益加深,嵌入式系统解决方案也在不断增加新的连接选项,以及高级感测能力和本地分析功能。与此同时,越来越多新功能的出现也推动了对于全新协议栈、复杂算法和综合软件框架的需求,以对系统的复杂度进行更好地安排调度和管理。

 

目前,即使是软件开发也正面临着多重压力,例如开发时间缩短和始终需要使产品满足不同的市场需求等,此外还要考虑各式各样的连接标准或其它的一些特殊要求。对于嵌入式项目来说,其所面临的挑战远不止这些,通常还包括碎片化的硬件平台、软件的不兼容以及连接标准不一致等。尽管公司不断在软件工程资源方面进行大量投入以改善软件开发所面临的诸多困境,这个改变过程仍会十分漫长,并且是一个极具挑战性的循环周期。

 

为了解决这些问题,德州仪器(TI)日前推出了全新的SimpleLink™ MCU平台。这款专门为开发人员设计的平台将业内最广泛的互联硬件产品库、统一的软件解决方案和沉浸式资源集成在了同一个开发环境中。这个方法将最终帮助开发人员缩短设计时间,并且有助于他们设计出经得起时间考验的产品。

 

最广泛的基于ARM的32位微控制器(MCU)产品组合

为了让产品在不同的市场取得成功并且能应对不断衍生的新要求,在能够于多个连接性标准间扩展的平台上进行设计以及对基础产品的快速适应能力至关重要。SimpleLink MCU产品组合能够提供广泛的有线和无线MCU,它们具有针对互联应用的领先特性,包括超低功耗、稳健耐用、高级安全性、模拟集成,以及支持广泛的差异化有线和无线协议等。

 

基于相同的基础,SimpleLink MCU产品组合中的每款器件都集成了大量特性,例如获取和处理高精度模拟信号、凭借更高的安全性来增强系统、提升远程通信,或者在由单个纽扣电池供电的传感器节点中将电池使用寿命延长几年等。这些器件可以被分为三类,如图1所示:

  • MSP432™ 主机微控制器提供高级的模拟能力,以及大范围的存储器可扩展性,从而可以运行多个无线协议。这些无线协议通常用于驱动无线网络处理器。
  • 无线微控制器包括整个片上系统(SoC)解决方案,该解决方案将一个微控制器合并至无线网络处理器之中,从而覆盖了广泛的无线连通性和标准,其中包括:Wi-Fi®、Bluetooth® 低能耗、Sub-1 GHz和双频段(Sub-1 GHz和2.4GHz)。
  • 无线网络处理器可提供一个集成的无线设备和网络处理器,以运行网络堆栈。该网络堆栈与一个主机微控制器想连接,从而可以运行顶级应用程序。

 

图1:由同一软件平台提供支持的SimpleLink微控制器

 

SimpleLink MCU SDK

TI基于单一软件基础开发了SimpleLink MCU。这个SimpleLink软件开发套件(SDK)基于通用的驱动程序、框架和库,从而确保了整个平台内100%的代码兼容性。无论是现在还是未来,这个不再受设备类型限制的方法为整个SimpleLink器件范围内的应用提供了轻松的代码可移植性。平台级软件的可移植性使工程师能够将软件开发的一次性投入重复应用于平台内的多个其他产品和应用,从而大大缩短了设计时间。

 

借助SimpleLink SDK,工程师可以使用TI Drivers和功能性API来访问便携式和直观的外设驱动程序,或者选择逐层探索硬件抽象层(HAL),用低阶优化获得对应用的更大掌控。集成的TI实时操作系统 (RTOS)内核可实时解决多任务或复杂算法的调度问题,与此同时,与便携式操作系统接口(POSIX)兼容的应用程序接口(API)也为与第三方OS/内核和软件组件的共同工作创造了便利。种类繁多的SDK插件可以帮助工程师将额外的连通性和外部功能性连接至其SimpleLink应用。

 

图2:TI统一的工具链、培训和资源提供了一条从入门到投产的加速开发路径

 

TI的SimpleLink平台提供简单且强大的硬件与软件工具,使工程师能够根据客户需要快速完成新产品的设计与开发。从使用TI支持云端的资源库和TI Resource Explorer来评估SDK和演示范例,到用SimpleLink Academy的精细策划和交互式培训来深入研究SimpleLink MCU开发,任何使用者都能成为一名专家,在取得SimpleLink LaunchPad™ 开发套件后即可立即着手进行开发设计。

 

Code Composer Studio™软件还以其高级调试功能,为SimpleLink器件提供了具有丰富特性的开发环境。同时,工程师还有机会使用大量的第三方集成开发环境(IDE)或工具,比如IAR Embedded Workbench或Segger。

 

此外,很多配置和高级调试工具都可以助工程师简化开发和调试体验。图3中展示了SimpleLink平台广泛的应用范围,包括芯片、开发套件、培训、工具和软件。

图3:共享同一开发环境,开启无限创造可能

 

简言之,TI的SimpleLink MCU平台提供了一个全面且统一的软件和硬件解决方案,旨在帮助工程师将嵌入式产品的任何挑战一一攻克。

 

如需深入了解平台的所有特性与功能,敬请访问:

 原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2017/03/15/rapidly-scale-your-connected-solutions-with-the-new-simplelink-mcu-platform

 

更多 TI 资源: 

             

  • 第一次听说TI的SimpleLink™ MCU平台,它能提供广泛的有线和无线MCU组合,如•MSP432™ 主机微控制器、无线微控制器和•无线网络处理器,并且基于单一软件基础,包括通用的驱动程序、框架和库,从而确保了整个平台内100%的代码兼容性。这款专门为开发人员设计的平台将业内最广泛的互联硬件产品库、统一的软件解决方案和沉浸式资源集成在了同一个开发环境中,值得体验一下。

  • 目前的工程师们也辛苦的,工作压力大,开发时间,市场需求,客户要求,都是不小的开发压力,还需要面对各种苛刻的设计要求,在我做设计的时候常常会因为工作压力,时间的紧迫感而做不好产品,设计资料的不完善,以及兼容性的冲突性原因爆发,代码的卡壳无法运行,错误检查不出来,加班加点没有实效,更渴望有这样一个新的平台可以帮助改变自己的工作技能。碎片化的硬件平台、软件的不兼容以及连接标准不一致等。尽管公司不断在软件工程资源方面进行大量投入以改善软件开发所面临的诸多困境,这个改变过程仍会十分漫长,并且是一个极具挑战性的循环周期。SimpleLink™ MCU平台这款专门为开发人员设计的平台将业内最广泛的互联硬件产品库、统一的软件解决方案和沉浸式资源集成在了同一个开发环境中。这个方法将最终帮助开发人员缩短设计时间,并且有助于他们设计出经得起时间考验的产品。SimpleLink MCU产品组合能够提供广泛的有线和无线MCU,它们具有针对互联应用的领先特性,包括超低功耗、稳健耐用、高级安全性、模拟集成,以及支持广泛的差异化有线和无线协议等。

    未来的新生代产品均由统一的设计提供支持,包括:TI Drivers和行业标准POSIX应用程序设计接口(API):凭借TI Drivers,SimpleLink SDK降低了引入门槛。TI Drivers是一套直观的标准化功能性API。此外,兼容针对Unix的可移植操作系统接口(POSIX)的API能够通过无数的OS/核心程序支持100%的应用代码可移植性。统一的工具链:工具、培训和资源,包括模块化TI LaunchPad™ 开发套件,免费的云工具以及代码示例、文档和培训的按需访问,均可在设计周期的任意时间点通过TIResource Explorer和SimpleLink Academy获取。集成式连接堆栈:该产品组合可提供广泛且多样的有线和无线连通性标准,包括Bluetooth低能耗、Wi-Fi、Sub-1 GHz和RS485,以及即将面市的zigbee®、Thread和Ethernet。总体来说,只要能缩短代码编制和错误检查,提高工作效率一切都是值得去研究的。核心技术对于我们的帮助,在一个效率必须要提高的年代,尤其是物联网年代,简单通用,降低设计时间,市场需求明显,有实际用途,开发大便利,才是重点。

  • 正在使用CC1310,虽然没有直接使用simplelink,但是在了解芯片过程还是学习一下simplelink sdk,单从简洁易用上,TI 工程师做了很大的努力,理念不错。。。

  • 我是做医疗行业的,因为项目多时间短,十分需要这种可以直接调用底层驱动来开发的工具。并且公司现在也正在向底层规范化模块化方向发展,感觉TI出的这款工具相当不错,就是不知道硬件和底层驱动代码稳定性怎么样,毕竟是做医疗的,对这方面要求非常高。

  • 对于文中提到的共享同一开发环境,我觉得如果真的可能,将会很是受工程师热爱的,就我而言,keil,ccs,但是不会用iar,如果真能统一开发环境,有时候就不用担心研究别人的程序而非要去学习个新的编译软件,同时很期待SimpleLink MCU平台提供了全面且统一的软件和硬件解决方案。这样真的省下许多时间去研究硬件软件而不是在环境上浪费过多时间