随着全球互联程度的日益加深,嵌入式系统解决方案也在不断增加新的连接选项,以及高级感测能力和本地分析功能。与此同时,越来越多新功能的出现也推动了对于全新协议栈、复杂算法和综合软件框架的需求,以对系统的复杂度进行更好地安排调度和管理。

 

目前,即使是软件开发也正面临着多重压力,例如开发时间缩短和始终需要使产品满足不同的市场需求等,此外还要考虑各式各样的连接标准或其它的一些特殊要求。对于嵌入式项目来说,其所面临的挑战远不止这些,通常还包括碎片化的硬件平台、软件的不兼容以及连接标准不一致等。尽管公司不断在软件工程资源方面进行大量投入以改善软件开发所面临的诸多困境,这个改变过程仍会十分漫长,并且是一个极具挑战性的循环周期。

 

为了解决这些问题,德州仪器(TI)日前推出了全新的SimpleLink™ MCU平台。这款专门为开发人员设计的平台将业内最广泛的互联硬件产品库、统一的软件解决方案和沉浸式资源集成在了同一个开发环境中。这个方法将最终帮助开发人员缩短设计时间,并且有助于他们设计出经得起时间考验的产品。

 

最广泛的基于ARM32位微控制器(MCU)产品组合

为了让产品在不同的市场取得成功并且能应对不断衍生的新要求,在能够于多个连接性标准间扩展的平台上进行设计以及对基础产品的快速适应能力至关重要。SimpleLink MCU产品组合能够提供广泛的有线和无线MCU,它们具有针对互联应用的领先特性,包括超低功耗、稳健耐用、高级安全性、模拟集成,以及支持广泛的差异化有线和无线协议等。

 

基于相同的基础,SimpleLink MCU产品组合中的每款器件都集成了大量特性,例如获取和处理高精度模拟信号、凭借更高的安全性来增强系统、提升远程通信,或者在由单个纽扣电池供电的传感器节点中将电池使用寿命延长几年等。这些器件可以被分为三类,如图1所示:

  • MSP432™ 主机微控制器提供高级的模拟能力,以及大范围的存储器可扩展性,从而可以运行多个无线协议。这些无线协议通常用于驱动无线网络处理器。
  • 无线微控制器包括整个片上系统(SoC)解决方案,该解决方案将一个微控制器合并至无线网络处理器之中,从而覆盖了广泛的无线连通性和标准,其中包括:Wi-Fi®、Bluetooth® 低能耗、Sub-1 GHz和双频段(Sub-1 GHz和2.4GHz)。
  • 无线网络处理器可提供一个集成的无线设备和网络处理器,以运行网络堆栈。该网络堆栈与一个主机微控制器想连接,从而可以运行顶级应用程序。

 

1:由同一软件平台提供支持的SimpleLink微控制器

 

SimpleLink MCU SDK

TI基于单一软件基础开发了SimpleLink MCU。这个SimpleLink软件开发套件(SDK)基于通用的驱动程序、框架和库,从而确保了整个平台内100%的代码兼容性。无论是现在还是未来,这个不再受设备类型限制的方法为整个SimpleLink器件范围内的应用提供了轻松的代码可移植性。平台级软件的可移植性使工程师能够将软件开发的一次性投入重复应用于平台内的多个其他产品和应用,从而大大缩短了设计时间。

 

借助SimpleLink SDK,工程师可以使用TI Drivers和功能性API来访问便携式和直观的外设驱动程序,或者选择逐层探索硬件抽象层(HAL),用低阶优化获得对应用的更大掌控。集成的TI实时操作系统 (RTOS)内核可实时解决多任务或复杂算法的调度问题,与此同时,与便携式操作系统接口(POSIX)兼容的应用程序接口(API)也为与第三方OS/内核和软件组件的共同工作创造了便利。种类繁多的SDK插件可以帮助工程师将额外的连通性和外部功能性连接至其SimpleLink应用。

 

2TI统一的工具链、培训和资源提供了一条从入门到投产的加速开发路径

 

TI的SimpleLink平台提供简单且强大的硬件与软件工具,使工程师能够根据客户需要快速完成新产品的设计与开发。从使用TI支持云端的资源库和TI Resource Explorer来评估SDK和演示范例,到用SimpleLink Academy的精细策划和交互式培训来深入研究SimpleLink MCU开发,任何使用者都能成为一名专家,在取得SimpleLink LaunchPad™ 开发套件后即可立即着手进行开发设计。

 

Code Composer Studio™软件还以其高级调试功能,为SimpleLink器件提供了具有丰富特性的开发环境。同时,工程师还有机会使用大量的第三方集成开发环境(IDE)或工具,比如IAR Embedded Workbench或Segger。

 

此外,很多配置和高级调试工具都可以助工程师简化开发和调试体验。图3中展示了SimpleLink平台广泛的应用范围,包括芯片、开发套件、培训、工具和软件。

3:共享同一开发环境,开启无限创造可能

 

简言之,TI的SimpleLink MCU平台提供了一个全面且统一的软件和硬件解决方案,旨在帮助工程师将嵌入式产品的任何挑战一一攻克。

 

如需深入了解平台的所有特性与功能,敬请访问:

 原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2017/03/15/rapidly-scale-your-connected-solutions-with-the-new-simplelink-mcu-platform

 

更多 TI 资源: 

             

  • CC3220无线MCU基于一种新颖的架构开发,在单个芯片上拥有两个物理上分离的执行环境。CC3220器件包含了诸如安全存储、克隆保护、安全启动和网络安全性等丰富的嵌入式安全特性,这些特性为开发人员提供了强大的工具,帮助他们在无需使用外部安全MCU或元件的情况下保护IoT器件,避免知识产权(IP)、数据窃取和其他风险。这些全新的器件仍然支持Apple HomeKit技术。TI致力于为业界提供功耗最低且易于集成的Wi-Fi CERTIFIED™ 解决方案,CC3x20系列器件能够帮助设计人员创造出在六个月内即可投入生产的产品,同时可由两节五号电池供电运行数年

  • 看了SimpleLink介绍 ,了解到SimpleLink的特点是各种MCU软件兼容,不论是哪个平台开发的软件,都可以移植到新的芯片上,一般做程序开发,不敢轻易换平台,一旦换了可能带来各种不兼容的问题,比如数据格式和库函数差异等,那就要花很多时间修改和验证,现在使用SimpleLink处理器,就没有这方面的问题,因为TI提供了统一的SDK,只要通过SDK的API,可以方便地调用SimpleLink的库和移植。也可以给我们带来很多其它的好处,

      1.外部ARM芯片或其他处理器芯片也可以兼容。让移植变得轻松和可能

      2.对于不懂无线标准的人,只要用过TI的蓝牙或其他无线应用,可以简单地把蓝牙或其他无线应用移植到Wi-Fi等应用。这个就省去大量学习的过程,能让开发人员更快入手。

      3.TI给客户提供了标准的免费的RTOS,但如果客户之前用的是其他厂商的RTOS,SimpleLink有POSIX(可移植操作系统接口)中间件,可把不同标准的RTOS和SimpleLink的API连接起来。换句话,客户既可使用TI的免费RTOS,也可用其他公司的RTOS,他们是兼容的。这种兼容性是相当不容易的,也是相当实用的,是开发人员的福音。

  • TI 的SimpleLink™ MCU平台,最直接得到好处的是开发工程师,可以兼容其他处理器芯片,不会再因为换平台导致重新开发,代码移植的麻烦等,另外,TI还有非常多的免费代码可以用来参考,大大 提高了开发的速度。TI的这个平台好也是有原因的,一是低功耗的技术好,从MSP430系列移植延续到现在;二是无线技术多,至少十种以上;三是非常方便的可扩展性,工程师增加传感器或者硬件什么的也很方便。

  • MSP系列之前了解过,432功能已经很强大了,现在用SimpleLink MCU平台来解决软件和硬件的各种设计方案,确实不错,具体配置和调试工具都要亲身体会过可能才能了解的更好,不过,相信前景是非常的好的。

  • SimpleLink MCU产品组合能够提供广泛的有线和无线MCU,它们具有针对互联应用的领先特性,包括超低功耗、稳健耐用、高级安全性、模拟集成,以及支持广泛的差异化有线和无线协议等。这位打造物联网开发套件提供了有力的支撑,为TI工程师点赞!