作者: TI 工程师 YongHua Pan

在创新技术的推动下,智能锁、可穿戴设备等物联网应用已经成为时下、甚至是引领未来几年物联网快速发展的主流。

当您在进行这些物联网应用的开发时,是否也很头疼需要花费大量的时间在云端及低功耗蓝牙设备端的开发上?

是否想在节省时间的同时,便捷地获取更加强大的功能、稳定性和多重云端安全保障?德州仪器(TI)的CC2640R2F解决方案支持阿里云Link物联网平台,结合阿里云Link物联网平台旗下阿里智能APP SDK,帮助开发人员快速而安全的开发出产品,并保证产品的稳定性。

TI基于CC2640R2F的SDK提供一套例程来支持阿里云Link物联网平台。在这套方案里面,你可以使用阿里的profile, 它包含一系列的安全功能,OTA在线升级的支持,以及针对iOS和安卓平台的优秀的兼容性。例如,你可以使用SHA256配上CC2640R2F的TRNG随机数产生器来生成AES加密的密钥。这样来保证每个通信的会话都使用不同的密钥。而且这套方案完全支持阿里OTA协议,特别优化了不同安卓品牌手机的兼容性。上述的功能都以及集成在这一套例程里面,只需要几个简单的API,你就可以开发出一个低功耗蓝牙的产品。

设备端SDK的软件架构如图1所示:

图1. 设备端SDK软件架构

TI SimpleLink™ Bluetooth 低功耗 CC2640R2F 是一款无线微控制器 (MCU) ,主要适用于 Bluetooth® 4.2 和 Bluetooth 5 低功耗应用,能够为更丰富、更高响应度和更高性能的应用提供更多的可用内存,非常适用于提升物联网(IoT)应用的性能。

这款经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命。它内含一个 32 位 ARM®Cortex®-M3 内核(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。

基于TI CC2640R2F SimpleLink MCU, 开发人员不需要担心协议交互以及驱动的开发等,这些工作在CC2640R2F SimpleLink Platform SDK里已经实现,其主要的特性和优势::

  1. 不仅在低功耗蓝牙, 在进行WIFI, Sub-1G等应用的开发时,应用代码是可以跨平台完全复用的
  2. TI的驱动针对所有SimpleLink Platform MCU的外设接口提供了标准的,统一的API接口
  3. 集成了TI-RTOS,一个功能强大且稳定的实时操作系统
  4. 提供了其它RTOS,像Free RTOS的适配接口,是POSIX兼容的API

集成了硬件加密引擎来保证安全性TI CC2640R2F与阿里云Link物联网平台联合后,提供了端到端的完美解决方案,为开发人员提供强大的特性:

  1. 保证强大的性能及多重云端安全保障(设备认证保障设备安全与唯一性,传输加密保障数据不被篡改,云盾护航以及权限校验保障云端安全)
  2. 节省大量在BLE设备端的开发任务,基于解决方案提供的应用程序API,只需要有限的几个API调用,就可以开发出功能强大以及安全性高的BLE应用
  3. 省去大量云端及手机APP端的开发任务,在本解决方案里面已经集成了加密交互协议, 本地和云端OTA等大量功能。

这套解决方案适用于大量的物联网应用,现已在智能锁,可穿戴等多个热门的物联网应用里被采用。

阿里云Link物联网平台是阿里云针对家居、医疗健康、消费电子领域推出的IoT整体解决方案,可提供多重防护,保障设备云端安全;并支撑亿级设备长连接、百万消息并发。通过阿里云Link物联网平台的设备注册管理、账号授权、用户管理、数据统计等功能,可实现设备的物联网化,获取设备画像和用户画像。通过第三方合作伙伴提供的丰富解决方案,阿里云Link物联网平台能提供差异化功能并输出增值服务,帮助用户轻松实现个性化功能定制。

在APP开放形式以及生态方面,该平台的特性与优势:

-  APP开放:允许用户使用自己的APP和账号,并支持其他账号快捷登录;

-  生态:在模组、APP、算法、内容服务、语音识别、音视频内容等多个领域都有成熟可商用的方案;

并且,阿里云Link物联网平台可提供端到端的蓝牙解决方案,如图2和图3所示:

图2. 阿里云Link物联网平台端到端的蓝牙方案

图3.蓝牙设备端和APP端主要功能

 

这套方案帮助你在开发低功耗蓝牙应用的时候,可以更加方便的使用云端以及设备端的安全性功能。如果需要关于这套方案的技术支持,请联系ali_iot_sdk_support@list.ti.com, 或访问https://github.com/ti-simplelink/ble_examples。

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2018/06/06/ti-supports-the-ali-cloud-link-iot-platform-for-rapid-product-development-with-the-simplelink-bluetooth-low-energy-wireless-mcu

父级
  • 这套解决方案适用于大量的物联网应用,太强大了,能够帮助开发者降低开发难度,缩短开发周期。支持国内使用的阿里云Link物联网平台,强大的性能及多重云端安全保障。能够节省大量在BLE设备端的开发任务。省去大量云端及手机APP端的开发任务,解决方案里面已经集成了加密交互协议, 本地和云端OTA等大量功能。

评论
  • 这套解决方案适用于大量的物联网应用,太强大了,能够帮助开发者降低开发难度,缩短开发周期。支持国内使用的阿里云Link物联网平台,强大的性能及多重云端安全保障。能够节省大量在BLE设备端的开发任务。省去大量云端及手机APP端的开发任务,解决方案里面已经集成了加密交互协议, 本地和云端OTA等大量功能。

子级
无数据