Other Parts Discussed in Post: AM625, AM623

借助高能效处理器,工程师既能满足外形尺寸要求,又能在任何地点部署智能设计

德州仪器 (TI) 今日推出全新的 SitaraTm AM62 处理器,有助于将边缘人工智能 (AI) 处理扩展到下一代应用,推动了高度集成处理器的进一步发展。全新处理器的低功耗化设计可支持双屏显示和小型人机界面 (HMI) 应用。更多信息请参阅https://www.ti.com.cn/product/cn/AM625。

TI 将于2022年6月21日至23日在德国纽伦堡的Embedded World展会(215号展位)上展出全新的AM62处理器,并演示适用于边缘AI和电动汽车充电HMI应用的系统级解决方案。更多信息请参阅TI.com/embeddedworld。

下一代HMI将带来与机器交互的全新方式,例如在嘈杂的工厂环境中通过手势识别来发出命令,或通过无线连接的手机或平板电脑来控制机器。将边缘AI功能添加到HMI应用(包括机器视觉、分析和预测性维护),有助于赋予HMI全新的意义,而不是仅限于实现人机交互的界面。AM62处理器能够以低功耗实现边缘器件的分析功能(挂起状态功耗低至7mW且无需特殊考虑散热设计),支持工程师灵活地在尺寸受限的应用或工业环境中部署这些功能。

利用具有成本效益的边缘AI,实现全新应用的智能化

AM62处理器通过启用基于摄像头的基础图像处理和边缘AI功能(如检测和识别对象),可实现 HMI 器件的低成本分析。AM62处理器还支持双屏全高清显示和多种操作系统,包括主线Linux®和 AndroidTm 操作系统。此外,AM62处理器可提供有线和无线连接接口。如需详细了解边缘AI功能如何不断改进HMI应用,请参阅技术文章“有关下一代HMI的三个关键考虑因素”。

将系统功耗降低高达50%

与同类器件相比,AM62处理器可降低高达50%的工业应用功耗,使由AA电池供电的应用能够持续运行超过1,000 小时。通过简化的电源架构这一点变成了可能。由于该器件仅采用两个专用电源轨,具有五种功率模式,小于5mW的深度睡眠模式可延长电池寿命且0.75V的核心电压可实现小于1.5W的运行功耗。降低系统功耗可延长电池寿命,并帮助工程师满足随处部署型手持设备或尺寸受限器件的设计要求。全新的TPS65219进一步简化了实现最佳电源性能的过程,它是专为满足AM62处理器电源要求而设计的配套PMIC。

通过使用硬件和软件工具以及资源来简化开发

AM62处理器的各种工具和资源为开发提供了灵活选项,有助于降低设计成本和解决复杂性问题。包括主线Linux在内的多种开源软件解决方案能够简化应用程序开发过程,并有助于缩短产品上市时间。丰富的硬件生态系统(包括第三方评估模块 (EVM))可帮助设计人员更快地开始应用程序设计。

封装、供货情况

现可通过TI.com订购AM625和AM623处理器,该器件采用13mm × 13mm、425引脚ALW封装。TI.com还可提供AM62 EVM及定制卷带,并提供多种付款方式和发货方式。