想象一下这个场景,你正在车库干活,突然闻到了厨房中新鲜出炉的饼干的香味儿。你迫不及待地想尝一尝,你冲到了门前,抓住了门把手,进到了厨房里。哎呦,你的门把手变得油乎乎的了。与此同时,你的老婆满手都是黏黏的饼干面团,正费力地打开厨房的水龙头。在无人驾驶和免提通话的时代,我们为什么不能让门或水龙头自动打开,而无需用手来操作呢?如果我们在水龙头前挥一挥手就能控制水温的话,是不是更棒呢?

进入到我们的CapTIvate™ 技术中来吧—世界上能耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。

支持CapTIvate技术的MSP430 MCU具有内置在芯片内的数个特性,能够实现以下这些邻近度和手势应用。

  • 它能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,从而使其能够检测电容场内的快速移动变化。
  • 由于能够检测到10飞法以下的电容变化,这些传感器能够被调谐为由最小的变化来触发。
  • “触摸唤醒”状态机使得邻近度传感器能够与完全关闭的微控制器CPU一同工作,从而使应用可由电池供电运行数年。
  • 诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测。

如需了解更多内容,敬请查看CapTIvate™ 技术培训系列第6部分:邻近度感测和3D手势识别。

要用CapTIvate技术评估邻近度和手势识别

  • TI的CapTIvate™ 技术给我们的生活带来的极大的便利,试想家里安装上一个,洗菜做饭或者干完脏活累活手弄脏了再去碰水龙头是多么不方便不干净,算是智能家居的一种,科技改变生活!

  • 最近正在找这类东西,因为看到有很多触摸能打开出水的水龙头..呵呵

    但是试过如果的把电容触摸放到整个水龙头的话..好像不太现实..水龙头的金属太大了..感应不正常..哎.,,,,有看了些目前市面上的触摸水龙头连接方式是一根导线直接接到水龙头下面的铜件上..感觉应该不是电容式的...难道是三极管基极触发式的????

    TI这个方案用手势感应吗?那更加好用了..不需要确触到水龙头..呵呵...另外加一个感应器..我倒是想试试..我们现在的方案是用电池供电的省电是很需要的!!希望有样品测试使用.

  • CapTIvate技术 极大地方便了人们的日常生活,在诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测,同时能源利用率超低,这也是MSP430单片机的天然优势,学习~~

  • 手势控制让我第一个想到的就是手势控制游戏,想想如果运用到电视机游戏上,晚上回去用手势游戏锻炼下身体也是不错的选择,另外在手机上如果能手势控制,那感觉也太高大上了,手机屏幕本来就不大,一个又大又粗的手指在上面滑来滑去,直接挡住了屏幕,特别在玩一些游戏的时候,手势控制就能迎刃而解,想想也不错。另外就是手势控制虽然很方便,但是由于其靠电容场检测,而且检测级别非常小,这就导致可能容易受到干扰,不知道实用情况如何。

  • 传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。这两点做的相当不错,感应距离更大,识别也更准确、智能。