摘要:德州仪器(TI)的MSP430产品系列可谓是低功耗MCU的经典之作,然而TI近期推出的MSP432 MCU更是引起了业界的诸多关注。这款全新的产品将TI MSP430所具有的卓越特性引入到了ARM领域中,通过与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,现在就让我们一起来看看这款产品的全方位详解吧!

不久前,德州仪器(TI)宣布推出全新的超低功耗MSP432 MCU,也为我们揭开了这款微控制器平台的神秘面纱。

相较于经典的MSP430,MSP432的命名方式到底代表什么含义呢?有人认为这是一款32位的MCU,也有人猜测这款产品集成了ARM® Cortex®内核。的确如此, TI正在将其低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域中。试想一下,能够同时拥有ARM Cortex-M4F内核的性能以及MSP430 MCU所具有的低功耗优势将是怎样一种前所未有的体验?凭借FPU引擎、DSP指令和48MHz,那些正在寻找拥有更高性能或行业标准内核的MSP用户以及那些正在寻求更低功耗的ARM用户将能够找到两者结合的最佳选择。TI的16位MSP430 MCU也将继续作为TI产品组合的基础,并且在16位MCU领域带来更多像MSP430 FRAM系列一样的全新创新。

也许当人们听到能够利用与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能时会感到有些惊讶。但是从现在起,工业用或消费类应用领域的用户再也无需在低功耗与高性能之间做出任何的取舍或权衡。TI的MSP432 MCU平台为业界提供了具有最低功耗的ARM Cortex-M4F器件。虽然目前业界存在着很多“低功耗MCU”产品,但是EEMBC的ULPBench评分证明了TI的绝对优势,该项评分主要针对同类MCU在功耗方面进行统一比较。MSP432 MCU在所有同类竞争的Cortex-M3和-M4F器件中获得了最高分数 (167.4) ,而得分越高则证明功耗越低。

TI的 MSP432 MCU平台旨在为业界提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件,该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设,包括:

  • 相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗
  • 8个独立段上配备了具有可选择保留的64KB RAM,每个RAM段可省电30nA
  • 在采样传感器为1MSPS时,低功耗高速模数转换器 (ADC)的流耗仅有375uA
  • 相较于闪存,存储在ROM中的Driver Library可将耗电量减少35%

除此之外,TI还将全新的高性能外设集成在内核周围,从而能够实现3.41/MHz的最高CoreMark得分,其特性包括:

  • 具有独立段的256KB闪存可实现同步的内存读取和擦除
  • 存储在ROM中的Driver Library可实现超过闪存200%的执行速度
  • 采用目前最快的MSP ADC——具有13.2 ENOB的1MSPS 14位SAR ADC,可加快从传感器中的采样速度

除了发布MSP432 MCU平台,TI还推出了MSP430 LaunchPad,而这款器也采用了与以往不同的纯黑色。

为了纪念LaunchPad开发生态系统诞生的第5个年头,TI发布了这款集成在黑色PCB上的限量版MSP432 LaunchPad。在限定的时间内,用户可以从TI Store或授权的分销商处购买黑色的MSP432 LaunchPad。(当黑色的限量版器件售罄,TI将继续发售传统的红色版本器件)。

通过观看开箱即用演示,可以立即使用MSPWare开始设计属于自己的应用。MSPWare包含了超过150个代码示例以及培训、应用说明、用户指南以和 DriverLib等。

MSP432 LaunchPad能够来减少功耗的同时为应用提供更高的性能,如需了解该平台的更多相关内容,敬请查看TI的全新白皮书

原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2015/03/24/our-biggest-launch-yet-introducing-the-new-msp43

Anonymous
  •    据我了解,MSP432MCU 内核的提高是性能提高最重要的部分,M4内核相比同为32位的Cortex-M0+内核相比,性能提升10倍,同时支持浮点运算功能。Flash支持并行读写操作,对于数据交互量大的IOT应用来说可以显著提升性能。第二点优势,则是我们将MCU驱动部分放到ROM里,执行速度相比在Flash中快200%。内置了14位ADC,性能高达13.2ENOB,支持查分输入及两个窗口的参考比较器。

       MSP432MCU功能强大,值得学习!!!

  • 刚接触到电子设计的时候就知道TI的MSP430系列单片机了,它是基于Cortex-M4F内核的低功耗高性能的芯片产品,而近期推出的MSP432这款全新的产品将TI MSP430所具有的卓越特性引入到了ARM领域中,MSP430™ MCU 的扩展产业环境助力即刻创建电容式触摸TI Capacitive设计,能够利用与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,期待TI MSP432系列产品快速进入产品设计之中。

  • 将Cortex-M4F的功能包含进来,大大增加了MSP432的浮点运算能力,再加上固有的超低的功耗,高效的指令集,提升了工作频率。这几个功能的优化组合,msp432的性能显著提升。在测量领域会得到青睐。

    曾有项目使用430做手持式现场测量电力互感器参数。如果用432来实现将会非常轻松,低功耗以及内置ADC会延长使用时间(锂电池供电)

  • 手头有块MSP432的开发板,从TI Store买的,推出的第一时间就拿到手试用了,和以前的msp430系列一样好用,功能更强大,性能更高。TI MCU系列低功耗做到了极致。到目前资料比msp430系列较少,希望推出多一些的资料例程参考。

  •        这款MSP432采用了性能强劲的CORTEX-M4的内核,并且继承了MSP430的低功耗基因,非常不错!我觉得TI的开发板的强大之处在于集成了仿真单元和低功耗的设计,无需外部仿真器即可实现在线硬件仿真,单步调试等!

          之前就使用了TI的MSP产品设计了一款低功耗交流功率测量仪。当时的设计任务对处理器的要求有:ADC信号采集,定时器测量电压、电流信号的相位差,另外,还要求使用电池进行供电。因此选择了TI的低功耗处理器,内部集成了高速的ADC和定时器,简化的外部硬件电路的设计,降低了外部噪声干扰。并且功耗极低,还有多种低功耗模式,完全可以使用电池进行供电!