未来,我们将看到更多使我们的居家生活更智能、更高效的家庭自动化设备。目前,ZigBee®技术是业界领先的全球无线标准,用于创建更智能的家居,提高居家生活的舒适性、便利性、安全性并改善能源管理。利用ZigBee技术,可以远程控制照明、无需使用钥匙即可打开门锁,还可以无线控制窗帘和百叶窗。为了更好地了解ZigBee智能家居解决方案的类型,我们就FeiBit的创新产品向其提出了一些问题,这些新产品均采用了TI ZigBee CC2530无线微控制器(MCU)。

 

1.什么是FeiBit和FBee?

 

FeiBit,飞比电子科技有限公司,寓意高速比特,于2010年在中国深圳成立。从那时起,飞比便专注于ZigBee技术和物联网(IoT)解决方案,公司建立了自己的ZigBee模块测试实验室和生产线,并通过了ISO9001 / 14001认证,2015年,公司的模块产量已超过100万个。飞比拥有一支由40多名工程师组成的强大的物联网解决方案开发团队,产品类别达到50多种。

 

  

 

飞比认为,在未来的物联网世界,事物之间将实现互联和相互操作。公司正大力开发并提供相关的硬件和软件,帮助开发人员构建符合ZigBee家庭自动化或ZigBee Light Link标准的“交钥匙解决方案”网络。

 

2.公司提供哪些主要产品和服务?

 

飞比提供支持智能家居的ZigBee模块和网关(或网关中间件),以及由我们的合作伙伴生产的30种不同类型的相关产品,如智能照明、安全传感器、门锁等。这些产品由飞比集成,并带有“采用飞比技术”标记。

 

可用于集成的设备包括:

  

 

3. 哪些因素使飞比从竞争对手中脱颖而出?

飞比在中国建立了最大的“智能家居资源中心”,其中包括数百家开发ZigBee产品的工厂,产品包括智能照明、传感器、开关、窗帘、门锁等。凭借在ZigBee领域多年的经验,以及优秀的开发人员,我们不仅提供成品,而且为大量客户提供技术支持服务,包括:

 

  

 

4. 市场上有很多无线连接技术,您为什么选择在飞比开发ZigBee产品?

 

ZigBee技术是唯一的全球性标准无线解决方案,可方便、经济地控制最广泛的设备,改善消费者的舒适性、安全性和便利性。它是世界领先的服务供应商、安装商和零售商的首选技术,将物联网的优势和便捷带入了千家万户。

 

除了智能家居,ZigBee技术也应用于各种有线电视和电信公司。这些公司在机顶盒(STB)、卫星收发器和家庭网关中使用ZigBee技术为其消费者提供家庭监控和能源管理解决方案。

 

5.为何为您的产品选择TI的ZigBee CC2530无线MCU?

 

TI拥有悠久的制造历史,在无线连接解决方案的质量和稳定性方面有着良好的市场声誉。同时,TI作为全球半导体供应商,在全球拥有全面的支持渠道。这可以有效地帮助我们将系统与所有客户端集成。

 

我们特别选择了C2530无线MCU,因为它在SoC解决方案中提供了高度集成、卓越的射频性能,且TI提供了业界领先的Z-stack解决方案。

 

6.我可以使用FBee ZigBee模块构建自己的云和智能家庭网关吗?如何实现呢?

 

我们已建立了完整的ZigBee智能家居生态系统,其中包括产品、网关、云和APP。因此,任何想要建立自己的生态系统的人都可使用我们的解决方案。我们拥有不同的ZigBee模块。它们在一些标准ZHA / ZLL / ZigBee3.0产品中具有固定功能固件,以及灵活的“ZigBee数据传输模块”,可以在任何物联网设备上进行开发并与标准设备互操作。有关更多信息,请联系trade@FeiBitFeiBit.com,获取所有文档。

 

 

 

有三种方法开始您的构建:

1)您的网关基于Linux / Android。

  • 我们将为您提供“ZigBee协调器模块”和“ZigBee网关中间件”,然后您可以使用自己的“用户程序”通过内部套接字连接与FBee中间件“交谈”,此后便可将ZigBee设备连接到您自己的云。

2)您的网关基于非标准的RTOS。

  • 我们将为您提供基于ARM®Cortex®-M3微控制器的“ZigBee网关模块”(或USB Dongle),并通过UART与您的MCU通信。

3)您没有网关,您需要做的仅是将FBee网关连接到您的云。

  • 我们将为您提供一个网关,其中包括一个硬件和软件开发套件,您可以用其开发自己的软件。

 

7.您认为您的技术/解决方案在未来五年内的发展前景如何?

ZigBee技术是唯一的全球无线网络标准,专注于设备到设备通信的特殊要求和物联网的基础。智能家居产品将在未来几年内保持蓬勃发展,我们致力于打造更智能、更节能、更安全的家居。

欢迎您参加2017年国际消费类电子产品展览会,莅临TI的Venetian, Lvl 2 - Titian 2202展位,了解飞比最新的产品动态。

了解更多信息:

飞比是公司名称,FBee®是FeiBit ZigBee模块的商标。