你想不想知道在应用中如何实现低功耗Wi-Fi®?我们的SimpleLink™ Wi-Fi 器件系列提供易于使用且高效的方法来优化应用功耗,从而实现更长的产品使用寿命。请继续往下读,看看我们是如何实现的。
Wi-Fi是目前最普遍的无线互联网连通性技术。其功耗和复杂度曾经是物联网 (IoT) 开发人员所面临的主要障碍。SimpleLink器件减少了低功耗Wi-Fi实现方面的很多障碍,并且使Wi-Fi能够集成到新兴IoT应用和电池供电的设备中。
应用中的主要耗电方
在设一个专门基于802.11协议的低功耗网络互联系统时,一个设计人员应该考虑与网络互联子系统电源管理相关的几个主要方面:
针对IoT应用的常见电源系统配置
常见的Wi-Fi应用主要分为3个活动系统配置:始终连接、断续连接和收发器模式。我们的SimpleLink Wi-Fi CC3100与CC3200器件在每个活动系统配置中都提供一个简单的工作方式,从而实现经优化的功耗和测量。我们已经为每一个活动系统配置准备了功耗输入、优化和测量的示例代码(CC3100示例代码、CC3200示例代码)。看看哪一个适合于你的应用?这取决于应用属性。
始终连接
想象一个需要远程触发的恒温器,以用户无法察觉的延迟来改变参数。在这个情况下,它需要一直处于连接状态;这就是一个始终连接的系统配置。这是3个系统配置中功效最低的系统配置。后面这个链接中将告诉你如何将器件调节到这个模式:CC3100始终连接、CC3200始终连接
断续连接
在这些情况下,网络连接由器件触发,或者由其它因素触发时,响应延迟不是那么重要,断续连接方法也许对于进一步降低总体功耗来说更加可行,也更加合适。它的典型应用可以是一个传感器,定期唤醒与服务器通信,而在不进行通信时,传感器处于最低功耗模式。CC3100断续连接、CC3200断续连接中描述了配置此类器件的一个简单方法。
收发器模式
用户可以将我们的SimpleLink器件用作一个简单的收发器,随意发送和接收数据包。常见的目标应用包括信标台和资产跟踪标签。你可以在以下链接中找到这个模式的使用方法:CC3100收发器模式、CC3200收发器模式
如需了解更多信息?
在以下链接中可以找到低功耗网络互联主要方面的详细说明:SimpleLink Wi-Fi CC3100/CC3200 Internet-on-a-chip™ 器件网络互联子系统电源管理
在我们的低功耗Wi-Fi博客系列的下一篇博文中,我们将讨论应用功耗系统配置的测量方法,以及应用和环境属性如何影响功耗。请一定每周查看我们的最新低功耗Wi-Fi博文。。。敬请期待!
原文链接: