Other Parts Discussed in Post: CC3301

从简单的家用血压监测仪到公司的设备网络和整个公用事业电网,Wi-Fi® 在当今许多领域中的应用越来越广泛,甚至是备受期待。通过使用 Wi-Fi,房主可以安全可靠地控制智能烤箱、电动汽车充电站或洒水系统,从而节约时间和能源。楼宇管理员能够实现远程照明和空调系统,以此来节约资源、提高舒适度和减少开支。电网运营商可以通过无线方式检测并解决与维护、电能分配和安全相关的问题。

过去,Wi-Fi 以可控的成本满足性能需求;它无处不在、可互操作且为人们所熟知。举例来说,Wi-Fi 基础设施在许多领域都比较常见,因而产品设计人员无需担心桥接器和适配器的创建问题(在创建桥接器和适配器后,才能将他们的产品连接到互联网)。Wi-Fi 的另一项优势是技术提供商构成的广泛生态系统,他们不断改进电气与电子工程师协会 (IEEE) 802.11 标准,随后与 Wi-Fi 联盟合作进行互操作性测试,从而提供不断扩展的功能。然而,对于物联网 (IoT) 这一日益复杂、多样化的连接网络来说,并非每个人都知晓新的 Wi-Fi 标准,或者对其重要性知之甚少。

纵观 Wi-Fi 演变史,目前的 Wi-Fi 标准是 IEEE 802.11ax,即 Wi-Fi 6,它有几个鲜为人知的功能,这些功能针对成本敏感型 IoT 应用进行了优化。人们知道 Wi-Fi 支持智能手机和笔记本电脑千兆位/秒的高吞吐量选项,但 Wi-Fi 6 现在包含了速率最低为数十兆位/秒的特性,从而实现全新的:

  • 节能协议
  • 范围增强
  • 频谱扩展

这些可以实现芯片级和模块级产品的创建,您可以使用此类产品轻松且经济实惠地将 Wi-Fi 连接添加到嵌入式系统设计中。

德州仪器 (TI) 的 CC3301 SimpleLinkTm 配套 IC 有助于在支持 20MHz 宽射频通道以及集成式低功耗蓝牙 (BLE) 的配置中实现 Wi-Fi 6。这款器件经济实惠,可通过单根天线轻松添加到系统设计中,并且支持大概 86Mbps 的物理层吞吐量。这对于互联网协议 (IP) 安防摄像头和打印机等面向批量数据的设备来说绰绰有余。它不仅可以轻松扩展,用于传感器和其他可能只需要几千位/秒吞吐量的仪器,还能灵活地进行快速刷新(即使在小型传感器上,刷新操作也可能涉及数兆字节的数据交换)。

 图 1:TI CC3301 SimpleLink 配套 IC 支持的 Wi-Fi 6 特性(来源:Wi-Fi 联盟)。

TI 支持 CC3301 和 SimpleLink Wi-Fi 6 系列中的其他产品,其软件产品也可以很好地扩展,用于 IoT 计算资源(包括运行嵌入式 Linux® 的微处理器 (MPU) 产品以及运行 FreeRTOS 的微控制器 (MCU) 产品)。该系列包含具有 2.4GHz 无线电、双频带 2.4GHz 和 5GHz 以及三频带 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 的产品。此外,部分产品支持 BLE,可借此进行 Wi-Fi 配置或用作嵌入式网关。

虽然 Wi-Fi 6 以其高吞吐量能力而为人所熟知,但在扩展频谱、高级安全性、节能和延迟管理等方面,它的若干特性对于 IoT 应用也大有裨益。下表(图 2)总结了其中部分特性:

 图 2:按特性划分的 Wi-Fi 6 潜在用例

通过 SimpleLink Wi-Fi 6 系列器件,TI 能够将 Wi-Fi 6 的优势融入 IoT 应用,您可以使用 TI 处理器软件开发套件和 TI MCU LaunchPadTm 开发套件即刻对这些应用进行评估。

其他资源: