利用DLP® Pico™技术打造卓越的智能显示体验
随着消费者不断采用物联网(IoT)解决方案将家庭内设备连接到外部和内部网络,智能音箱将在越来越多的家庭中普遍应用。事实上,智能音箱市场可能会继续保持高增长态势;据Juniper Research预测,到2022年,Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod和Sonos One等设备将在大多数美国家庭中普及。
常规智能音箱采用音频进行反馈,但新一代称为智能显示的产品(或带显示功能的智能音箱)可以通过视觉内容(如讲解视频、食谱和照片)丰富用户体验。但是,大型LCD显示难以封装到紧凑的家用音箱中。DLP®技术通过投影来取代常规的LCD屏幕,从而为设计师带来更多的可能。
智能显示和虚拟助手如何协同工作
与汽车采用中控台显示类似,消费者要求其家庭信息和娱乐中心提供更多可视内容。
拥有简化的可视界面可以增强当今智能音箱所提供的内容。显示的图像需要简单,对触摸交互的需求较小,因为用户通常从至少几英尺外的距离观看它们。例如,当您说“Alexa,我的购物清单上有什么?”时,智能显示应该显示大而明亮的文字,以便从远处轻松阅读。图1显示了厨房中的视频食谱。
图1:厨房中具有显示功能的智能音箱示例
智能显示的独特要求
投影的规格将取决于理想的显示尺寸、显示表面类型、集成到终端设备所需的外形因素以及投影单元和显示表面之间的距离等因素。让我们详细说明这些权衡因素:
图2根据图像尺寸和不同的环境光照条件提供了投影模组的建议亮度值。
图2:达到各种图像亮度等级的建议投影模组亮度值
用于智能显示应用的DLP Pico芯片组
DLP Pico芯片组具有多种尺寸和分辨率,可适应不同的显示尺寸、亮度要求和分辨率。微型投影提供多种智能显示选项,包括:
这些选项提供了可显示图像的表面类型的灵活性,并且可以设计为双用途,例如在一台设备中进行表面投影和超短焦投影。通过评估模块评估DLP Pico显示技术,开始您的设计。
其他资源
DLP显示未来会在哪些场景有更好的应用?DLP显示会不会有光衰?使用寿命如何?