Other Parts Discussed in Post: DLP470TE

4K超高清 (UHD) 流媒体、播放器和蓝光影碟业务正在快速增长。4K UHD内容每帧数据包含800多万个像素 – 数量是全高清 (1080p) 内容的四倍多。

 

面临的挑战是如何呈现4K超高清内容的细节、景深以及身临其境的观感。我们已习惯使用大屏电视,50英寸1080p的电视几乎随处可见,而且4K大电视价格也逐渐亲民。可是,如果想体验到四倍的1080P电视所显示的细节,我们也可以合理假设需要四倍的屏幕尺寸。这就意味着4K UHD投影是唯一能够以合理价格呈现超大画面的显示技术。

 

在学校或商业环境中,投影显示非常有效,便于观众观看所有的细节。在家庭娱乐中,投影也能带来无比精彩的沉浸式体验。真正的4K UHD显示解决方案可以展现4K UHD规格要求的800万像素,呈现精准、清晰的图像,让你看清楚所有细节。

 

4K UHD技术的关键因素

 

一个像素只是图片中非常微小的单元。4K UHD内容中每帧的像素有800万,但并不是所有的像素显示都是相同的。4K UHD的800多万像素全部显示才能呈现出精确的图像。为了充分显示4K UHD内容的所有细节,显示设备需要具备优异的美国国家标准协会 (ANSI) 对比度,以及可以完美实现校准的像素、高成像速度和高质量的图像处理能力。

 

具有高ANSI对比度的图像可以在同一图片中呈现出非常暗的黑色和非常亮的白色,展现图像真实的对比度。很多技术引入其它的标准显示图像对比度,但这些对比度选项并不能同时在同一图片中呈现暗黑和亮白。例如,简单的“开/关”对比度指标仅对比全白屏和暗屏,但由于真实的图像是在单张图片中查看,因此在同一图像中显示最暗的黑色和最亮的白色至关重要。具备优异的ANSI对比度时,图像更明快、清晰,更具身临其境感。

 

 

成像面板是投影机的核心元件。面板技术通常基于液晶显示(LCD)、硅上液晶(LCOS)或德州仪器(TI) DLP®技术,组成成像元件阵列。屏幕上所见的像素均由这些成像元件生成。在DLP技术中,成像元件是一系列微镜,单个微镜尺寸约为人体红细胞大小。采用DLP技术的器件容纳的微镜数量可达数百万,切换速度快到无法想象。

 

部分投影仪采用不同的成像面板形成三原色:红色、绿色和蓝色。每组成像面板必须精确对准,从而保证每个像素中的三原色精确重叠。像素尺寸越小,制造过程中对准成像面板就越难。如果红色、绿色和蓝色像素未对准,就会导致显示颜色出现偏差。

 

DLP单芯片技术只使用一个成像面板就能显示所有颜色,避免可能存在的未对准问题,因此它是一种非常适合获得高分辨率图像和4K UHD内容的技术。

 

仔细查看黑色背景上的白色文本 – 如果在文本边缘看到红色、绿色或蓝色,则说明成像面板可能未对准。像素校准误差可能引起4K UHD图像颜色失真。

 

像素尺寸会随着分辨率的增大而缩小。720P分辨率的图像有100万个像素。1080P 分辨率的图像有200万个像素。4K UHD在投影幕上呈现的像素为800万。目前,4K UHD成像元件尺寸非常小,当使用多个成像器时,很难实现校准。这是4K UHD投影技术面临的最大挑战之一。

 

让所有像素物尽其用

 

美国消费技术协会(CTA)对4K UHD的定义为可以在屏幕上显示800万个像素的技术。但实际上并不是所有的“4K”投影技术都在屏幕上呈现4K UHD指定的800万个像素;有一些只呈现400万像素。为利用4K UHD内容的大量细节,显示800万个像素显然至关重要。核对你计划采用的技术的规格标准。查找UHD首字母缩略字。

 

显示4K超高清的任务之一就是通过高性价比的方式在屏幕上显示所有细节。利用成像元件产生多个像素,呈现极高品质、全800万个像素的4K UHD投影,便是有效的方式之一。这可以通过集成高速成像功能和高级信号处理功能实现。DLP 4K UHD技术利用高级图像处理算法创造出明亮、清晰、精确的高分辨率图片。

 

为何4K UHD技术应用如此之广?

 

4K内容充满动态丰富的细节。借助合适的4K UHD投影技术,细节就以更具价值的方式清晰呈现出来。可以想象一下显示技术在商业中的应用。演示过程中,你希望房间内每个人都可以清楚地看到幻灯片的细节。您是否经常看到带有密密麻麻的表格的幻灯片,而且需要很努力才能看清楚上面的数字?

 

4K UHD投影显示可以有效改善这些内容的可读性、呈现清晰的字符、生成平滑曲线和边界,使阅读和查看可视化数据更容易。4K UHD同样适用于学校,可以帮助学生查看和阅读尽可能多的内容。对家庭娱乐而言,4K UHD设备完全可以投影超大的屏幕,创造终极的娱乐体验。采用4K UHD技术的先进设备还具有便携式4K体验,可以让用户携带设备并查看点播内容。4K UHD DLP技术以精确、精度和细节著称,可以提升业务效率、实现更加有效的教育和更身临其境的家庭娱乐。

 

4K UHD投影显示技术的应用已突破传统的投影显示市场,如商业、教育和家庭影院,扩展至数字标牌、激光电视和移动式智能电视等新领域。

 

数字标牌可以让公司或组织在公用设施上传递实时信息,如餐厅或广告牌等。4K UHD设备支持高清晰细节和巨大的显示屏,这两者都是传递信息的有效方式。

 

激光电视是4K UHD超短焦投影显示的新应用,专门用于在起居室等环境光条件下播放流媒体点播视频。消费者可以将产品放在地板上,在特定的环境光抑制投影幕或墙上投影出100英寸或更大的显示屏。激光电视专为现代生活方式设计,即使在移动时也能呈现巨大的显示屏。通常,4K UHD激光电视都采用DLP技术,来呈现无以伦比的高清内容和沉浸式体验。

 

图1:激光电视改变观看体验

 

一般来说,移动式智能电视产品采用发光二极管(LED)照明。这种产品几乎只专注流媒体点播内容,并且几乎从不附带环境光抑制屏幕。而通常激光电视亮度可达3000流明,但一般而言,移动式智能电视的亮度级为1500流明或不到1500流明。这些产品正在推动4K UHD显示屏的发展,以应对快速增多的4K UHD流媒体内容。4K UHD移动式产品尺寸紧凑,非常便于携带,可以方便地将4K UHD显示屏迁移至新的地方。关于移动式智能电视的更多信息,请查看 在线培训。

 

扩展4K UHD的使用范围

 

在去年发布的DLP660TE芯片组基础上,TI又推出了两款小型芯片组——DLP470TE和DLP470TP。DLP470TP是DLP产品中最紧凑的4K UHD解决方案,针对尺寸和功率进行了优化。这款芯片组最适合那些要求具有移动性,亮度级低于1500流明的应用。DLP470TE与DLP470TP具有许多共有特性,但前者可以针对亮度级超过1500流明以上的投影仪进行优化。DLP470TE比DLP470TP的封装尺寸更大,亮度级可达4000流明。

 

借助0.47英寸的细小对角线,可以在更小的设计模块中显示830万个像素,为主流市场打造性价比更高的显示解决方案。DLP470TE和DLP470TP 4K UHD芯片组的每个微镜显示四个像素,可支持基于DLP技术的4K UHD最小数字微镜芯片(DMD)。DLP 4K UHD芯片组系列可支持不同亮度级, 利用芯片组的高亮度特征及小外形封装进行系统开发,可用于激光电视、数字标牌、游戏、公司和教育投影仪、移动智能电视等各种终端产品中,DLP 4K UHD推动显示产品无限可能。

 

图2:DLP660TE、DLP470TE和DLP470TP芯片组尺寸比较

 

在内容向4K UHD过渡的趋势下,市场必须做好应对之策。全新的4K UHD解决方案如DLP 4K UHD技术借助全新的创新技术和先进的图像处理算法可以出色地呈现出明亮、清晰、精密的图像。真正的4K UHD显示800万个像素,可以逼真地显示4K UHD内容,进一步提升观看、阅读和娱乐体验。

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/enlightened/archive/2017/12/05/seeing-more-with-4k-uhd-display

 

父级 评论 子级
无数据