物联网(IoT)正以前所未有的速度实现人、设备和云数据存储服务之间的互联。一些分析人员预测,到2020年,将有500亿台数字设备与互联网连接。
客户正在使用DLP®产品在光谱学、3D机器视觉和智能家居应用等远程传感中创造具有新型、独特功能的产品。在制药、农业和制造业等各种工业领域,开发人员和工程师使用的物联网功能日益增多。
物联网的诸多工业可能性
在DLP技术支持下,手持分光计能够连接到存有数以千计参考材料的云支持数据库。例如,医院和药店的医务人员可以使用该解决方案对药物进行远程扫描,确定药物组分是否正确或者药物是否为正品。
在农业方面,农民也能够从与数据库连接的移动手持分光计中获益。通过扫描谷物,将扫描结果与存储的参考数据进行实时对比,农民可以确定收获谷物的最佳时间。
遍布智能传感器的工厂可以使用3D机器视觉收集并存储数千份精确的产品体积测量数据。通过物联网,可以方便地存储数据并进行快速分析,以监控工厂程序和质量提升。
推动物联网应用的因素
对于诸多市场,物联网无疑都是一个极其诱人的机遇。从工厂到个人电子产品,公司都将各种智能化技术应用于产品的生产之中,实现了更精细的控制、更敏锐的设计洞察力和优化的处理效率。
成本是推动物联网应用的最大因素之一。今天,在全球收集数据所需要的大规模云存储的成本比以往任何时候都低。嵌入式处理器应用的产品范围变得日益广泛,从健身追踪器到冰箱都能找到其身影。
尽管数据量不断增长,但是借助于功能强大、无处不在的计算设备,如智能手机和平板电脑等,如今数据管理变得更简单了。
尤其是随着Wi-Fi®和互联网变得越来越普及,云连接变得更容易,成本也更低廉。根据皮尤研究中心的数据,当前84%的美国人经常使用网络。
物联网下一步怎么走?
实现前文提及的2020年预测,还有诸多挑战需要解决。首先最重要的是,我们需要更多功率更低的创新传感技术和解决方案。许多客户也在尝试寻找使物联网集成更简单、更安全的方法。
在TI,我们通过丰富的技术文档为物联网提供多种支持,例如TI设计参考设计,为使用我们模拟和嵌入式产品的项目提供帮助与支持。
我们还与广泛的合作伙伴网络携手合作,在提供差异化服务的同时,帮助生产商使用TI技术轻松地融合传感、连接和处理功能。
对于物联网的未来以及我们的DLP技术独特的功能,我充满期待。
原文链接: