最新技术文章
  • 嵌入式处理: 在AM335X平台上运行ubuntu系统和docker容器

    作者: TI 工程师 Denny Yang

       

             Docker 最初是 dotCloud 公司创始人 Solomon Hykes 在法国期间发起的一个公司内部项目,它是基于 dotCloud 公司多年云服务技术的一次革新,并于 2013 年 3 月以 Apache 2.0 授权协议开源,主要项目代码在 GitHub 上进行维护。Docker 项目后来还加入了 Linux 基金会,并成立推动 开放容器联盟(OCI)。
             Docker 自开源后受到广泛的关注和讨论,至今其 GitHub 项目已经超过 4 万 6 千个星标和一万多个 fork。甚至由于 Docker 项目的火爆,在 2013 年底,dotCloud 公司决定改名为 Docker。Docker 最初是在 Ubuntu 12.04 上开发实现的;Red Hat 则从 RHEL 6.5 开始对      Docker 进行支持;Google 也在其 PaaS 产品中广泛应用 Docker…

  • 嵌入式处理: CC2640R2: TI BLE OAD(OTA)协议在Android和iOS上的APP流程和代码解读

    Other Parts Discussed in Post: CC2640

    作者: TI 技术应用工程师 张彦

    CC2640 R2是一款面向 Bluetooth Smart 应用的低功耗无线 MCU。该芯片运行TI的BLE协议栈,并支持OAD(Over the Air Download)空中固件升级功能,此空中固件升级功能就是利用Android或者iOS的产品对应app通过BLE对CC2640R2的产品进行固件升级。同时,TI其实提供了Anroid和iOS的源码对其支持:http://www.ti.com/tool/SENSORTAG-SW?keyMatch=sensortag&tisearch=Search-EN-Everything。这部分的源码是基于TI的SensorTag硬件进行开发的,包含了很多内容,对于客户来说,基本上不适合直接拿去使用,但是其中的OAD部分代码,却是可以通用的。但是对于客户的iOS或者Android…

  • 汽车: 【今夏7 月,6场直播】汽车电子“芯”驱动直播月场场精彩,火爆来袭!

    Other Parts Discussed in Post: TDA2E, TIDA-01520, TIDA-00733

    7 月汽车电子“芯”驱动直播月

    场场精彩,火爆来袭!

    6 场线上直播,直击汽车电子技术热点,

    覆盖 ADAS,信息娱乐与仪表盘系统,车身电子与照明等热门领域,

    直击ADAS 主流架构,360 度环视,车身控制,高级音频,LED 大灯等核心技术

    TI 资深技术大拿与您一道共度激情仲夏!

    点击报名按钮即可免费预约座席,立即行动起来吧!

    (预约报名,参与线上互动,即有机会获得精美礼品!还有全套授课资料免费获取!)

    立即报名

     

    时间与主题

    时间 主题 简介 7 月 10 号
    10:00-12:00 汽车车身控制模块系统设计 围绕多开关检测接口(MSDI)和 TI CAN 产品深入探讨汽车 BCM 检测和监测。 7 月 12 号
    10:00-12:00 车用高级音频系统设计 有关 AVAS…
  • 汽车: TI DLP技术在汽车行业的创新应用——增强型抬头显示直播 Q&A

    Other Parts Discussed in Post: DLP3030PGUQ1EVM, DLP3030-Q1, DLP3030Q1EVM, DLPC120-Q1, DLP2010NIR

    讲师:TI 工程师Terry Yuan, Jeremy Wu, Tim Xu

     

    1、0.3 inch DLP后一代产品什么?

    A:0.55" 1152X1152

    2、105是工作温度么?

    A:DMD能够工作的.

    3、10x4说视角吗

    A:FOV范围

    4、10万左右车型有应用吗

    A:yes

    5、3DLP有设计样例么?

    A:可以的, TI提供完整设计.

    6、AR HUD的环境温度范围是多少?

    A:DMD -40 to 105;

    7、AR HUD现在在7.5米虚像要做到多大才满足要求?

    A:通常10X4

    8、ar的抬头显示需要和厂家配合吧?

    A:yes, many suppliers, sunny optical, iView,…

  • 汽车: 你的车上有多少电动机?

    关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动。

    本文将讨论强大的电动机,也就是牵引马达。它将在发动机推动车辆方面发挥日益重要的作用。但电动马达已经在许多其他汽车应用中占据主导地位。我们不妨来进行一个汽车的典型电机普查。

    图 1:汽车中的电动机应用

     

    现有的-和正在增加-的电机设备

    “必须得有比手摇起动更好的方式来起动汽车”,至少你的曾祖父母是这么认为的。电动起动马达已经成为汽车的一部分。这些仍然是除牵引电机以外最强大的电动机。随着怠速停止技术和轻度混合动力汽车的出现,起动电机正在转变成启动发电机,并承担更多功能。在某些设计中,增强型起动马达可用于在停车后行驶中“爬行”,使起动马达和电动牵引马达之间的分界变得模糊。

    挡风玻璃刮水器也许是现有汽车中最普遍的电动机应用的例子。每辆车至少有一个用于前雨刮器的雨刷电机…

  • 嵌入式处理: 现在起,SimpleLinkTM 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU支持阿里云Link物联网平台

    作者: TI 工程师 YongHua Pan

    在创新技术的推动下,智能锁、可穿戴设备等物联网应用已经成为时下、甚至是引领未来几年物联网快速发展的主流。

    当您在进行这些物联网应用的开发时,是否也很头疼需要花费大量的时间在云端及低功耗蓝牙设备端的开发上?

    是否想在节省时间的同时,便捷地获取更加强大的功能、稳定性和多重云端安全保障?德州仪器(TI)的CC2640R2F解决方案支持阿里云Link物联网平台,结合阿里云Link物联网平台旗下阿里智能APP SDK,帮助开发人员快速而安全的开发出产品,并保证产品的稳定性。

    TI基于CC2640R2F的SDK提供一套例程来支持阿里云Link物联网平台。在这套方案里面,你可以使用阿里的profile, 它包含一系列的安全功能,OTA在线升级的支持,以及针对iOS和安卓平台的优秀的兼容性。例如,你可以使用SHA256配上CC2640R2F的TRNG随机数产生器来生成AES加密的密钥。这样来保证每个通信的会话都使用不同的密钥…

  • 嵌入式处理: CC2640R2:如何利使用芯片内部Bootloader烧写程序

    Other Parts Discussed in Post: LAUNCHXL-CC2640R2

    作者: TI 技术应用工程师Holly Gu, Robin Yu

    CC2640 R2是德州仪器推出的面向 Bluetooth Smart 应用的低功耗无线 MCU。该芯片运行TI的BLE协议栈,具有功耗低,外设种类丰富,射频性能好等特点。利用它可以实现许多有趣的应用,收到了用户的广泛欢迎。

    可是很多用户在量产的时候却犯难了,用XDS110 + Flash Programmer 2,效率很低,还要在GUI上各种配置,产线工人操作起来十分困难而且容易失误。买一拖多的编程器配上位机,又舍不得口袋里的银子,而且不是TI官方出品,稳定性和可靠性难以得到保证。本文给大家介绍一种利用芯片内部Bootloader烧写程序的方法,进入Boot模式,用普通的串行接口就可以进行固件的引导,FLASH的擦写,Program,不花费额外成本。 而且这个bootloader是放在ROM里的…

  • 嵌入式处理: CC2640R2:浅析BLE配对机制及自定义配对密码的实现

    Other Parts Discussed in Post: CC2640, CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2, CC2541

    作者: TI 技术应用工程师Yan Zhang,Holly Gu

           CC2640 R2是德州仪器推出的一款面向 Bluetooth Smart 应用的低功耗无线 MCU。该芯片集成有Cortex M3内核,可以运行TI的BLE协议栈,具有功耗低,外设种类丰富,射频性能好等特点。与CC2640相比,R2版本的芯片将部分协议栈迁移到了片内的ROM中,留给客户的应用程序更多的Flash空间。CC2640R2芯片架构及核心特点如下图1所示。

                                                                                     图 1.   CC2640R2芯片架构及核心特点

    而CC2640R2F本身集成有可以支持蓝牙5.0的PHY,TI最新的协议栈支持部分蓝牙5.0的协议,如High speed,Long Range等等。基于CC2640R2F可以实现很多炫酷的应用。不过有时候…

  • 电源管理: 超低待机功耗的真无线耳机充电盒子参考设计

    Other Parts Discussed in Post: TIDA-050007, BQ25100A, TPS7A05, TPS61099

    作者: TI 工程师 Charles Wong

    无线耳机已经在市场上风云了超过10年,而且其取代有线耳机的趋势非常明显。 但是大多数传统的无线耳机只是实现耳机和适配设备(如手机,电脑等)的分离。却仍然需要线缆将两个耳塞连接起来以实现信号的一致性同时降低设计成本。这使得用户的舒适性大大降低,同时让耳机的观赏性急剧下降!尤其是作为休闲和运动用途的耳机,这种设计在一定程度上还增加了线缆被缠绕导致人身伤害的风险。

    近年来,随着科技的进步和蓝牙无线方案的成熟, 市场上开始涌现了如图1所示的真正的无线耳机,即两个耳塞之间不再需要线缆来连接, 并有取代传统线缆式无线耳机的趋势。这极大地提高了无线耳机的观赏性和便携性。

    图1. 真无线耳机产品

    由于真无线耳机尺寸极小,导致耳机内部只能防止容量非常小的锂离子电池…

  • 嵌入式处理: 超低待机功耗的真无线耳机充电盒子参考设计

    Other Parts Discussed in Post: TIDA-050007, BQ25100A, TPS7A05, TPS61099

    作者: TI 工程师 Charles Wong

    无线耳机已经在市场上风云了超过10年,而且其取代有线耳机的趋势非常明显。 但是大多数传统的无线耳机只是实现耳机和适配设备(如手机,电脑等)的分离。却仍然需要线缆将两个耳塞连接起来以实现信号的一致性同时降低设计成本。这使得用户的舒适性大大降低,同时让耳机的观赏性急剧下降!尤其是作为休闲和运动用途的耳机,这种设计在一定程度上还增加了线缆被缠绕导致人身伤害的风险。

    近年来,随着科技的进步和蓝牙无线方案的成熟, 市场上开始涌现了如图1所示的真正的无线耳机,即两个耳塞之间不再需要线缆来连接, 并有取代传统线缆式无线耳机的趋势。这极大地提高了无线耳机的观赏性和便携性。

    图1. 真无线耳机产品

    由于真无线耳机尺寸极小,导致耳机内部只能防止容量非常小的锂离子电池…

  • 电源管理: 是时候告别汽车照明离散解决方案了!

    各大汽车制造商都在广泛使用发光二极管(LED),除了传统的前照灯、尾灯、日间行车灯、停车灯和转向灯,以使他们的汽车在市场上脱颖而出以外。目前,示廓灯、车牌、品牌标志、迎宾灯和环境灯上都出现了LED的身影。

    驱动这些LED发光,必须考虑以下问题:

    • 电流的精度,LED的同质性会有显著改进;
    • LED的亮度变化,要求具有某种调光功能;
    • LED开路/短路的诊断与保护,以及热防护,因为安全问题一直是汽车关注的焦点。
    • 如何提高能效。

    传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。

     

    图1:用于驱动LED的典型离散解决方案

     

    让我们首先来看看方案1,即从低侧驱动的运算放大器。利用运算放大器,可以获得相对较高的准确度(<10%),还能对LED进行调光操作。但采用该解决方案很难对LED开路和短路进行诊断。此外,输入输出电压差高达1伏…

  • 电源管理: 您希望您的PoE系统附带标识吗?

    为了发挥解决方案真正的潜力,所有“基于标准”的解决方案,例如USB和UL安全标准都需要一种简单的方法来识别兼容的解决方案。否则,一个很有前景的解决方案就会无法推进。解决方案的表现是否真如数据表上“宣传”的那样?你怎么能确定?当真实的经历导致对标准本身产生质疑时,你会怎么做呢?

    以太网供电(PoE)曾是上述情况的例子之一 - 直到2018年1月16日。

    继以太网联盟(EA)在全球范围内发布新闻稿后,PoE技术进入了一个易于被采用的新时代。通过为终端用户(或其中任何人)提供一种简单方法来确定设计是否符合当前标准以及功率水平如何。当PoE系统演示CAT-5电缆的PSE和PD端之间的互操作问题时,新的认证程序还允许人们更快故障排除及检修。

    如图1所示,基本上有两类认证标识:一类用于受电设备(PD),也称为“负载”,另一类用于供电设备(PSE),也称为“电源”。箭头表示系统中电流的定向流动。对PD而言…

  • 模拟: 如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分:应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应

    在本系列文章的第一部分,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗运算放大器(op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器来实现系统功耗最小化。

    电流感应

    设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。

    有两个位置可以根据负载放置分流电阻:负载与电源之间(图1),或者负载与接地之间(图2)。

    图1:高侧电流感应

    图2:低侧电流感应

     

    在这两种情况下,为了利用已知阻值的电阻来感应电流,通过运算放大器来测量分流电阻两端的电压。运用欧姆定律…

  • 汽车: 中央高位刹车灯——第三刹车灯

    CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,告诉他们必须放慢车速。由于CHMSL安装在左右刹车灯之外,因此也被称为“第三刹车灯”。除了做制动车灯功能之外,某些车辆(如皮卡车)还具有集成在CHMSL中的倒车灯。

    使用分立组件的CHMSL安装应用

    在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路通常是线性电路; 也就是说,LED由晶体管工作在其线性区域的电路驱动。

    设计人员通常使用分立的电阻和低端双极结型晶体管(BJT)来实现CHMSL模块里基于分立元器件的LED驱动器电路。图1展示了一个用于CHMSL的分立LED驱动电路例子。 在该电路中,CHMSL由两个LED串组成…

  • 模拟: 使用CCS7.0仿真PGA970无法跳出FaultISR()中断解决方法

    Other Parts Discussed in Post: PGA970, USB2ANY

    作者: 深圳工程师 Zhou Fang

    PGA970提供单芯片全集成LVDT(线性可变差动变压器)模拟前端采集方案,内部集成激励信号发生器;两路路独立PGA,ADC与数字解调单元进行SIN/COS信号调理;独立PGA与ADC获取温度环境温度。另外内部集成ARM M0内核可实现对传感器进行补偿,实现各种不同接口(OWI,SPI,Analog Output)的通信。

    在使用CCS7.0和XDS200对PGA970进行调试与仿真时,需要参考[1]中步骤进行编译器配置。由于CCS7.0默认编译器版本与PGA970固件开发时使用的编译器版本不同,编译过程中出现警告,该警告并不会对编译结果产生直接影响,从而容易会被忽视,导致PGA970固件程序会反复进入FaultISR()中断,固件开发无法顺利进行。本篇Blog旨在展示该问题现象,帮助开发者顺利进行PGA970的固件开发…

  • 工业: 【缤纷五月 - 8场直播 + 2场线下研讨会】2018 德州仪器工业月火爆来袭!

    Other Parts Discussed in Post: UCC28780

     

    春风十里,不如你 - 2018 德州仪器工业月强势来袭!

    届时将会有 8 场直播课程正式上线,TI 资深应用工程师全程在线坐镇,

    将针对:测试和测量、楼宇自动化、电力输送、电网基础设施、电器、电机驱动等领域的热门应用

    对 TI 最新方案进行详细介绍,并结合实际案例解决设计中的常见问题。

    参与者还可实时与工程师提问互动,现场答疑,分享设计经验。

    立即报名

    时间 议题 相关应用 5 月 8 日 TI 智能气表 & 水表解决方案 水表、燃气表 5 月 15 日 TI 智能门锁解决方案 电子智能锁 5 月 16 日 低压直流无刷电机解决方案 无刷直流电机驱动器 5 月 17 日 TI 在太阳能系统中的相关方案 微型逆变器 5 月 22 日 TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 服务机器人 5 月 23 日 Zigbee…
  • 电源管理: TI参展2018年上海汽车灯具展览会

    TI在3月28日至29日于上海召开的十三届汽车灯具产业发展技术论坛暨第四届上海国际汽车灯具展览会(ALE)上展出了最新的汽车外部照明解决方案。ALE上海是一个年度汽车灯展,顶尖创新者和公司可在展会上分享汽车外部照明领域最新的技术。

    TI在ALE上进行了三个演示:一个采用TPS92830-Q1 LED控制器的汽车车尾组合灯(RCL)尾灯演示,一个采用TLC6C5712-Q1 LED驱动器的顺序照明/环境照明演示和一个新一代自适应前照灯系统(AFS)发光二极管(LED)矩阵前灯。

    随着汽车外部照明变得更加复杂,大多数新需求都集中在支持动画、造型或像素亮度控制以提高道路安全性。我们的演示展示了TI器件的功能,可以帮助客户在前灯和RCL上实现所需功能。

    如图1所示,采用TPS92830-Q1 LED控制器的汽车RCL尾灯演示展示了基于线性的TPS92830-Q1器件可支持的各种信号功能(例如转向、尾部和停止),同时具有模拟调光和脉宽调制(PWM…

  • 电源管理: 德州仪器助力比特币矿机电源

    Other Parts Discussed in Post: UCC28070

       随着虚拟货币的崛起,针对虚拟货币算法优化定制的电脑主机设备“矿机”掀起一阵热潮,2017下半年以来,比特币价格飞涨,也推高了矿机的行情。矿机生意的火爆也成就了矿机电源,特别是对1kW~3kW高效率电源的需求。

       交错PFC+移相全桥架构已经被广泛的用在大功率电源的场合,非常成熟可靠,TI提供全套解决方案。PFC方案采用UCC28070,它是一个二相交错的CCM PFC控制器,能实现很高的PF值和效率,业界很多大功率的模拟PFC方案都采用这个器件。PFC后级高压DCDC采用 UCC28950,它是具有同步整流的移相全桥控制芯片,特别适合高压,高效率以及低EMI的应用。一次侧驱动采用UCC27714, 它是600V4A 高侧/低侧栅极驱动器;同步整流驱动采用UCC21520, 它是5.7 kVrms 双通道隔离式栅极驱动器。


    图1…

  • 模拟: LDO基础知识:电源抑制比

      

    低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。我的同事Xavier Ramus在博客中介绍了噪音对信号调节设备的不利影响:减少高速信号链电源问题。然而,电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。

    什么是PSRR?

    PSRR是许多LDO数据手册中的公共技术要求。它规定了某个频率的AC元件从输入到LDO输出的衰减程度。公式1表示PSRR为:

     

                      (1)

     

    该等式告诉您衰减越高,每分贝的PSRR值越高。(应该指出的是,一些供应商会使用负号来表示衰减。大多数供应商,包括德州仪器都不这样用。)

    在数据手册的电气特性表中找到频率为120Hz或1kHz的PSRR并不罕见。但是,单独使用此规范可能对确定指定LDO是否符合您的过滤要求没有多大帮助…

  • 嵌入式处理: CC1310 两线 Serial Bootloader 方案

    Other Parts Discussed in Post: CC1310, CC2538

    作者: TI 工程师 Louis Lu

      

    CC1310是TI Simplelink MCU系列中支持Sub-1G的SOC.针对很多客户需要串口进行固件升级的应用需求,CC1310内置了基于ROM的bootloader, 该bootloader支持UART和SPI两种接口.详细信息可参考TI CC1310的用户指南(http://www.ti.com/lit/pdf/swcu117) 以及TI应用文档SWRA466A, CC2538/CC26xx Serial Bootloader Interface (http://www.ti.com/cn/lit/swra466)。传统的bootloader至少需要三跟连线,这篇博客主要介绍如何实现两线bootloader并基于TI Flash Programmer 2(http://www.ti.com…

  • 电源管理: 智能控制有源钳位反激

    Other Parts Discussed in Post: UCC28780, UCC24612

    作者:Eric Faraci

    当我第一次开始烹饪时,我宁愿独自一人,认为厨房里的其他人会让我分心。但当我开始尝试更复杂的食谱并进行多个烹饪步骤时,我发现拥有帮手非常有用,而且烹饪体验更有趣。俗语说得好:如果你不能打败他们,加入他们。

    同样的原则适用于有源钳位反激。

    每个人都想要更小的AC/DC转换器,尤其是当它们用于手机或平板电脑充电器时。由于简单,反激式转换器是首选的拓扑结构,因为它可以有效地将交流电转换为直流电,而只需很少的元件。但是,反激式电路能达到多小是受限的,因为与变压器漏感相关的损耗限制了实际大小。到目前为止,每个设计都通过减小漏感来应对这一点。但有源钳位反激打破了这个循环。

    图1:有源钳位反激,漏感为红色,有源钳位为蓝色

     

    有源钳位可存储能量并将其传输至输出,而非通过在电阻 - 电容 - 二极管(RCD)或齐纳钳位中消耗能量来应对漏感…

  • 嵌入式处理: CC2640R2: 灵活使用 IDE 的 post-build 功能来生成用于量产或者 OAD 的单个固件文件

    Other Parts Discussed in Post: CC2640, CC2640R2F

    作者: TI 工程师 张彦

    CC2640 R2是一款面向 Bluetooth Smart 应用的低功耗无线 MCU。该芯片运行TI的BLE协议栈,同时具有OAD(Over the Air Download)空中固件升级功能。

    CCS是TI提供的强大的MCU/Processor免费软件开发IDE,支持TI全系列的MCU和Processor。IAR是IAR公司提供的商用软件开发IDE。CC2640R2可以选用CCS或者IAR任意一款进行开发。

    为了提高OAD的效率,同时为了更合理的代码架构,TI的BLE例程都分为Application和Stack两个工程。但是两个工程和两个固件,往往会造成生产或者OAD的不便,在此我们提供一个小窍门来改善一下这个不便。

    首先我们看一下IAR/CCS的编译结果:

    IAR和CCS是开发TI的BLE方案的IDE工具…

  • 嵌入式处理: 电容触摸按键在电梯行业的创新应用

    Other Parts Discussed in Post: MSP430FR2512, LMR14006, MSP430FR2633

    作者:TI 工程师 Daniel Fang

    在电梯行业,轿箱内的操纵箱控制面板以及每层楼安装的外呼板上都会用到按键开关,该按键要求具有高可靠性、抗干扰、长寿命和易用美观的特点。目前大部分使用的都是机械式按键。

    传统机械式按键通过微动开关和机械结构来实现按键功能,当按键被按下时触发微动开关输出信号给主板,当按键被释放时通过内部弹簧和机械机构实现回弹。传统机械式按键其成本很大一部分是花在模具上,所以如果要更改按键外观,比如外观形状(圆形,方形或者长条形)尺寸大小,按键附加功能,机械式按键就力不从心了,而使用电容式触摸按键就非常简单,电容触摸按键可以让按键设计的更加时尚、友好和个性化。

    电容触摸按键,相对于传统机械按键,具有以下优点:

    1. 节省结构开模费用,当按键要求不同尺寸、形状,个性化定制的时候,机械式按键往往需要重新开模…
  • 模拟: 有效降低传导辐射干扰的小技巧

      

    作者:TI 工程师 Vental Mao

    一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。

    但是,有时无论布局和原理图的设计多么谨慎,仍然无法将传导EMI降低到所需的水平。这是因为噪声不仅取决于电路寄生参数,还与电流强度有关。另外,开关打开和关闭的动作会产生不连续的电流,这些不连续电流会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。

    因此,有必要采用一些其他方法来提高传导EMI的性能。本文主要讨论的是引入输入滤波器来滤除噪声,或增加屏蔽罩来锁住噪声。

    图1 EMI滤波器示意简图

    图1是一个简化的EMI滤波器,包括共模(CM)滤波器和差模(DM)滤波器。 通常,DM滤波器主要用于滤除小于30MHz的噪声(DM噪声),CM滤波器主要用于滤除30MHz至100MHz的噪声(CM噪声…

  • 嵌入式处理: 在TMS320F28x7x中使用IQmath

    Other Parts Discussed in Post: TMS320F28075, CONTROLSUITE
    作者:Emma Wang 华北区工程师

    引言

    由于TMS320F28x7x系列芯片内部集成了TMU(Trigonometric Math Unit)专门用于加速常用的三角函数和算术运算的执行,可以5个cycles以内得到正弦/余弦/正切等运算结果,因此TMS320F28x7x系列芯片的ROM中不再固化IQmathTables和相关三角函数。同时,在新的设计中我们更推荐用户使用TMU去处理三角函数运算。

    为了兼容基于IQmath的程序的移植,本文给出了基于TMS320F2807x的IQmath的移植方法。

    一.测试相关环境

    测试相关的软硬件环境如下表所列:

    CCS Version

    7.2.0.00013

    Compiler Version

    TI v16.9.3.LTS

    IQmath Ver…