最新技术文章
  • 嵌入式处理: 如何在xWR1xxx芯片上运行mmw demo

    Other Parts Discussed in Post: UNIFLASH, IWR1642

    作者:TI 工程师 Chris Meng

      

            本文基于的软件环境是mmwave_sdk_01_00_00_05和CCS7.1。本文测试使用的硬件是xWR1642 EVM,类似的方法适用于xWR1443 EVM。

             用户需要预先安装好mmwave sdk,CCS和Uniflash。相关链接如下:

    • mmWave SDK: mmWave Software Development Kit

    http://www.ti.com/tool/mmwave-sdk

    • CCS7.1

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_7_Downloads

    • Uniflash

    http://www.ti…

  • 模拟: 如何在手机应用的高通平台上使用TAS2560

    Other Parts Discussed in Post: TAS2557, TAS2560, TAS2559

    作者:Jamie Zhang

    随着智能手机产品轻薄化的流行趋势,喇叭的体积越来越局限,这样造成外放的性能很难提升。同时,音频现在是手机上非常重要的卖点,大音量和好音质是市场上非常主流的要求。所以面对这两方面的一个Tradeoff,SmartPA在市场上的需求越来越多。

    SmartPA主要是通过智能的保护算法实现对喇叭振幅和喇叭温度的保护,从而充分发挥喇叭的潜力,在有限的喇叭空间的情况下实现大音量和好音质。这一部分TI的解决方案主要包括TAS2557, TAS2560和TAS2559。对于单声道方案而言,主要是内置DSP的TAS2557和不带DSP的TAS2560。对于内置DSP的方案而言,保护算法是跑在芯片内部的DSP上,所以实现相对而言更容易。那对于没有DSP的方案来说,保护算法是需要跑在平台端的DSP上,那本文主要就是针对这种应用…

  • 模拟: POE简介

    Other Parts Discussed in Post: TPS23753A, TLV431

    作者:TI 工程师 Iven Su, Max Han

    POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。TI公司的TPS23753A是一款集成有POE接口并且内置峰值电流模式DC-DC 控制器的PD芯片。它支持IEEE 802.3at的13W, type 1的PD接口标准,适用于VoIP电话、无线AP等多种PD系统。

    图1:PoE供电方式

    IEEE 802.3标准中提出了以太网的隔离要求,安规测试IEC60950 标准中要求以太网线与任何消费者可能接触处都要实现隔离。然而在一些实际应用当中,不需要实现电路系统隔离也可以满足相应标准的隔离要求,例如使用塑料外壳的低成本路由器和无IO扩展的电子标志牌等等…

  • 工业: 带温度测量反馈的可调速风扇散热系统

    Other Parts Discussed in Post: DRV8871

    作者:TI 工程师 Max Han, Winter Yu

     

    简介

    工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时用MSP430微控制器作为控制平台,与主机通过I2C接口通信,加入故障检测和报警功能,具有可靠性高,控制灵活,节省系统能耗的优势。

    系统架构

    采用MSP430主控MCU和DRV8871电机驱动芯片结合的系统结构,如图1所示。系统利用MSP430的片上ADC采集NTC热敏电阻两端的电压,实现低成本的温度测量功能。另外,主控MCU在输出可调占空比的PWM波形的同时,预留了I2C通信接口,主机CPU可以给MSP430下达控制命令和读取温度、转速、故障状态等信息。通过在散热系统中加入温度测量反馈,可根据待散热对象的温度情况…

  • 嵌入式处理: CC2640 CC1310高低温测试

    Other Parts Discussed in Post: CC1310, CC2640

      

    作者: TI 工程师 Daniel Fang/Frank Xiao

     

    CC13/26XX是TI全新一代支持Sub1G、2.4G 私有协议、BLE、Zigbee、RF4CE和6LowPan的超低功耗多协议SOC处理器。CC2640为BLE低功耗蓝牙芯片, CC1310为支持低于1GHz的无线产品SOC。在datasheet都标注其支持的温度范围为-40至85℃,而在实验室高低温箱做高低温测试,运行CW载波,频偏在该温度范围下似乎都超出了范围。那实际研发的终端产品在-40至85℃还能稳定工作吗?

    图一

    下面我们以CC2640实际做测试,运行CW载波,设置中心频点2.402GHz,发射功率5dBm;

    1. CC2640在室温20℃上电,升温到85℃,持续15分钟,然后降温到-40℃,同样持续15分钟,整个过程测试正常;

    全温度范围测试似乎没什么问题…

  • 汽车: 【9.26不见不散】汽车课堂 —— 48V 系统应用技术网络研讨会

    Other Parts Discussed in Post: LM5170

     

    德州仪器 - 汽车课堂


    48V 系统应用技术

    网络研讨会

       TEXAS INSTRUMENTS

    日期:2017 年 9 月 26 日 时间:9:30 – 12:00

    获取直播入口 请登录 …
  • 电源管理: 探索如何应用快如闪电的内部补偿式ACM拓扑

    具有内部补偿的高级电流模式(ACM)是TI开发的一款新型控制拓扑,可以支持真定频调制并与内部补偿同步。从根本上来说,该产品类似于仿真峰值电流模式(PCM)控制,可以维护一系列输入电压和输出电压的稳定性,形成快速的瞬态响应。ACM的不同之处在于,它是一款渐变型、峰值电流模式控制方案,无需外部补偿,即可在内部形成斜坡获得真定频。ACM对功率级变量(电感器和电容器)还具有良好的抗干扰性能,但在这里,我将更详细地介绍一下ACM的优点。

    为何选择内部补偿式ACM?

    有的控制拓扑无需外部补偿网络,即可支持真定频或伪定频。然而,使用中也存在一些缺点。

    现存的大多数真定频/无外部补偿的转换器采用传统的峰值电流模式,将补偿组件从电路封装的外部转移到电路内部,同时配备了经过设计及优化的内部补偿器以满足各种应用。正因为内部补偿需要覆盖各种稳压范围,如果要实现快速的瞬态响应,内部回路和斜坡补偿则很难得到优化。环路带宽也必须有所限制以满足的大范围的实际应用…

  • 模拟: 仪表放大器: CMRR,你偷走了我的精度

    Other Parts Discussed in Post: INA188, INA826, OPA196, OPA191, INA333

    仪表放大器,简称仪放,英文名叫做Instrument Amplifier,通常用于高精密低频信号检测,像温度,压力等电桥差分测量,电流取样,生物电等微弱差分信号放大。这些信号有共同的特点就是:差分信号,幅度较小,源阻抗较高,并且共模电压变化比较大。放大这些信号通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR,共模抑制比也会对仪表放大器的精度造成重要的影响。

    共模抑制比,描述的是放大器共模电压的变化导致的输出电压的变化,通常使用dB值来描述。举个例子,比如80dB的共模抑制比,代表共模电压变化1V,输入失调电压变化0.1mV,如果放大1000倍,那么对应的输出失调电压将变化100mV。

     

     

    其中 Vout 为输出失调电压;Vcm 为输入共模电压…

  • DLP® 技术: 为物联网传感解决方案拨“云”见日

    作者:Michael (DLP) Walker,德州仪器(TI)

     

    物联网(IoT) 正以前所未有的速度实现人、设备和云数据存储服务之间的互联。一些分析人员预测,到2020年,将会有500亿台数字设备与互联网产生连接。

     

    在光谱学、3D机器视觉和智能家居应用等远程传感领域中,客户通过DLP技术创造着具有新型、独特功能的产品。在制药、农业和制造业等各种工业领域,开发人员和工程师使用的物联网功能也日益增多。

     

     

    物联网的诸多工业可能性

     

    在DLP技术支持下,手持分光计能够连接到存有数以千计参考材料的云支持数据库。例如,医院和药店的医务人员可以使用该解决方案对药物进行远程扫描,确定药物成分是否正确或者药品是否为正品。

     

    在农业应用上,农民也能够从与数据库连接的移动手持分光计中获益。通过扫描谷物,将扫描结果与存储的参考数据进行实时对比,农民可以确定收获谷物的最佳时间。

     

    遍布智能传感器的工厂可以使用3D…

  • 工业: 为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中(第一部分)

    随着对更紧凑和更高效电力系统的日益重视,双向转换器越来越受到关注。具有双向功率流的双向DC/DC换流器可将电池充电和备份操作传统上所需的两个DC/DC换流器组合在一起,降低了整个系统的成本、组件数量和尺寸。

    此系列博文将分两个部分研究在不间断电源(UPS)、电池备份单元和储能系统装置应用中双向换流器的使用。

    UPS或电池备份单元可在各种关键和非关键应用中提供不间断电源。UPS系统可从传统意义上分为备用UPS、线路交互式UPS和在线式或双换流UPS。在新类别的UPS开发方面,如备用在线式混合动力或高级ECO模式UPS,获得的进展甚少。

    图1所示为传统在线式UPS的框图。

     

     

    图1:常规在线式UPS的框图

    在正常运行中,主直流母线通过交流网格源调节在300V至400V之间。电池作为储能单元,可以使用专用的AC/DC或DC/DC换流器通过AC电源或DC总线进行充电。另一台DC/DC升压转换器用于在断电期间将电池的电力从电池传输到DC…

  • 电源管理: 2016-2017年度电源设计研讨会精彩回顾

    作者:Brian King

    近四十年来,TI 电源设计研讨会一直为广大客户提供与电源专家直接交流的培训机会。

     

    每一次研讨会,我们都会根据Bob Mammano制定的指导方针,仔细挑选议题。最终选定的议题兼具有实用性、教育性和趣味性。使我们自豪的是,每次研讨会都是与大家分享具有教育意义经验的机会,而不是一次次花哨的推销。

     

    我们的2016-2017年度暨第22届电源设计研讨会(SEM2200)在美国、中国、印度、日本、台湾、韩国和欧洲相继举办,并于今年早些时候圆满收官。就个人而言,我非常感激有机会参加此次研讨会,并有幸认识电源业界的众多工程师。

     

    如果您错过了这次的研讨会,不用担心,我们现在推出了新的培训网站,将在线分享有关2016-2017电源设计研讨会的相关资料和学习经验。只需使用myTI账号登录,即可观看所有培训视频,并下载论文和演示资料。每段视频均在录音室录制,时长约为40分钟。

     

    在SEM2200中…

  • DLP® 技术: 价格最亲民的TI DLP®Pico™ display评估模块,支持即插即用和显示功能

    作者:Juan Alvarez,德州仪器(TI)

     

    TI大力研发具有突破性的DLP®投影显示技术。五年前,TI推出了DLP Light Commander,帮助开发人员更方便的使用TI技术。目前,TI支持包括DLP Pico™ display TRP产品线在内的评估模块(EVM),如DLP2010(宽视频图形阵列[WVGA])、DLP3010(720p)及DLP4710(1080p)产品。

     

    作为投影显示技术的领导者,TI致力于为客户提供最理想的解决方案。

     

    DLP Pico技术已经扩展到诸多应用领域,包括增强现实、虚拟现实、售后市场平视显示器、移动智能电视、销售点、虚拟助理、商业游戏和微型投影仪。随着业务范围及生态系统的扩张,开发人员希望获得更广泛的产品组合,从而覆盖以低成本处理器为主的市场。对于想要评估DLP技术和开发显示应用的开发人员而言,他们正在寻求一种最经济的解决方案。

     

    为了让TI的技术惠及广大用户…

  • 嵌入式处理: 语音接口技术浅析

    语音接口已经成为一个改变人机交互方式的全新切入点。这些系统如何工作?打造这样一款设备在硬件方面有什么要求?随着语音控制接口变得越来越普及,德州仪器(TI)的一位工程师对此技术进行了深入的了解,并分享了其对这项技术的认识和看法。

     

    语音接口是什么?

     

    语音识别技术自20世纪50年代起开始出现在我们身边。那时贝尔实验室的工程师创建了一款可以识别单个数字的系统。然而,语音识别只是完整语音接口技术的一部分。语音接口包含传统用户接口的所有方面:它能呈现信息并为用户提供一种操控方式。在语音接口中,操控或者甚至一些信息的呈现都将通过语音实现。在一些如按钮或显示屏等传统的用户接口上,也可能配置语音接口这一选项。

     

    大部分人遇到的第一款语音接口设备很有可能是移动电话,或者是个人电脑上非常基础的将语言转换成文字的程序。然而,这些设备的运行都非常缓慢、识别不精确且可识别的词汇有限。

     

    那是什么将语音识别从一种附属性功能变成了计算机世界炙手可热的技术呢…

  • 汽车: 为未来汽车安全保驾护航

    在郊区,一位商人走过轿车前门,坐到后座说道:“去机场,詹姆斯!走快车道。”詹姆斯回答说:“马上出发,史密斯先生。以目前的交通状况来看,您将在大约23分钟后到达目的地。”詹姆斯把车驶入高速公路入口匝道,快速调查了拥堵在道路上的数百辆车的行驶状况,随后在几条车道间“腾转挪移”,灵活地开入快车道。准时将史密斯先生送到机场后,詹姆斯停放车辆并等待史密斯先生回来。

     

    与此同时,在市中心,发生了一起汽车盗窃案。盗车贼行窃时,没有砸碎玻璃,甚至没有惊动附近的任何人。他发动车子,驶出停车场,然后在午休高峰时段驶入繁忙的路段,最后将车子开到了城边的一条小巷。在那里,他将汽车拆卸、改装并倒卖。但从始至终,小偷却从未碰过车子。真相是,盗车贼远程非法入侵了汽车的车载导航网络,操纵复杂的内外部车辆传感器系统和导航,实施了整个盗车过程。

     

    乍一看,这两辆车和两种场景彼此之间似乎并无任何关联…

  • 模拟: 一种使用分立逻辑芯片代替CPLD的解决方案

    Other Parts Discussed in Post: SN74AHC138, SN74HC259, DRV8844, SN74HC138

    横机是针织机械的一种,为生产羊毛衫,围巾帽子等的主要生产设备,全机由130多个零件装置而成。横机机头板需要控制很多针,一般使用CPLD(Complex Programmable Logic Device)生成各种逻辑电平来控制螺线管和步进电机,所以CPLD被横机客户广泛使用。横机机头板一般由主板和子板,子板通过接插件插在主板上完成最终的控制功能(如图一)。因为每个子板都有控制信号来自母板,所以CPLD需要放置在母板上以便信号合理布局,但有时机头板母板受机械结构的限制没有足够的空间放下CPLD,这时候就会极大的增加layout工程师的工作难度。

    图一

    本文提出一种用分立逻辑芯片替换CPLD的方案,即当遇到主板结构有限,CPLD不易layout的情况时,通过化整为零,将多数芯片和功能移到子板上…

  • 嵌入式处理: C2000浮点运算注意事项——CPU和CLA的差异及误差处理技巧

    C28x+FPU架构的C2000微处理器在原有的C28x定点CPU的基础上加入了一些寄存器和指令,来支持IEEE 单精度浮点数的运算。对于在定点微处理器上编写的程序,浮点C2000也完全兼容,不需要对程序做出改动。浮点处理器相对于定点处理器有如下好处:

    1. 编程更简单
    2. 性能更优,比如除法,开方,FFT和IIR滤波等算法运算效率更高。
    3. 程序鲁棒性更强。

    一、IEEE754格式的浮点数

    C28x+FPU的单精度浮点数遵循IEEE754格式。它包括:

    • 1位符号位:0表示正数,1表示负数。
    • 8位阶码
    • 23位尾数

    31

    30                                                                                    23

    22                                                  0

    符号位

    阶码

    尾数

    表1:IEEE单精度浮点数

    符号位S

    阶码E

    尾数M

    值

    0

    0

    0

    …
  • 电源管理: 德州仪器能量回馈型锂电池化成分容测试设备方案介绍

    Other Parts Discussed in Post: OPA180, LM5106, INA225, DAC80004, ADS1248, LM5060, TL594, INA240, PMP40182

             随着手机,智能无线设备和电动汽车的快速发展,锂电池的市场需求越来越广,锂电池的生产制造效率也越来越高。同时,由于节能减排的需要,锂电池的化成,分容的充电,放电,也大量采用能量回馈的形式,将锂电池的放电能量,回馈回电网或对其它电池充电,实现节能环保。

            为了更准确的获得锂电池的容量,对锂电池的充放电的电流电压测量的误差要求也显著提高,许多客户需要达到万分之五到万分之一的误差精度,这样,对整个测量控制电路中的放大器,ADC, DAC的误差要求也相应提高。

            一般来说,一个完整的能量回馈型的锂电池化成分容测试设备,分为3级结构。如下图:

    第一级为220、380V AC到400-500V DC的双向变换器,第二级为400V…

  • 电源管理: 用简易充电器为智能家庭供电

    无线连接和低功耗嵌入式处理技术的进步已为智能家居和楼宇提供了新的应用。当然,大部分智能家居系统都具有一个处在固定位置的控制面板或基本单元,可以插入交流电源系统。但也可能有一些构成整个系统一部分的分布式(和可移动)无线传感器或摄像头。这些外围设备并不总是靠近永久电源。图1所示为具有多个远程外围设备和中央网关(控制器)的典型系统。

     

     

    图1:智能家居的示例

     

    这些无线传感器或摄像头中的许多类型将需要电池且频繁使用,需要定期更换电池,从而增加了维护成本。因此,对于这些模块化配件,可充电电池越来越受欢迎。在某些情况下,控制面板单元也配有电池,以在交流电源故障的情况下提供备用电源或报警。

     

    若您正在开发智能家居系统,您可能希望将您的工作集中在系统功能上,而非集中于供电和再充电的基本任务。由于锂离子电池近年来变得如此普遍,因此专用充电IC解决方案有许多选择。

     

    对于小电池和低充电电流,您可使用经济高效(且相对容易实现)的线性充电器…

  • 模拟: 适用于小型应用的强大 USB Type-C™保护

    USB Type-C™连接器应用于笔记本电脑甚至机顶盒变得越来越普遍,但随着它应用于小尺寸应用程序,如手机、穿戴设备或其他便携式电子设备,系统设计人员具有不同的设计考虑。他们的挑战是如何利用众多的新功能,包括更高的功率传递;可逆连接器;更高的数据速率;以及运行高清晰度多媒体接口(HDMI)、DisplayPort和Thunderbolt等备用模式的选项,同时不断减少自身系统的外形尺寸和功耗。

     

    新型USB Type-C连接器除了用于USB Type A或Micro-USB连接器的标准静电放电(ESD)保护外,还具有挑战性的保护考虑。由于USB Type-C连接器的管脚间距如此之小,因此可能会将高电压VBUS电源管脚短路到附近的数据管脚。而且由于通过VBUS电源传送(PD),VBUS电源管脚可达到20V,5A,因此将VBUS短路到配置通道(CC)或边带使用(SBU)管脚对下游PD控制器来讲将是灾难性的,因为PD控制器并不能处理这些管脚上的较高电压…

  • 模拟: 高清音频系统的基础是什么?

    Other Parts Discussed in Post: TAS5782M

    为响应客户对顶级音频质量的需求,音频系统设计人员正在研究高分辨率或高清(HD)音频,因为越来越多的中端系统买家需要以前只能在高端系统中使用的高清音频性能的类型。过去,44.1kHzCD品质采样频率对于大部分市场来说已足够,但是今天(和可以预见的将来),高保真声音的需求只会继续增长。

    根据专业和消费类音频设备公司,更高的采样频率捕获并再现更广泛的频率范围。大于20kHz音频频率的再现,包括超高频谐波,给出了声音(特别是声学乐器)的微妙组成部分的特性。据这些音频设备公司介绍,有一些技术优点使其值得转向更高的采样频率,例如由于在数模转换或模数转换期间采用的陡峭滤波器来减少不必要的副作用。

    简单地选择一个现成的音乐播放器将不会兑现高分辨率音频的承诺,这需要专门的硬件来真正享受其丰富内涵和微妙之处。当然,并非每个音频文件或媒体都被录制在高清音频中。

    …
  • 电源管理: 通过LDO、电压监控器和FET延长电池寿命

    延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。

     

    生成导轨

    使用LDO是从电池产生调节电压的常用方式。对于在完全充电时输出4.2V的单节锂离子(Li-ion)电池尤其如此。

    假设您要为电源电压范围在3V至3.6V之间的微控制器(MCU)生成3.3V,并选择TPS706生成该导轨。图1阐述了该电路。

     

    图1:TPS706从电池调压3.3V

     

    尽管这个电路很简单,但它有一些限制。其中首要限制因素是掉电,这将导致LDO停止调压,并可能使MCU的供电电压超出规定范围。

     

    掉电的含义

    随着电池放电,锂离子电池的电压下降。图2所示为放电曲线的示例。

     

    图2:锂离子电池电压随时间推移下降

     

    当您记起输入电压接近稳压输出电压时,LDO有可进入压差的风险,这可能令人不安…

  • 电源管理: 一个电池组为您的智能锁供电五年

     线性稳压器,升压(升压)或降压(降压)——这些是大多数智能锁的三种电源拓扑。您为您的设计选择哪一项?为什么这点重要?

    任何物联网(IoT)设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于连接和控制设备。但它也是指联网设备的维护不足。由于电池需要更换,多久将其关断一次?

    智能锁的电源必须支持无线微控制器(MCU),例如SimpleLink™Bluetooth®低功耗CC2640R2F解决方案;一个转动锁的电机驱动器,如DRV8833;及任何其他外设,如发光二极管(LED)。从根本上讲,将电池电压转换为负载有三种方法:只需用低压差(LDO)线性稳压器降压,用升压型DC/DC转换器进行升压,或者用降压DC/DC转换器进行降压。

    图1所示为具有LDO的智能锁的基本框图,如TPS76625。一些工程师考虑使用LDO,因其成本低。在大多数情况下,LDO的集成电路(IC)成本低于降压(降压…

  • 嵌入式处理: 设计具有Sub-1 GHz的无线运动检测器系统

    运动检测器广泛部署于家庭、商业楼宇和其他设施中,当感知到指定区域有人员存在时,其会发出通知。检测器通过声音、光线或有线和无线传输方式将这些通知传送到其他装置,如控制面板、报警或云应用。

    基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频(RF)性能优良、功耗低、成本低,因此通常使用Sub-1 GHz无线技术。

     

    使用SimpleLink Sub-1 GHz无线MCU进行设计

    作为SimpleLink™微控制器(MCU)平台的一部分,TI的片上系统(SoC)Sub-1 GHz解决方案(CC13x0无线MCU)可在单个芯片上提供低功耗和外设丰富的MCU,带有集成RF解决方案。在传感器系统(如下图1所示)中,低功率无线MCU作为系统的主要MCU运行,可直接与传感器或放大器…

  • 嵌入式处理: 针对低功耗传感器的云计算应用的可扩展方法

    由于家庭和楼宇自动化、资产管理、工厂和过程自动化以及个人护理、健康和健身等一系列应用的开发,低功率无线技术的发展在过去几年加速发展。创新的核心是能够轻松访问和集成低功耗传感器及其数据。这些传感器现在可设计为微型外形,由单个无线微控制器(MCU)提供动力,通过无线通信,并通过小型纽扣电池运行多年。因此,将感测节点添加到任何现有的安装变得简单和廉价。这释放了应用程序收集和处理来自传感器的信息的潜力,并将数据显示给消费者,自动执行操作,自主制定更复杂的决策或指导最终用户进行制作。在家中自拍:联网温控器正从温度传感器和电表中收集数据,使您能够在高峰期的边缘运行。然后,您需要采取行动查询公用事业提供商,并通知您电量在下一个小时内正在增加,因此最好降低空调(AC)的使用次数。

    这些应用的两个宏观趋势是显著的:

    • 传感器数据需要普遍存在,并且始终可用。无论用户处于中央数字集线器的传感器接近,还是将传感器数据中继到要显示的智能手机,或者发送到通过互联网连接的其他任何地方…
  • 嵌入式处理: 利用低功耗节点搭建可托管且可扩展的长距离网络

    目前,借助于多种不同的无线技术,将低功耗节点连接至互联网已经成为可能。 

    在所有的无线技术中,利用Sub-1 GHz波段进行通信能够在系统总成本和复杂度更低的情况下实现最远的范围。同时,Sub-1 GHz更加适合用于例如办公室、楼宇和家庭等室内环境,并且拥有最低的功耗。

    但是,如果要释放物联网(IoT)的全部潜能,仅仅创建一条连接节点和互联网的链路是远远不够的。

    用于诊断和自动化的云端管理系统需要仅仅有条的控制大量传感器。而工厂、楼宇和零售业的中央服务器必须实现大规模的程序管理和自动化,以减少维护费用。

    在家中的消费者需要一个类似于安防系统告警面板的中央枢纽,以保证各种低功耗传感器和节点的数据通信流保持协调一致,同时随时可以连接至互联网。

    无线连接作为IoT的一种解决方案,能够满足系统部署对于大量(从数十个到数百个)“鲜活”节点的需求。这也意味着定义技术的目的在于识别不同场景中节点所传输的数据类型。…