最新技术文章
  • 模拟: 电感传感:迎来 LDC 业界首款电感数字转换器

    作者:Murali Srinivasa   德州仪器

     

    传感领域的革命现已开始。日前,TI 推出了业界首款电感数字转换器 (LDC),这是一项真正可为位置及运动传感带来彻底变化的技术。我这么说是认真的。

    本文是《模拟快报》(Analog Wire) 最新报道系列中的第一篇,我将借此向大家介绍可用于构建电感传感解决方案的 TI 最新 LDC。电感传感技术支持众多智能及创新传感应用,将帮助您开启无限可能。

     

    LDC 可用来做什么?

    LDC 不仅可在尘土环境中实现对金属及传导目标的低成本检测,同时还支持亚微米级分辨率。部分基础应用包括轴向、线性以及角度位置传感。大量系统中使用的弹簧也可用作传感器,用来测量压缩、延展甚至扭曲情况。

    使用 LDC 构建的电感传感解决方案可在增强性能和可靠性的同时,降低系统成本与复杂性。以下图像信息介绍了使用电感传感的几种应用。

    清晰文档, 请看附件!

    LDC 如何实现电感传感?

    LDC…

  • 模拟: 如果让热噪声“变废为宝”

    作者:  Mike Beckman   德州仪器

     

    模拟设计中的热噪声几乎总属于寄生特性,需要不惜一切代价加以避免。输入滤波、PCB 板面布局和接地连接都是良好模拟系统中最重要的因素,但用户总能在模拟系统中找到一定量的 Johnson-Nyquist 热噪声和闪烁噪声。

    另一种噪声源,即量化噪声比热噪声和其他噪声源更重要。当信号从模拟转为数字时会产生量化噪声。

    图 1 显示了 4 位模数转换器 (ADC) 数字化正弦波这一极端实例中获得的量化噪声

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    图 1

     

    当您用尺子测量物体时,需要实际读取尺子的刻度来测量物体的大小,对吧?但如果物体的尺寸介于两个刻度之间会怎么样呢?如果必须在量尺刻度的两个点之间进行选择,那么您会选择最接近物体实际尺寸的刻度。两点之前最近刻度的舍入误差就是量化噪声的物理表现形式。

    所有 ADC 都会对连接至其输入端的电压执行这种操作。它们会进行信号检测并将实际电压近似为有限数量的步长…

  • 电源管理: 万圣节来临,动手做一个无线充电的南瓜灯吧

    Other Parts Discussed in Post: BQ51013B, BQ500212A

    Gordon Varney是TI电池管理部门的一名系统工程师,为了庆祝即将来临的万圣节,他动手制作了一个通过无线充电来提供电能的南瓜灯。

    具体来说,他在镂空的南瓜底部嵌入一个铜线圈,连上一个无线电源接收器开发板(型号为bq51013B),然后将南瓜放置到一个嵌入桌面的Qi无线充电站上,南瓜灯就被点亮了。

      

    视频:

     video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

    或在优酷观看视频 http://v.youku.com/v_show/id_XNjI3NzkxMDEy.html

    一起来分享您的万圣节DIY作品吧!

    参考资源:

    1, bq51013B开发板

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/bq51013bevm-7…

  • 模拟: 将低速高精度电路用于高速领域

    Other Parts Discussed in Post: OPA2695

    作者:Xavier Ramus  德州仪器

    如何将低速高精度运算放大器电路用于高速领域?而且更为重要的是,如何解读可能遇到的不一致情况?在本文中,我将以一款特定电路(差分放大器电路)为主,探讨器件架构如何对性能造成影响。见图 1。

    图 1:差分放大器电路

    差分放大器既可用来抑制共模信号,也可用来实现从差分到单端的信号转换。对于正相节点与反相节点正好相等的理想运算放大器而言,共模抑制比 (CMRR) 是众所周知的数字,这里是设计所选电阻器的百分比误差精度。

    当然,这是在 DC 情况下,或者针对理想放大器而言的。如果放大器是非理想的,放大器的反相与非反相输入之间就存在误差电压。我们把电压反馈放大器 (VFB) 的这种误差称之为 ,把电流反馈放大器 (CFB) 的这种误差称之为 。请注意,对于电阻器误差精度 与 VFB 放大器整个输入的误差电压 ,我都使用相同的名字…

  • 模拟: 精确的数据采集?全是相对的。

    作者:Matt Hann  德州仪器

    “聪明的人解决问题,智慧的人避免问题。”— 阿尔伯特·爱因斯坦

    爱因斯坦也许也会爱上模拟设计,因为其中总会涉及一些相对论。例如在数据采集系统中,精确度是相对于数据转换器参考电压的。

    通过评估各种必要的折衷方案,设计人员的智慧和远见决定了在板级设计中实现最佳性能。我们必须时刻考虑电压参考电路的设计性能与灵活性,否则 16 位数据采集系统就会表现得像 12 位系统。

    当模数转换器 (ADC) 不含内部参考时,数据采集系统就需要外部电压参考电路。让电路板及系统级设计人员非常苦恼的是, 这通常是精确数据采集系统性能不佳的源头。ADC的转换精度基于这些电路为ADC提供的精确电压。

    好消息是有三个重要组件可帮助优化外部参考电路,提高 ADC 性能。它们分别是:电压参考、参考驱动器放大器和外部电容器。在选择这些器件时应牢记以下要诀:

    1) 电压参考…

  • 模拟: 高增益与高带宽……如何兼得?

    作者:Xavier Ramus  德州仪器

     

    由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 V/V 或更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益与高带宽的电路要求外,还需要重点关注噪声与稳定性问题。

    查看下图,了解三级放大器的整体架构。

    每个逐次放大器产生的噪声与前一级产生的噪声加总为 RMS 的和,然后用较后功率级的增益进行加权。对于一个三级架构而言,其噪声可表示为:

     

    而增益就是各级增益的乘积,如下所示:

    到目前为止,我们有了电路架构和两个方程式,但还未详细介绍其实施方案。根据噪声方程式,第一级将成为限制性因素。

    图 1 所示,高增益配置中的非反相输入级噪声可用下列等式计算:

    图 1:简化的噪声模型

    大家明白,我们现在需要选择一款电压噪声尽可能低的放大器。由于我们想在保持良好带宽的同时,在第一级实现尽可能高的增益,所以我们将把目光投向具有最高增益带宽积…

  • 电源管理: 【视频分享】如何简化高电压电流测量

     video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

    视频部分内容:

    问:客户正尝试监控他们的48伏特供应电压,而电流范围则是介于100毫安培到25安培之间。

    答: 可以使用间接测量方式,使用变流器或霍尔效应感测器测量电流,不过很可惜,变流器只对AC有用,所以这个方式对客户不可行。

    霍尔效应感测器也测量DC,不过价格稍贵一点,还有点苯重,而且如果处理的对象是金属和磁心,价格就会太昂贵。

    最简单的方法是直接测量,只要将电阻和负载供应串联,分路电阻就会产生电压,代表你供应至放大器的电压,接着就能获得输出电压。

    问: 您说最简单的方法是直接测量,我需要向客户推荐合适的放大器吗?

    答: 是的。回想在学校的日子, 我们通常最常想到的是标准的四电阻差异放大器。但现在,因为我们必须测量微量电压,通常以毫安培为单位,还要测量大量电压,通常是48伏特,最高还会到好几百伏特…

  • 模拟: 高增益、大带宽…为什么电路还会发生振荡?

    作者:Xavier Ramus  德州仪器

    在之前“高增益、高带宽,如何两者兼得?”一文中,我们探讨了如何在实现高增益和高带宽的同时还能保持足够高的信噪比 (SNR)。这篇文章里我们将更加详细地讨论实施方法和可能发生的问题。

    由于目标增益非常高,首先需要检查直流 (DC) 工作的情况,以检验输出偏移电压是否处于预设范围以内。如果超出增益级和放大器直流参数、输入偏置电流和输入偏移电压预设的范围,则电路明显可能存在振荡。系统振荡体现为多种形式,如噪声增大、输出偏移电压以及在无负载情况下静态电流增大等,不一而足。

    如果发生振荡、电路为高增益直流耦合且各级工作正常,则耦合每一级的交变电流 (AC) 会将输出偏移电压当作电位问题掩盖。现在唯一剩下的问题就是消除不良的寄生特性。

    在存在正反馈环路,或当系统的相位裕度不足的时候,就会发生振荡。由于放大器本身处于稳定状态且负载为阻性,唯一可能的原因就是存在正反馈环路…

  • 电源管理: 如何通过配置负载点转换器 (POL) 提供负电压或隔离输出电压

    作者:Ramesh Khanna  德州仪器

    在温度高达 210 摄氏度或需要耐辐射解决方案的恶劣环境应用中,集成型降压解决方案可充分满足系统需求。有许多应用需要负输出电压或诸如 +12V 或 +15V 等隔离输出电压为 MOSFET 栅极驱动器电路供电或者为运算放大器实现偏置。我们将在本文中探讨如何使用 TPS50x01 配置降压转换器,提供负输出电压。此外,我们还将讨论如何通过提供高于输入压的电压来满足应用需求。

    TPS50601-SP 和 TPS50301-HT 都是专为耐辐射、地质、重工业以及油气应用等恶劣环境开发的集成型同步降压转换器解决方案。TPS50x01 是具有集成型高侧及低侧 MOSFET 的电流模式控制器件。IC 的大型焊盘部分可通过检查热管理,让热量均匀地分布在 PCB 上。Pvin 范围在 1.6V 至 6.3V 之间,因而为控制电路供电的 Vin 电压范围则为 3V 至 6.3V 之间。

    …
  • 模拟: 为什么要进行清洗?

    作者:Ian Williams  德州仪器

    在为非功能性或不良性能电路排除故障时,工程师通常可运行仿真或其它分析工具从原理图层面考量电路。如果这些方法不能解决问题,就算是最优秀的工程师可能也会被难住,感到挫败或困惑。我也曾经经历过这种痛苦。为避免钻进类似的死胡同,我向大家介绍一个简单而又非常重要的小技巧:为其保持清洁!

    我这么说是什么意思呢?就是说如果PCB 没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的某些材料可导致严重的电路功能性问题。此类现象中最为常见的问题之一就是焊剂。

    图 1 即为残留过多数量焊剂的 PCB。

    图 1

    焊剂是一种化学制剂,用于协助将组件焊接至 PCB。但令人遗憾的是如果在焊接后不加以清除,焊剂会劣化 PCB 的表面绝缘电阻,在该过程中会给电路性能造成严重退化!

    图 2

    图 2 是我用来展示焊剂污染所造成结果的测试电路。由 2.5V 参考电压激活的平衡惠斯顿接桥网络可仿真高阻抗桥接传感器…

  • 电源管理: 如何优化 DSP 功率预算

    作者:Timothy Hegarty  德州仪器

    鉴于内核、存储器、I/O 以及其它电轨的过多电压电流要求,多核 DSP 实施需要智能电源管理。DSP 内核电压电源的一个重要性能基准就是能够根据DSP 使用情况及环境条件实时调节 VCORE。VCORE 命令一般以数字格式提供,电源应能随时解读。VCORE 电轨一般具有最大的电流规范,而能够平衡效率与尺寸的小型电源解决方案也很重要。关键在于在 DSP 与模拟 PWM 级之间使用低成本接口来实现这一电压识别 (VID) 功能。

    因此,下图提供了将内核电轨标示为 CVDD 的多核 DSP 加以说明。同时,我也在《EDN》杂志上发表了一篇题为《通过调节稳压器优化 DSP 功率预算》的文章,深入探讨这一主题。

    一个额定电流为 15A 的 500KHz 降压转换器负责为 CVDD 供电。该设计可使用连接至 VID 编程器的 4 线数字接口实现 VID 控制,其可直接连接至任何模拟功率级或控制器…

  • 汽车: 最新TDA2x SoC系列支持Vision AccelerationPac,重新定义新一代高级驾驶员辅助系统

    日前,TI 宣布推出整合创新 Vision AccelerationPac 的 TDA2x 汽车片上系统 (SoC) 产品系列,帮助客户创建高级驾驶员辅助系统 (ADAS),其不仅有助于减少路上碰撞事故发生,而且还可实现自动驾驶体验。TI 高集成 TDA2x 系列与业界其它任何处理器都不一样,其在低功耗封装中将高性能、视觉分析、视频、图形以及通用处理内核进行完美结合,可实现包括前置摄像机、环绕视图以及传感器融合在内的丰富 ADAS 应用。此外,TI 独特的 Vision AccelerationPac 还可补充业界领先的 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 系列内核,让更多 ADAS 算法同步运行。

     

    满足重新定义驾驶体验的技术要求

    有了 TDA2x 系列,TI 客户将能够在统一架构上实现业界最丰富的 ADAS 应用,全面获得嵌入式汽车视觉,从而可在多个系统间共享算法投资。该 TDA2x 可实现各种前置摄像机应用的同步运行…

  • 电源管理: 通过调节稳压器优化 DSP 功率预算

    Other Parts Discussed in Post: LM10011

    作者:Timothy Hegarty  德州仪器

     

    系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降低流耗实现更长的电池使用寿命,而通信系统则需要降低工作温度提高稳定性。电源设计主要规范的当前着眼点是:1)在整个负载电流范围内最大限度提高效率;和 2) 根据负载需要自适应缩放输出电压。

    使用电压识别 (VID) 调节输出电压是满足这些需求的方法之一。当然,在英特尔和 AMD 提供的众所周知的自适应电压缩放 (AVS) 规范基础上,VID 可编程性已经在微处理器应用的 DC/DC 内核电压稳压器中得到了广泛使用。然而,这些 VID 控制器建立在多相位降压拓扑基础之上,在特性上专门围绕超大电流需求进行了定制。

    DSP、FPGA 以及 ASIC 现在具有类似的功能,可根据器件活动、电源及时钟域配置、工作模式以及工作温度…

  • 电源管理: 无需对负电源感到不爽!

    作者:Robert Taylor1  德州仪器

    大多数电源设计人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压(升压转换器)。但如果要生成不同极性的电压又当如何呢?这类电源设计并不常见,但对各种工业、音频以及 RF 应用来说极为必要。

    从正极生成负电压有几种不同方法。您可使用任何类型的隔离转换器(反激、正激等)或升降压转换器。

    在使用隔离转换器时,GND 被隔离,设计人员可根据设计需要随意连接负载。在使用非隔离拓扑生成该负电压时,升降压转换器(图 1)最便捷。

    图 1:升降压转换器的简单原理图

    非隔离拓扑的挑战在于如何在负输出电压和控制信号之间建立关联。可使用放大器或晶体管创建电平转换器,不过还有更低成本、更便捷的方法。您可使用任何通用降压转换器 IC,将该 IC 按一定配置连接起来,就可解决该挑战。

    图 2 —

    这种配置的思路是把输出电感器连接至 GND(而非降压转换器中的…

  • 汽车: 汽车无钥匙开门和无钥匙启动系统(PEPS)

    目前随着PEPS的出现,彻底改变了汽车安防的应用前景,给用户带来了全新的舒适和便利的体验;TI的方案已经在很多车型中得到大量的应用,例如:Toyota,现代,通用等等。


    本设计运用TI最新的CRAIDAES产品RF430F5155设计为钥匙端,TRF4140作为汽车的基站端。当车主进入车子附近的有效范围的时候,汽车会自动检测钥匙并自动进行身份识别,只有合法身份的钥匙才可以打开车门或者后备箱;当车主进入车内,只需要按引擎启动按钮,车子会自动检测钥匙的位置,判别钥匙是否在车内;如果在车内,就可以成功发动引擎。通过PEPS, 低频和超高频的通讯,双重的认证,大大提高车辆的安全性。

    更多详情请见附件。

  • 汽车: 启动您的电机:AEC-Q100 汽车级驱动器

    在我的频繁商务旅行中,我“试驾”了很多租赁汽车。说实话,直到最近我也是那种车轮子掉了才肯换车的人。而我不得不把它交给底特律的小伙子们,最后他们想出了一种让我也能动心买辆新车的办法,那就是大量的汽车电气化。

    当前汽车具有众多超酷电子特性,例如智能手机同步支持、车载信息娱乐系统、盲点检测、自适应前大灯、座椅位置记忆以及车内噪声主动抑制等。所有这些特性不禁让我思考应当怎样才能将集成电路 (IC) 设计在汽车应用中。

    答案是必须符合 AEC-Q100 认证。AEC 代表汽车电子设备委员会,是 JEDIC 的一个附属机构,主要负责设定汽车级设备要求。这里有很多具体规范需要满足,尽管无法进行详细解读,但我们可以大致了解一下 Q100 认证的含义。

    AEC-Q100 首先定义了用来规范给定器件环境工作温度范围的五个不同温度等级。例如,1 级是车载应用非常普遍的标准,规定器件可以在 -40°C 至 +125°C…

  • 汽车: TI携手QNX推动汽车信息娱乐系统发展

    作为德州仪器 (TI) 汽车信息娱乐系统处理器业务部的业务开发与产品营销经理,我经常有机会游走世界各地,与汽车信息娱乐系统领域的最优秀人士探讨技术问题。

    我发现无论话题从哪里开始——在底特律谈论替换汽车引导微控制器,在日本讨论如何在 MOST-MLB 和以太网 AVB 之间进行选择,在德国讨论 FM 与 DAB 无线电广播的混合,还是在韩国讨论为汽车 CAN 总线加装防火墙,这些谈话无一例外地都会涉及到软件或者更加明确的软硬件系统。这个时候客户会不可避免地紧张起来,而我反而却有机会放松,并介绍 QNX 软件系统与 TI 之间稳固关系的重要价值。

    OEM 厂商与一级供应商在选择合作伙伴时对信任、可靠以及对追求卓越的承诺极为重视。车主也不例外。QNX 与 TI 可轻松向 OEM 厂商展示,其长期合作关系将带来所有这些优势。

    信任

    QNX 软件系统与 TI 的合作关系已超过 10 年,这种长期合作关系的基础是…

  • 汽车: TI 面向未来汽车的最新技术

    在我的上一篇博客中, 我谈到了试图预测汽车未来所面临的挑战与风险。几乎无论你做什么,都会遭遇他人的“评头论足”。假如你的预测被看作过于“短期”(譬如配备更佳音响系统的 汽车怎么样?),人们会打个哈欠以示不以为然。而如果你的想法较为大胆,探求的是可能在 50 年之后才会发生的事情(也许是一种可以折叠起来以节省泊车空间的汽车),又将面临着身陷娱乐消遣“旋涡中心”的风险。要掌握的窍门是实现正确的平衡,这是 亘古不变的道理。

    考 虑到这一点,我认为是时候介绍我们的“TI 正在推动汽车技术的未来发展”视频短片了。这部短片科技味十足——可话又说回来,对于一家技术公司,又怎能不谈技术呢?我们坚信:半导体几乎将影响到未来 汽车的方方面面——而这就是我们引出部分此类变化所做的尝试。在您观看这部视频的过程中,我希望您至少能问自己一次这样的问题:“他们真的能做到了吗?” 如果您这么做了…

  • 模拟: 高电流脉冲源需求

    作者:Xavier Ramus    德州仪器

    在过去 15 年间我用了大量时间在实验室里进行器件评估,得出了新的测量方法及方案。一种我没有遇到过的情况就是,有一种能够帮助我生成电流脉冲的电源。

    在之前的几篇博客文章中我写到了有关电流反馈放大器及其用途方面的内容,以及如何使用跨导放大器开发振荡器。同时,我在放大器方面的同事 Soufiane Bendaoud 最近也对我的电流反馈放大器博客文章进行了详细说明。

    本文并没有特别明显的不同之处,我将继续介绍另一款跨导放大器 — 电流模式放大器,并将介绍将其用于开发高输出电流的电流脉冲源。

    对于本次实验,我将使用鲜为人知的 OPA615 放大器。如果查看产品说明书,您就会发现这款放大器最初是作为模拟视频功能的 DC 恢复功能开发的,几年前被集成到更低功耗的更小外形封装中。OPA615 器件的优势在于它具有两个跨导放大器和一个集成开关。这三个元件的结合能够使器件具备极高的灵活性…

  • 汽车: 预测未来的汽车

    准确预测汽车的未来从来就不是件容易的事。将来可能会是什么样?在所有那些尝试去预测的人群当中,电影制造商为世人“塑造”了一些最令人兴奋的景象。有的时候他们的设想是正确的,而有的时候一些设想与现实并不太相符。还记得007中詹姆斯·邦德 (James Bond) 驾驶的具有内置地图和跟踪系统的汽车吗?看看今天的 GPS 导航系统,两者何其相似。

     

    说到汽车的未来,我们能够非常肯定的东西非常之少,但毫无疑问,业界对于提高汽车安全性、环保性能以及驾驶乐趣的推动力将愈加强劲。

    在过去的几十年里,当我们思考汽车之中的各种创新时,很难把握其在安全性方面所取得的巨大改进。尽管如今美国的人口数量较之上世纪 70 年代增加了 50% 左右,但是交通事故的总死亡人数却下降了大约 40%。造成这种下降的原因虽然是多方面的,但毫无疑问,其中之一便是半导体技术的应用。

    在过去的 40 年中,汽车里增添的安全系统数量和种类不断攀升…

  • 模拟: 使用跨导放大器开发振荡器

    作者:Xavier Ramus  德州仪器

     

    由于寄生或环路增益问题,在处理高速放大器时,经常会出现烦人的振荡。我们可以预测振荡的频率范围,但无法锁定特定频率。那么,如何创建具有特定频率的振荡器呢?

    创建方法多种多样。很多振荡器电路都基于晶体管,但也有一些适合使用运算放大器。这里我们将使用运算跨导放大器 (OTA) 来创建线性振荡器。跨导是电压向电流的转换,可表示为 mA/V 或 S (Siemens)。如欲了解有关 OTA 的更多详情,敬请查阅 OPA861 产品说明书或我编写的、题为《解密运算跨导放大器》的应用手册。

    理解 OTA 的一种简单方法是将其看成三端自偏置双向晶体管,包括 B 输入、E 输入/输出以及 C 输出端。这里使用的命名法主要强调与晶体管的相似之处。B 输入端与双极晶体管的基本功能相同,E 相当于发射极,C 相当于集电极。E 输入/输出可根据电路配置,用作输入或输出。

    因此,B 输入是高阻抗,E 输入为低阻抗…

  • 电源管理: 隔离电源 — 模拟是否已退出历史舞台?

    作者:Winter Cheng  德州仪器

    我的第一个开关电源设计是一款用于汽车的 150W DC 至 AC 逆变器。那时是 1999 年,我的经理走到实验室,递给我一个精美的金属盒子,一头是点烟适配器,另一头则是 AC 插座。他告诉我这个盒子的输出是 120V AC 60Hz 方波,我的任务是开发一款可生成正弦波输出的更好产品。

    我的原型设计样本盒中,有 PWM 控制器、一些比较器、放大器和电压参考。这个项目四个月后终止。我最后明白了,用这些器件根本无法在有电动螺丝刀插入 AC 插座时生成具有满意电压失真的美观正弦波,更别提膝上型电脑 AC 适配器等负载。毫无疑问这是个令人沮丧的经历,但这个项目确实让我考虑过通过某种“更智能”产品来实施高级算法。

    三年后我第一次接触到数控电源。我使用门阵列逻辑 (GAL) 器件把 PWM 控制器输出的合规推挽式信号转换为相移全桥控制逻辑。不得不承认,GAL 器件的编程工作令人神往…

  • 模拟: 哪个更适合你的设计?CFA还是VFA?

    作者:Soufiane Bendaoud  德州仪器

    我的放大器同事 Xavier Ramus 最近写了一篇关于电流反馈放大器的精彩博客。我想详细说明一下,加入一些赞同和反对的观点。

    电流反馈放大器 (CFA) 和电压反馈放大器 (VFA) 的基本区别在哪儿?

    简单地说,VFA 中的正节点电压 Vp 通过执行负反馈跟踪负节点电压 Vn。而在 CFA 中,跟踪则通过设计实现。

    CFA 的历史并没有 VFA 那么长,而且也没有 VFA 的受欢迎程度高。但在适当的应用中使用时,CFA 确实能带来极大的优势。

    CFA 的一些主要优势是其高带宽、极高的压摆率以及低失真,是音频应用等大型瞬态接口的理想选择。欢迎查看 LME49723,体验低噪声与低失真优势。另一方面,CFA 一般不具备 VFA 的高精度,而且可能具有大量可导致更高电流噪声密度的输入偏流。此外,CFA 还存在输入端阻抗不匹配问题(负节点输入阻抗低),因为可在反相及非反相输入端之间内部使用一个缓冲器…

  • 模拟: 电流反馈放大器……如何为我所用?

    作者:Xavier Ramus    德州仪器

     

    电流反馈 (CFB) 放大器大部分归属高速放大器范畴。近年来所推出的大量良好应用指南主要用来介绍应用电流反馈放大器的工作以及其中所遇到的主要问题。这里我们将通过简短的文字加以总结。

    CFB 放大器具有一个高阻抗输入(非反相输入)、一个低阻抗输入(反相输入)以及一个输出低阻抗,如下图所示。注意:为了便于讨论,我会忽略电源引脚及禁用功能。

    图 1:CFB 内部组件

    只要不加载输入,非反相输入端电压便可看到高输入阻抗。非反相输入端电压在通过缓冲器时会出现在反相输入端。由于缓冲器不太理想,因此它会具有随频率变化的增益 a(s),DC 幅度非常接近 1V/V,通常为 0.996V/V。此外,缓冲器在理想情况下,输出阻抗为 0W。实际上,输出阻抗介于几欧姆到几十欧姆之间。目前我会忽略阻抗的电感分量。

    缓冲器的作用有两个:

    1) 迫使反相节点电压跟随非反相输入;

    2) 提供一个用于疏导误差电流的低阻抗路径…

  • 模拟: 运算放大器增益误差设计指南

    作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI),高级应用工程师

    您坐下来为您的电路选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。

    它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了呢?

    不要再反复检查您的电阻值了!在增益单元中设计某个放大器时,为这项工作选择备选放大器时您需要了解一些事情。例如,您的信号最大带宽 (SBW) 是多少…