This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:用于控制 PMBus_CNTRL 打开/关闭的飞线

Guru**** 2938680 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956642/ucd90160a-fly-wire-to-control-pmbus_cntrl-on-off

器件型号:UCD90160A

降级器、

我通过 开关将导线 PMBus_CNTRL 接地、然后在 PMBus_CNTRL 变为低电平后检查序列。

但是、当我保持切换到低电平系统仍然工作时、我是否错过了什么?

电源轨被设定为控制引脚模式。

另一个问题是、我能否通过 GUI 通过 USB 转 GPIO 装置来独立控制 PMBus_CNTRL? 如果不是、我如何才能实现?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    CONTROL 引脚可以是高电平有效还是低电平有效、以便开启系统?

    在"on/off_config"下、控制引脚?的极性是多少

    PMBus_CTRL 是器件的3.3V 输入。 您可以从处理器/FPGA 的任何逻辑或 IO 驱动该信号。

    但是、当您将 USB_TO_GPIO 软件狗连接到电路板并启动 GUI 时、GUI 可能会影响 PMBus_CTRL 信号、因为它将把它驱动为高电平或低电平、这是直到最后一个 GUI 设置。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、

    如何 通过 SW 控制 PMBus_CNTRL 或 GPIO?

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    PMBus_CTRL 是 UCD90160A 的输入信号。 您必须控制该信号的源

    请检查提供 PMBus_CTRL 信号源的供应商。

    有关通过 SW 控制 UCD90160A 的 GPIO、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/slvu352g/slvu352g.pdf 的第10.42和10.43节

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    如果 有任何疑问、我会继续观察。

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将关闭他的机票、如果需要进一步的帮助、请回复。