This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电赛的元器件清单对做仪器仪表的有什么意义啊?

Other Parts Discussed in Thread: INA2134, OPA2134

我发现往年的器件清单都差不多,没有什么用啊,能推出什么什么的帮忙分析下。

  • 你好,

    元器件清单一般对于控制类的比较明显,例如是否用到小车啊,光电传感器等等

    对于仪器仪表方向的来说,同样可以得到一些信息。

    1、从示波器带宽得到要处理的信号的大致频段,是否为高频信号处理

    2、信号发生器的参数,比如产生最小幅值?最小频率等等,可以预测是否为高频小信号?

    3、芯片功能描述也大致可以猜测一些相关的方向。例如2012年给出的清单里面有ina2134,opa2134等音频放大器,竞赛题目就有音频相关的东西

    总的来讲,根据元器件清单还是可以猜测到一些东西的,尽快做好准备才是。

    最后,祝你竞赛取得好成绩。

  • 关于2013年电赛器件清单的简要分析(转)

    首先2013与2011年竞赛清单对比

    2013年
    1. 基本仪器清单 60MHz双通道数字示波器 100MHz双通道数字示波器低频信号发生器(1Hz~1MHz)标准高频信号发生器(1MHz~100MHz,可输出1mV小信号)函数发生器(10 MHz,DDS)低频毫伏表高频毫伏表 100 MHz频率计 数字式单相电参数测量仪 秒表量角器温度计五位半数字万用表单片机开发系统及PLD开发系统
    2. 主要元器件清单 单片机最小系统板 R5F100LEA 瑞萨MCU(这个估计指定题目不予考虑,自然会的当然有优势) A/D、D/A转换器 AD9854ASQ 运算放大器、电压比较器、乘法器 可编程逻辑器件及其下载板显示器件小型继电器小型电机 带防撞圈的四旋翼飞行器(外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时间大于10分钟) 滑线变阻器(50Ω/2A)变容二极管(30pF~100pF)光电传感器角度传感器超声传感器红外收发管
    2011年器件清单

    1、基本仪器清单 
    20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入) 
    60MHz双通道数字示波器 
    低频信号发生器(1Hz~1MHz) 
    标准高频信号发生器(1MHz~30MHz,可输出1mV小信号) 
    函数发生器(10 MHz,DDS) 
    低频毫伏表 
    高频毫伏表 
    100 MHz频率计
    失真度测试仪 
    直流稳压电源 
    秒表 
    量角器 
    100℃温度计 
    四位半数字万用表 
    单片机开发系统及PLD开发系统 扫频仪(20MHz) 

    2、主要元器件清单 
    单片机最小系统板 A/D、D/A转换器 
    运算放大器、电压比较器 
    可编程逻辑器件及其下载板 
    显示器件 
    小型电动车 
    小型继电器 
    小型步进电机 
    漆包线 
    电子开关 
    高频磁芯 
    滑线变阻器(100Ω/2A、10Ω/5A)
    变容二极管(2pF~30pF) 
    光电传感器 
    角度传感器
    超声传感器 
    大功率电阻(2Ω/36W、10Ω/36W等) 
    无线收发模块 
    红外收发管
    小型直流风扇

    今年仪表器材分析
    比较去年增加一个数字式单相电参数测量仪,非常值得注意,一个单相交流电测试仪器,写的是参数,
    这就包括交流电所有参数:电压,电流,频率,带负载PF等等。第一考虑今年电源题目是逆变,
    “单相电”是基于220V市电的称呼,所以逆变的频率(0~100Hz)不会太高,同学们大可放心,高主频的单片机依然可以胜任。
    自然如果你会DSP,FPGA太好不过了。
    结合今年元器件清单里 历年电源题目均有的 “漆包线 高频变压器”,今年很可能只出逆变后级的设计,前级的升压应该不会考察
    即使考察电压也不会要求的太高,高到非推挽电路其他不能胜任的地步,电压高于36VAC属于非安全电压,万一哪个做电赛的孩子触电遇不幸,
    报纸曝光一下,以后就可以不用做电赛了,停办了。所以同学们大可用Boost,cuk,Speic解决升压问题。

    温度计
    可能在高职高专组里使用,加上器件继电器可能考察DIP调节,这个不多说。

    五位半数字台表
    这个卖萌用的,2011年的四位半,2013年的五位半。还有前面的高带宽示波器一样。无非告诉我们社会在进步。没什么意思不解释。

    器件部分
    AD9854ASQ 今年点名提出,看来非常重要,300M的带宽,用作什么自然是信号源或者基准之类,仪器仪表类题目。
    今年准备做这方面的题目的孩子一定要准备几块,这几天赶紧调调,题目可能直接说“请使用AD9854ASQ 设计XXXX”。
    相当于送分题目,因为点名提出,肯定会用到,而且用它肯定能完成题目的一部分要求。

    乘法器 第一考虑用在调制信号上,也就是无线类的题目。(本人主攻的电源,所以见谅这里并不是很清楚)

    带防撞圈的四旋翼飞行器 
    这个是今天的重点
    纵观历年的全国赛,今年一次出现飞行类的控制题目,是优势也是劣势,优势在于飞行类不像小车类的那样可以也很容易非常
    精准的控制,所提题目不可能太难。劣势:这家伙真贵。。。X宝上成百上千。。。另外还有做电子的大部分都没接触过这东西,
    如果用到电调,连怎么控制电调都不知道。所以尽可能早些购买回来研究,如果有航模队的那就太好不过了,请过来帮帮忙什么的
    (当然比赛前哈)。
    带防撞圈 + 长度≤50cm,宽度≤50cm 没错这家伙有尺寸要求,太好不过了,我就不信你们想不到。无非是穿洞,
    在有限空间里面飞行,最最可能的是在管道里面飞行,完成指定路径不碰到管道,这TTM容易了,比赛前都能搞定。 同学们把你们会的
    测距传感器全用上吧~
    续航时间大于10分钟 这里可以参考安徽省12年省赛E题,悬浮不动的题目,简单点就是停在空中不动10分钟。

    好了,这就是我对今年清单分析,thank for your time.