我发现往年的器件清单都差不多,没有什么用啊,能推出什么什么的帮忙分析下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
元器件清单一般对于控制类的比较明显,例如是否用到小车啊,光电传感器等等
对于仪器仪表方向的来说,同样可以得到一些信息。
1、从示波器带宽得到要处理的信号的大致频段,是否为高频信号处理
2、信号发生器的参数,比如产生最小幅值?最小频率等等,可以预测是否为高频小信号?
3、芯片功能描述也大致可以猜测一些相关的方向。例如2012年给出的清单里面有ina2134,opa2134等音频放大器,竞赛题目就有音频相关的东西
总的来讲,根据元器件清单还是可以猜测到一些东西的,尽快做好准备才是。
最后,祝你竞赛取得好成绩。
关于2013年电赛器件清单的简要分析(转)
首先2013与2011年竞赛清单对比
2013年
1. 基本仪器清单 60MHz双通道数字示波器 100MHz双通道数字示波器低频信号发生器(1Hz~1MHz)标准高频信号发生器(1MHz~100MHz,可输出1mV小信号)函数发生器(10 MHz,DDS)低频毫伏表高频毫伏表 100 MHz频率计 数字式单相电参数测量仪 秒表量角器温度计五位半数字万用表单片机开发系统及PLD开发系统
2. 主要元器件清单 单片机最小系统板 R5F100LEA 瑞萨MCU(这个估计指定题目不予考虑,自然会的当然有优势) A/D、D/A转换器 AD9854ASQ 运算放大器、电压比较器、乘法器 可编程逻辑器件及其下载板显示器件小型继电器小型电机 带防撞圈的四旋翼飞行器(外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时间大于10分钟) 滑线变阻器(50Ω/2A)变容二极管(30pF~100pF)光电传感器角度传感器超声传感器红外收发管
2011年器件清单
1、基本仪器清单
20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入)
60MHz双通道数字示波器
低频信号发生器(1Hz~1MHz)
标准高频信号发生器(1MHz~30MHz,可输出1mV小信号)
函数发生器(10 MHz,DDS)
低频毫伏表
高频毫伏表
100 MHz频率计
失真度测试仪
直流稳压电源
秒表
量角器
100℃温度计
四位半数字万用表
单片机开发系统及PLD开发系统 扫频仪(20MHz)
2、主要元器件清单
单片机最小系统板 A/D、D/A转换器
运算放大器、电压比较器
可编程逻辑器件及其下载板
显示器件
小型电动车
小型继电器
小型步进电机
漆包线
电子开关
高频磁芯
滑线变阻器(100Ω/2A、10Ω/5A)
变容二极管(2pF~30pF)
光电传感器
角度传感器
超声传感器
大功率电阻(2Ω/36W、10Ω/36W等)
无线收发模块
红外收发管
小型直流风扇
今年仪表器材分析
比较去年增加一个数字式单相电参数测量仪,非常值得注意,一个单相交流电测试仪器,写的是参数,
这就包括交流电所有参数:电压,电流,频率,带负载PF等等。第一考虑今年电源题目是逆变,
“单相电”是基于220V市电的称呼,所以逆变的频率(0~100Hz)不会太高,同学们大可放心,高主频的单片机依然可以胜任。
自然如果你会DSP,FPGA太好不过了。
结合今年元器件清单里 历年电源题目均有的 “漆包线 高频变压器”,今年很可能只出逆变后级的设计,前级的升压应该不会考察
即使考察电压也不会要求的太高,高到非推挽电路其他不能胜任的地步,电压高于36VAC属于非安全电压,万一哪个做电赛的孩子触电遇不幸,
报纸曝光一下,以后就可以不用做电赛了,停办了。所以同学们大可用Boost,cuk,Speic解决升压问题。
温度计
可能在高职高专组里使用,加上器件继电器可能考察DIP调节,这个不多说。
五位半数字台表
这个卖萌用的,2011年的四位半,2013年的五位半。还有前面的高带宽示波器一样。无非告诉我们社会在进步。没什么意思不解释。
器件部分
AD9854ASQ 今年点名提出,看来非常重要,300M的带宽,用作什么自然是信号源或者基准之类,仪器仪表类题目。
今年准备做这方面的题目的孩子一定要准备几块,这几天赶紧调调,题目可能直接说“请使用AD9854ASQ 设计XXXX”。
相当于送分题目,因为点名提出,肯定会用到,而且用它肯定能完成题目的一部分要求。
乘法器 第一考虑用在调制信号上,也就是无线类的题目。(本人主攻的电源,所以见谅这里并不是很清楚)
带防撞圈的四旋翼飞行器
这个是今天的重点
纵观历年的全国赛,今年一次出现飞行类的控制题目,是优势也是劣势,优势在于飞行类不像小车类的那样可以也很容易非常
精准的控制,所提题目不可能太难。劣势:这家伙真贵。。。X宝上成百上千。。。另外还有做电子的大部分都没接触过这东西,
如果用到电调,连怎么控制电调都不知道。所以尽可能早些购买回来研究,如果有航模队的那就太好不过了,请过来帮帮忙什么的
(当然比赛前哈)。
带防撞圈 + 长度≤50cm,宽度≤50cm 没错这家伙有尺寸要求,太好不过了,我就不信你们想不到。无非是穿洞,
在有限空间里面飞行,最最可能的是在管道里面飞行,完成指定路径不碰到管道,这TTM容易了,比赛前都能搞定。 同学们把你们会的
测距传感器全用上吧~
续航时间大于10分钟 这里可以参考安徽省12年省赛E题,悬浮不动的题目,简单点就是停在空中不动10分钟。
好了,这就是我对今年清单分析,thank for your time.