Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262
TLV320AIC3262 EVM 如何設置Line in 的聲音經由EQ調整後再輸出至LINE OUT及SPEAKER?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262
TLV320AIC3262 EVM 如何設置Line in 的聲音經由EQ調整後再輸出至LINE OUT及SPEAKER?
謝謝
Flora Wang 你的解說,但是還是無法運作,可否PO COMMAND 檔以供參考,再次謝謝
你好:
我们实验室的AIC3262EVM上个月被弄坏了,我目前没有板子帮你配置。
不过我看了你的图形界面,我觉得设置的都是对的,你在设置一下我标出来的那个,然后设置路径为HP,用耳机听下声音,看下EVM耳机发声没。
最后改为Lout就可以了。

Hello Flora Wang,
我試著你說的方式去做,看起來還是不行,是不是哪裡有問題,板子上的jump是不是要變動,還是不用?
我真的是不知道是哪裡有問題?
你好,
我上贴中的说的有些误解,我是想说,你单独验证一下,配置一下HP,看HP能不能发声。然后单独配置一下录音,等能录音了,在用哪个loopback,结合起来。
如果是新板子,板子上的jumper一般默认就可以发声的。不过为了确保万一,你可以对照原理图看一下几个主要的,都是一些基本的选择配置,以供客户更灵活的配置。
你好,
你要是方便,也可以板子寄给我,我帮你看看,只要板子是正常的,就没有问题。
謝謝你的建議,單獨播音是沒問題的,只是錄音是要如何得知是沒問題的呢?
你好:
1.ADC loopback 请见Application ref guide上的register 0x76:
对应的GUI 控件对应我上贴中的截图。很抱歉,之前我没有圈对位置,你改上图中的位置就好了。或者你手动在command里写:w 30 76 36。
2.你在control software的文件下找到:MBQRecord5BQsExample.cfg文件,然后通过command打开运行,就是一个录音的配置,EVM板上没有接喇叭,你得外接喇叭。然后结合你的playback配置到耳机,打开loopback,听一下即可。
3.单独看录音是否没问题:
请在google里下载Audacity软件,配置响应的录音声卡选择,改软件就可以帮助你记录下录音的波形,也可以导成mp3文件试听,即知录音是否配置成功。
################################################################
# ADC Stereo Record - High Performance
# SE input signal from IN2L/IN2R
# AVDDx_18, HVDD_18, CPVDD_18 = 1.8V; IOVDD, AVDD3_33, RECVDD_33 = 3.3V; SLVDD, SRVDD, SPK_V = 5V, DVdd = 1.8V
# MCLK = 12.288, Fs = 48kHz
# PLL Disabled, AOSR = 128, PTM_R1
# CM = 0.9V
# Primary I2S Interface used with WCLK & BCLK as inputs to the device
################################################################
################################################################
# Software Reset
################################################################
w 30 00 00 # Initialize to Page 0
w 30 7f 00 # Initialize to Book 0
w 30 01 01 # Initialize the device through software reset
d 1 # Delay 1 millisecond
################################################################
# Power and Analog Configuration
################################################################
w 30 00 01 # Select Page 1
w 30 01 00 # Disable weak AVDD to DVDD connection and make analog supplies available
w 30 7a 01 # REF charging time = 40ms
w 30 79 33 # Set the quick charge of input coupling cap for analog inputs
###############################################
# Clock and Interface Settings
# ---------------------------------------------
# The codec receives: MCLK = 12.288 MHz,
# BLCK = 3.072 MHz, WCLK = 48 kHz
###############################################
w 30 00 00 # Select Page 0
# PLL_clkin = MCLK1, codec_clkin = PLL_CLK,
# PLL on, P=1, R=1, J=8, D=0000
w 30 04 33 00 91 08 00 00 01
w 30 12 82 88 # NADC = 2, MADC = 8, dividers powered on
w 30 14 80 # AOSR = 128
###############################################
################################################################
# Audio Serial Interface Routing Configuration - Audio Serial Interface #1
# ASI #1 recording
################################################################
w 30 00 04 # Select Page 4
w 30 01 00 # Audio Serial Interface #1 is set to I2S mode, 16-bit
w 30 0a 00 # Route ASI#1 WCLK and BCLK to WCLK1 pin and BCLK1 pin
################################################################
# Signal Processing Settings
################################################################
w 30 00 00 # Select Page 0
w 30 3d 02 # Set the ADC PRB Mode to PRB_R1
################################################################
# ADC Input Channel Configuration --- IN2L / IN2R
################################################################
w 30 00 01 # Select Page 1
w 30 08 00 # Set the input common mode to 0.9V
w 30 34 20 # Route IN2L and CM1 to LEFT ADCPGA with 20K input impedance
w 30 36 80
w 30 37 20 # Route IN2R and CM1 to RIGHT ADCPGA with 20K input impedance
w 30 39 80
w 30 3B 06 # Left Channel Analog ADC PGA = 3 dB, Results in Overall Channel Gain of 0dB
w 30 3C 06 # Right Channel Analog ADC PGA = 3 dB, Results in Overall Channel Gain of 0dB
w 30 3D 00 # ADC Analog programmed for PTM_R4
w 30 00 00 # Select Page 0
w 30 51 C0 # Power-up ADC Channel
w 30 52 00 # Unmute ADC channel and Fine Gain = 0dB
#########################################
# Signal processing
#########################################
#
# select page 0
w 30 00 00
#
# set DAC PRB mode to PRB_P1
w 30 3C 01
#
################################
#######################################################
# DAC configuration
#######################################################
#
# select page 1
w 30 00 01
#
# Set DAC PTM mode to PTM_P3
w 30 03 00
w 30 04 00
#
# Route LDAC to HPL and route RDAC to HPR, don't power up HP driver yet
w 30 1B 30
#
# select page 0
w 30 00 00
#
# power up LDAC and RDAC
w 30 3F C0
#
# select page 0
w 30 00 00
#
# power up LDAC and RDAC
w 30 3F C0
#
# select page 1
w 30 00 01
#
# set Headphone in Ground-centered Mode, HPL is still muted
w 30 1F B9
#
# HPR has the same gain as HPL, HPR is still muted
w 30 20 B9
#
# Charge pump runs of Oscillator clock with divider = 4
w 30 21 28
#
# headphone output offset correction (default setting)
w 30 22 3E
# Charge pump to power up on the headphone power up in Ground-centered Mode
w 30 23 30
#
# unmute HPL driver, set gain = 0 dB
w 30 1F 80
#
# unmute HPR driver, set gain = 0 dB
w 30 20 80
#
# select page 0
w 30 00 00
#
# Unmute LDAC and RDAC digital volume
w 30 40 40
#
# select page 1
w 30 00 01
# reduce HP power to 25 percent
w 30 09 70
#
# power up HPL/HPR
w 30 1B 33
#
##################################################
# select page 1
w 30 00 01
# increase HP power to 100 percent
w 30 09 10
w 30 76 36
可否幫忙修正以上的command script,謝謝
上述為使用 MBQRecord5BQsExample.cfg 以及 HP playback的合集,最後再照你說的w30 76 36來形成ADC to DAC的模式,可是還是無法運作為 由Line in 的聲音經由EQ調整後再輸出至LINE OUT,SPEAKER或HP
你好:
请看我上贴中发到的寄存器表格,那个寄存器是page 4的,也就是W 30 76 30 要在page 4下面。你需要写为:w 30 00 04; w 30 76 36。这样你再试一下看看吧。
另外你的MIC处是否有外接喇叭?这个地方是怎么接的?可否描述一下。
你好:
你用附件里的配置的寄存器,这样应该就能实现line in 2+ADC+DAC+HP了,用电脑播放音乐给line 2口即可。

Hi Flora,
It's work now,太感謝你的大力幫忙,真是專家中的expert....