This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:有关 BQ79616-Q1的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049957/bq79616-q1-questions-regarding-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、我是来自韩国大众市场的 Chris Park。

我对 BQ79616-Q1为客户提供支持有几个问题。

测量电池电压后的变化

-我是否必须更改 ADC 的电池电压值? 例如、我看到对于3.3V ADC 的其他 PMIC 或 MCU、如果3.3V 是 ADC 的全范围、则有一个符合3.3V 的转换公式。

我认为无需更改值、因为根据数据表、BQ79616的最大电池电压为5V。 请确认吗?

AUX_BAT 电压(模块电压)

-对于该电压、是否有一个转换公式?  

由于 BQ79616-Q1中有电阻分压器、因此电压会降低。 该值是否已反映、或者是否有其他公式可更改该值?

3.温度测量

-从 TSREF 到 GPIO ADC 获得5V 电压、是否需要公式? 还是可以、因为 ADC 在5V 范围内?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    1. 正确。 要将 ADC 测量值转换为电压、只需根据 LSB 大小转换寄存器读数。
    2. 值通过使用 VLSB_AUX_BAT 来进行寄存器到电压的转换来反映。
    3. GPIO 的建议范围为4.8V。  如果 GPIO 测量处于比例式模式 (GPIO_ADC/ TSREF_ADC)= RNTC/(RNTC + R1)。

    谢谢、

    Geoff