This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:COMP 引脚

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030491/lm5026-comp-pin

器件型号:LM5026

你(们)好

我想使用光耦合器作为我的反激式转换器反馈、如下所示:

光耦合器(典型值 ACNT-H50L)具有集电极开路输出、与光晶体管输出不同。 我想、如果 REF 引脚和 COMP 引脚之间的电压是恒定的(数据表第14页)并且保持在光耦合器的电源电压范围(3.0V 至24V)内、则电路可以工作。 我是对的吗? 因此、我需要有关光耦合器两端电压的信息。

谢谢。

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制是通过电流而不是电压进行的。  您需要电流才能知道控制状态。 电压不会为您提供控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    感谢你的答复。 我知道 COMP 引脚需要电流输入、引脚无电流、控制器提供最大占空比、1mA 进入 COMP 引脚、控制器提供最小占空比、对吧? 我的光耦合器提供该电流。 但它仅在光耦合器的电源电压范围内工作。 由于光耦合器的 VCC 引脚与控制器 REF 引脚连接、因此光耦合器的 GND 引脚与控制器 COMP 引脚连接、 因此、如果流入 COMP 引脚的电流从0变为1mA、我需要知道 REF 和 COMP 引脚之间的电压。

    数据表第14页:"光耦合器检测器可连接 REF 引脚和 COMP 引脚。 由于 COMP 引脚由电流输入控制、因此光耦合器检测器上的电势差几乎恒定。"  几乎恒定、这意味着什么?

    另一个问题是、如果流入 COMP 的电流大于1mA、会发生什么情况? 这是否会发生?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的光电耦合器正常、电压为5V (LM5026的 REF)、 然后、光耦电流由其正向二极管(在引脚2和3上)控制、REF 和 COMP 之间的电压由光耦晶体管特性稳定、您只能通过正向二极管电流(基极电流)和 VCE 电压曲线才能知道这一点。

    第14页意味着、光耦正向电流变化很小、产生的 VCE 变化很小、因此您可能无法看到差异、除非您可以使用非常精细的刻度来测量光耦的 VCE。

    是的、您可以强制电流大于1mA 进入 COMP。 那么电流镜将具有= 1mA 的电流、因为由于5V 和5k Ω 的电阻、电流镜无法具有大于1mA 的电流。 如果强制电流大于10mA、IC 将损坏-您可以参考绝对最大规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    流入 COMP 引脚的电流流入电流镜电路(蓝色圆圈)、晶体管的基本和发射极之间的电压取决于流入 COMP 引脚的电流。 我想知道曲线 Ube vs.current 或 Ube 电压@电流约为1mA。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流镜功能是在强制电流进入 COMP 时实现相同的镜电流。 您需要说明您需要此器件曲线的原因、因为无需此曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我知道曲线或电压@1mA、我就知道 REF 引脚和 COMP 引脚之间的电压(电流镜晶体管的5V-Ube)。 该电压(5V-Ube)是光耦合器的电源电压。 我想保证它始终高于3V。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流为1mA 时、镜片电流也为1mA。 REF 和 COMP 之间的电压取决于您的光电二极管正向电流。

    控制过程如上所述。 因此、您需要遵循这样一个流程。 您的想法不同、因此我们无法支持。 相反、您需要遵循上述流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、黄宏、REF 和 COMP 之间的电压不取决于光电二极管正向电流。

    电流镜的输入晶体管的行为类似于二极管("有源二极管"或连接二极管的 BJT)。

    无论如何、感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过测试来确认我的陈述是正确的、该陈述已经过测试并使用了数十年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以订购具有此类电路且工作正常的 EVM、以便使用 EVM 进行测试。 反馈操作基于我通过光电二极管电流向您介绍的内容、以调节到 COMP 的光电输出电流。 并且镜片产生相同的电流进行控制。 当您对该 EVM 中使用的数十年来的技术提出异议时、需要提供证据。 直接反对不能解决您的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以查看光电操作二极管正向流过光源以生成基极电流、然后 VCE 将基极电流响应为 BJT、因此您需要的是其有源区域中双极的 IB 和 VCE 曲线。 因此 VCE 是 IB 的函数。 听起来、您认为光耦合器工作是其饱和区域、而不是饱和区域。 因此、也可以检查这些参数以进行调整  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路中 REF 和 COMP 之间的电压= VCE。

    您需要说明您不同意上述内容的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想让您感到困惑的另一件事是、您需要集电极电流来确定 VCE。 光耦合器中的集电极电流由 CTR x IB 确定、其中 IB 是光耦正向二极管电流。 因此、现在我认为您应该了解为什么 VCE 是光耦合器中 IB 的函数、作为 IB 和 IC 的正向电流设置。 VCE 是二极管正向电流 IB 的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步阐明、由于内部的 VBE、光耦合器集电极电流将流经 COMP、因此 VBE 与不同 IC 之间存在差异、从而影响光耦合器的 VCE。 因此、表达 VCE = REF -VBE 的另一种方法我认为这就是为什么您希望拥有 VBE 的原因、但我们的流程是使用 IC 而不是 VBE 进行控制、因此您需要遵循我们数十年来一直使用并证明有效的流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    我完全同意反馈操作与您所说的一样、通过光电二极管电流调节光电耦合器输出电流至 COMP。 并且镜片产生相同的电流进行控制。"

    我也同意 REF 和 COMP 之间的电压=我的光耦合器的 VCE、正如您所说的那样= REF-VBE。 (我唯一不同意的是您说的"REF 和 COMP 之间的电压取决于您的光电二极管正向电流"。)  我需要知道该电压、因为该电压也是光耦的电源电压。 它具有工作范围。 我知道这不是那个人使用光晶体管输出的标准方法。
    但对于我们的应用、我们无法找到具有光晶体管输出的合适光耦合器。 我可以理解您是否不支持这种方式。

    我们已经在反激式转换器中使用了具有磁反馈的 LM5026。 现在、应该重新设计反馈。 我使用光耦合器反馈进行了测试电路。 它的工作原理。

    您可以关闭该线程。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路确实依赖于光耦合器正向电流、光耦合器正向电流会产生光耦合器输出电流进入 COMP 进行控制。 这就是我们的支持。 COMP 和 REF 的光电 VBE 的 VCE 几乎都保持恒定、因此控制是通过电流而不是电压进行的。 我们只能以这种方式支持。