Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 大家好、我是来自韩国大众市场的 Chris Park。
我对 BQ79616-Q1为客户提供支持有几个问题。
测量电池电压后的变化
-我是否必须更改 ADC 的电池电压值? 例如、我看到对于3.3V ADC 的其他 PMIC 或 MCU、如果3.3V 是 ADC 的全范围、则有一个符合3.3V 的转换公式。
我认为无需更改值、因为根据数据表、BQ79616的最大电池电压为5V。 请确认吗?
AUX_BAT 电压(模块电压)
-对于该电压、是否有一个转换公式?
由于 BQ79616-Q1中有电阻分压器、因此电压会降低。 该值是否已反映、或者是否有其他公式可更改该值?
3.温度测量
-从 TSREF 到 GPIO ADC 获得5V 电压、是否需要公式? 还是可以、因为 ADC 在5V 范围内?
谢谢你。