共享充电宝的推出让移动电源的市场热度急速升温,围绕移动电源所产生的“快充”“Type-C”“无线充电”的话题也愈加火热。不同的接口配置,标准升级的要求,以及新的应用场景,由此衍生了各种各样的电源系统架构。如何挑选合适的方案和芯片为设计所用?邮件很长,都是十足的干货。
在寻找最全最新的的电源设计资料? 2017 年新版资料在这里!
- 技术直播视频回放
- 技术培训资料下载:
与此同时,由行业专家整理的常见技术问答也新鲜出炉啦!
![]() |
Type-C 专家: 瞿安峰 TI资深模拟器件技术支持工程师,具备10年PC,平板电脑电子设计经验和5年的消费电子产品器件选型、方案搭建和技术支持经验。 |
1. 电子工程师为什么需要USB Type-C?您认为USB Type-C具有哪些独特的价值?
首先,从产品本身来讲,这个标准目前在行业上下游的各个大佬们都在积极参入并推动这个标准,因此其作为现在及将来的产品标配基本是不可质疑的,是市场的明显趋势。从工程师个人来讲,顺应历史潮流,紧跟技术发展方向,迅速掌握新技术,新应用,这也是工程师个人价值提升最直观的体现,也是保持自身职业竞争力的必备常态。
Type-C这个技术,也确实会给我们实际使用产品带来极大的方便性,至少我们再连接设备时插拔可以变得更加的随意,保证一次可以插得很好,而且具有这种接口的设备间可以互相互联互通,那么可以想象得到,我们以后再也不用为每个设备专门配一个电源了,真的是随时随地只要可以插入,就可以充电,就可以给别人充电,家里再也不用那么多线了,是不是变得很方便。对于完全没有电子知识的消费者,是不是再也不用认是什么什么接口了,反正就只有这一种接口,插进去就行了,接下来的工作都是交给设备们自身去完成的了。当然这所有的便捷都是以我们工程师前期设计的不便捷,努力学习得来的了!
2. 在进行USB Type-C相关产品设计时有哪些技术事项需要特别注意?为什么?
Type-C 作为一个新技术,而且大家现在幸运又不幸运的碰到这个新技术正在迅猛的直接大量推向市场,那么自然当下遇到最多的,最常见的,也是让广大工程师和用户抓狂的问题应该还是首推“兼容性”问题了!工程师刚刚连着加了好几天班调好了一个产品,基本功能测试都通过了,开开心心的想休息下,结果没多久测试部或客户端反馈,在那那买的个Type-C设备和它一连,结果连不上;客户端也是,可能买了你的设备,接A,接B都没有问题,但是突然有天接了C,发现没有反应,结果当然还是你的错啦,因为人家的C和D相连时是没有问题的,所以兼容性问题是大家要特别注意的问题。
那么兼容性问题怎么解决呢?!当然最简单的方法就是踩着前人的脚印往前走呗,若是作为工程师,自然就优先选用市场上使用的最广的,主流厂商都在采用的方案了,因为这样你不是一个人在战斗!
3. USB Type-C 和 PD的主要关系是什么?进行电源电路或结构设计时要注意哪些问题?
USB Type-C是个大的概念,我们现在讲的Type-C,就是包含它所支持的所有功能了,那这从技术上来讲,就自然包括PD了。当然,若非要较真细节的话,我们可以简单的这么记忆,若你只需要支持5V充放电,数据呢也只有USB2.0,3.0的数据在端口上传输,那么你选用只支持Type-C功能的协议芯片就足够了,PD协议此时是不需要的,但是若你说你的Type-C端口要走5V以外其他的电压,比如9V,15V等,或者你说你的端口电压还是只支持5V,但是数据上要支持视频,那么对不起,所以在原来旧有的USB定义的那些电源和数据以为的东西,统统都要PD的支持,PD才是使Type-C变得如此强大的主要原因!
4. 现在电子工程师在进行USB Type-C相关产品设计时,最多的问题是哪些?为什么会出现这些问题?如何解决?
由于Type-C这个标准比较新,而且规格又主要是欧美制定的,制定的那个规格书又厚,200多页,而且是英文,所以现在工程师们的问题比较多,但我想主要比较集中在这几个方面:
(1). 我到底该把产品定义成什么样?
(2). 市面上这么多方案我到底该怎么选?软件又不完全公开,我该怎么做?
(3). 怎么测试啊?出现兼容性问题怎么搞?
(4). 天天说这个市场要起来了,怎么还是没有怎么看到在卖的产品呢?
那这些问题怎么解决呢?化繁就简,Type-C确实是个比较新的东西,大家都对它有个认知自然是需要一个过程的,但是我们若要缩短这个过程,自然是跟着专业的人士,专业的厂商这样就学得更快,开发的效率更高了!
推荐参考设计及热门产品:
| 参考设计名称 | 设计指南 | 原理图 | Geber 文件 |
| 具有 2 节至 3 节电池输入的 USB-C PD DFP 5V/12V/20V@3A 输出参考设计 | |||
| 双向电池供电系统 + USB-A 5V@2A 输出参考设计 |
| 器件 | 说明 | 数据表 | 立即订购 |
| BQ25703A | 具有系统功率监测及与 CPU 沟通的 NVDC 升降压充电控制器 | ||
| TUSB422 | USB PD TCPCi 端口控制器 | ||
| BQ25895 | 具有 MaxCharge 支持的 I2C 控制 4.5A 单节 NVDC 电源路径管理 | ||
| TPS61088 | 具有 10A 开关的 13.2V 输出,同步升压转换器 |
* 温馨小提示:EVM 开发板购买使用 TIstore 优惠码 1STORE 进行结算,可享受包邮服务!