This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [常见问题解答] BQ24040 和 BQ2404X 系列 NTC 和 TTDM 模式 TS 引脚配置



TS 引脚具有多种配置方式。

问:正确连接的方式是什么以及如何连接?

这也适用于 BQ21040BQ24050 和 BQ24090 系列器件。

TS 引脚选项和配置、更优布局将取决于系统要求。下面对模式和配置进行了简要介绍。

正常电池充电 - 连接到电池组中的 NTC 热敏电阻以监控电池温度。50uA 电流源将产生一个由内部电压比较器监控的电压。当电压高于 1230mV 和低于 178mV 时,充电会暂停。如果未使用 NTC,10k 电阻器将支持正常运行。

关断 – 将 TS 引脚拉至低电平将禁用充电。

终止和计时器禁用模式 (TTDM) - 浮动或驱动高电平进入 TTDM。此模式与电源模式类似。充电完成后,电压仍然施加于电池上。

TTDM 禁用 – 将 237k 电阻器连接到接地以禁用 TTDM 模式。用于电池组拆卸,不需要 TTDM 模式。在这种情况下,充电被暂停且无电压。

典型配置是将 NTC/10k 电阻器连接到 TS。如果电池组可拆卸,则可选择 TTDM 模式为器件供电。

有关更多信息,请参阅数据表中的第 8.4.8 和 8.4.9 节。