TS 引脚具有多种配置方式。
问:正确连接的方式是什么以及如何连接?
这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。
TS 引脚选项和配置、更优布局将取决于系统要求。下面对模式和配置进行了简要介绍。
正常电池充电 - 连接到电池组中的 NTC 热敏电阻以监控电池温度。50uA 电流源将产生一个由内部电压比较器监控的电压。当电压高于 1230mV 和低于 178mV 时,充电会暂停。如果未使用 NTC,10k 电阻器将支持正常运行。
关断 – 将 TS 引脚拉至低电平将禁用充电。
终止和计时器禁用模式 (TTDM) - 浮动或驱动高电平进入 TTDM。此模式与电源模式类似。充电完成后,电压仍然施加于电池上。
TTDM 禁用 – 将 237k 电阻器连接到接地以禁用 TTDM 模式。用于电池组拆卸,不需要 TTDM 模式。在这种情况下,充电被暂停且无电压。
典型配置是将 NTC/10k 电阻器连接到 TS。如果电池组可拆卸,则可选择 TTDM 模式为器件供电。
有关更多信息,请参阅数据表中的第 8.4.8 和 8.4.9 节。