This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB217-Q1 Tc 溫度評估問題

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1

TUSB217-Q1

 

       (1).此元件Tj 溫度115,相對於其他元件溫度低

      (2).其熱阻高達52.8 ℃/W , 造成其雖然僅有0.4~0.58W的TDP,

            測試條件 Ambient temperature : 70℃

            Tc 規格透過計算後卻非常嚴苛 僅為84℃(high power)  & 94℃(low power)

若是小瓦數的使用狀況,下 如何判定使用溫度限制Tc?? 

Tc計算值:

Ta

Tc

Tj

105

94

115

 

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!计算TC可使用公式Tcmax =Tj - P*Rjc,Rjc即52.8 ℃/W,P即芯片工作时功耗
  • tusb217-q1 規格書內容是否正確:

    以規格書上的 Ta :– Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C TA

    Ta 105度, 表示還沒work下,105度時可操作,Ta=Tc

    Tj-105=52.8*Qmax  , Tj 規格115

    10=52.8*Qmax   

    Qmax大約只有0.2W

    單就Thermal規格和我們沒有Tc規格下,只能用公式反推的狀況下

    這顆先天功率限制就只能跑0.2W??

    這真的很奇怪,還請麻煩協助確認一下

    或者有額外文件可提供Tc規格

    感謝~

  • 抱歉,我说的不够清楚,我想您理解错了我说的P这个功耗了,P是指发热功耗。芯片正常工作时从电源汲取的功率一部分是输出驱动功耗,还有一部分会被芯片转化为热能消耗掉,即发热功耗,这会使芯片发热温度升高。
    从电源的角度来讲,就会有一个转换效率η,即可以输出的有用的功率与从电源汲取的功率的比值
  • Hi 

    請問转换效率η應該如何評估?

    若是抓70%合理嗎?

    因為USB應該不會一直處於High speed mode,

    這個轉換率不知道應該要如何抓取適當比率。

  • 您是要估算发热功耗是吗?一般估算发热功耗是使用芯片的静态电流来估算的,TUSB217-Q1 没有给出其静态电流,但给出了以下模式下的电流,

    Shutdown模式下最大为96uA,静态电流比关断(Shutdown)电流大一些,但应该不会大的太多,可以用Shutdown电流大概估算。

  • Hi

    你好,是的,我是要計算發熱功耗,

    我有些疑問想請教一下,

    在晶片的HS mode中,芯片的發熱功率也是看靜態電流來估算嗎?

    感覺上,芯片單純只上電時(靜態)的發熱功率應該與芯片做動時的發熱功率不同吧?

     這兩情況下,不大了解是否有差異,還望給予指教一下。

    目前我是想要估算芯片最大的發熱功耗,來做thermal solution的評估。

  • 您的理解是对的,在不同工作模式下TUSB217的发热功耗是不同的,我咨询了我们TI的资深工程师,上图中即数据手册6.5 Electrical Characteristics中列出的不同模式下的电流乘以测试时工作电压5V即发热功耗,最大发热功耗为36mAx5V为0.18W
  • 感謝協助,與我想法一致。