TUSB217-Q1
(1).此元件Tj 溫度115℃,相對於其他元件溫度低
(2).其熱阻高達52.8 ℃/W , 造成其雖然僅有0.4~0.58W的TDP,
測試條件 Ambient temperature : 70℃
Tc 規格透過計算後卻非常嚴苛 僅為84℃(high power) & 94℃(low power)
若是小瓦數的使用狀況,下 如何判定使用溫度限制Tc??
Tc計算值:
|
Ta |
Tc |
Tj |
|
105 |
94 |
115 |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TUSB217-Q1
(1).此元件Tj 溫度115℃,相對於其他元件溫度低
(2).其熱阻高達52.8 ℃/W , 造成其雖然僅有0.4~0.58W的TDP,
測試條件 Ambient temperature : 70℃
Tc 規格透過計算後卻非常嚴苛 僅為84℃(high power) & 94℃(low power)
若是小瓦數的使用狀況,下 如何判定使用溫度限制Tc??
Tc計算值:
|
Ta |
Tc |
Tj |
|
105 |
94 |
115 |
tusb217-q1 規格書內容是否正確:
以規格書上的 Ta :– Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C TA
Ta 105度, 表示還沒work下,105度時可操作,Ta=Tc
Tj-105=52.8*Qmax , Tj 規格115
10=52.8*Qmax
Qmax大約只有0.2W
單就Thermal規格和我們沒有Tc規格下,只能用公式反推的狀況下
這顆先天功率限制就只能跑0.2W??
這真的很奇怪,還請麻煩協助確認一下
或者有額外文件可提供Tc規格
感謝~