我司有用到LM3414,现在碰到个问题,LM3414空载时电感啸叫,带上负载电感就不会啸叫(我们产品要求最大要带1A负载,目前负载也就500MA左右),附件为LM3414电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我司有用到LM3414,现在碰到个问题,LM3414空载时电感啸叫,带上负载电感就不会啸叫(我们产品要求最大要带1A负载,目前负载也就500MA左右),附件为LM3414电路
Hi
你提到的空载是输出不带LED,还是Dimming 调光=0? 还是其他?
两种情况下电感上没有电流的,不应该有声音的。
HI
另外注意输出电容, 推荐选用低ESR的 MLCC电容,具备非常好的低纹波效果,不需要120uF这个这么大。
Hi
写错了,是指输入电容,120uF, 建议改成低ESR电容,不需要120uF这么大,datasheet推荐的才2.2uF.
Hi
我觉得电容造成的机会也很大,建议一并验证。
楼主,你好
偏置电流和通流能力不是一个意思,偏置电流主要对磁芯来说,是指磁芯达到饱和的电流,载流能力主要是对绕组来说的,是指绕组的线径可以承受的电流
坛友所说不错 其实BUCK电路最大的缺点也正是对二极管和电感的要求较高 原来搞BUCK电路也是由于电感没有绕好造成啸叫声过大 这个对于电感的绕制工艺要求非常严格 不过不知楼主的故障到底是否处理好吗 是什么原因造成的那