Other Parts Discussed in Thread: LM3414
我司有用到LM3414,现在碰到个问题,LM3414空载时电感啸叫,带上负载电感就不会啸叫(我们产品要求最大要带1A负载,目前负载也就500MA左右),附件为LM3414电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3414
我司有用到LM3414,现在碰到个问题,LM3414空载时电感啸叫,带上负载电感就不会啸叫(我们产品要求最大要带1A负载,目前负载也就500MA左右),附件为LM3414电路
Hi
你提到的空载是输出不带LED,还是Dimming 调光=0? 还是其他?
两种情况下电感上没有电流的,不应该有声音的。
HI
另外注意输出电容, 推荐选用低ESR的 MLCC电容,具备非常好的低纹波效果,不需要120uF这个这么大。
坛友所说不错 其实BUCK电路最大的缺点也正是对二极管和电感的要求较高 原来搞BUCK电路也是由于电感没有绕好造成啸叫声过大 这个对于电感的绕制工艺要求非常严格 不过不知楼主的故障到底是否处理好吗 是什么原因造成的那