请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我们有两个 CC2652R1开发套件,Code Composer Studio 版本:9.3.0.00012 SDK 3_40_00_02,我认为是最新版本。
其中一个开发板运行 rfPacketTx 示例项目、另一个运行 rfPacketRx 项目。
发送器按预期运行。 接收器板不显示任何 LED 活动、就好像它从未接收到任何内容一样。
如果我们保持发送器运行、并将接收器板连接到 RF Studio 并运行 Rx 数据包测试、则它将100%接收。 这意味 着硬件正常、发送 器项目正常、但接收器项目有一些问题。
TI 能不能建议出什么问题吗?
这两个项目 均可从 Resource Explorer 中下载、无需修改。
谢谢、
Sergey