This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:rfPacketRx_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_CCS 示例项目不能正常工作

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/892170/ccs-cc2652r-rfpacketrx_cc26x2r1_launchxl_tirtos_ccs-example-project-doesn-t-work

器件型号:CC2652R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我们有两个 CC2652R1开发套件,Code Composer Studio 版本:9.3.0.00012 SDK 3_40_00_02,我认为是最新版本。

其中一个开发板运行 rfPacketTx 示例项目、另一个运行 rfPacketRx 项目。  

发送器按预期运行。  接收器板不显示任何 LED 活动、就好像它从未接收到任何内容一样。  

如果我们保持发送器运行、并将接收器板连接到 RF Studio 并运行 Rx 数据包测试、则它将100%接收。  这意味 着硬件正常、发送 器项目正常、但接收器项目有一些问题。  

TI 能不能建议出什么问题吗?

这两个项目 均可从 Resource Explorer 中下载、无需修改。  

谢谢、

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了这个问题-发送器项目确实被修改为运行更大的有效负载 (200字节) 、这显然使接收器静默丢弃数据包。