This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:单幅模式下的逐周期过流限制?

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/713878/drv8432-cycle-by-cycle-overcurrent-limit-in-single-magnitude-mode

器件型号:DRV8432

问题:

在驱动单幅模式时、逐周期过流限制或过流锁存是否有任何使用限制?

您能否解释一下每个半桥中的电流传感器如何工作以了解我们当前看到的内容?

应用说明:

在一个项目中、我们使用双全桥模式、并且桥接器彼此完全独立。 PWM 被应用为单幅值。 (占空比目标为60%=> A = 60% B = 0%)

在该应用中、我们遇到的问题是、在 OC_CBC 开始工作之前、OC_Latch 正在关闭控制器。

现在、PWM 应用于双幅值模式。 (占空比目标为60%=> A = 80 B=20%)。 这现在可以正常工作、但随着开关损耗的增加、我们更接近系统的热限值。

现在、在另一个项目中、单幅度模式与单全桥模式组合:

在这里、OC_CBC 也不工作、您能解释一下。

有关您的答案 、请访问 e2e.ti.com/.../2620113

单全桥模式下不存在 OC_LOCK_LOCGE。 那么、我们会遇到问题、因为目前没有任何 OC 功能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    您能否提供两个项目中电流的示波器捕获?
    此外、您能否提供连接原理图?

    CBC 模式下的锁存关断可能表示短路。 选择 CBC 模式时、仍有第二个电路可以关断输出。 从数据表的第7.3.2.2节中:

    在 CBC 电流限制模式下、检测器输出由两个保护系统进行监控。 第一种保护
    系统控制功率级、以防止输出电流进一步增大、即其性能
    CBC 电流限制功能、而不是过早关闭器件。 这一特性可以有效地发挥作用
    在不损坏器件的情况下、限制电机启动或瞬态期间的浪涌电流。 电源短路期间、和
    接地短路情况下、电流限制电路可能无法将电流控制到适当的电平 A
    第二个保护系统触发锁存关断、从而在高阻抗中设置相关的半桥
    (Hi-Z)状态。 对于半桥 A、B、C 和、电流限制和过流保护是独立的
    D。