请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8432 问题:
在驱动单幅模式时、逐周期过流限制或过流锁存是否有任何使用限制?
您能否解释一下每个半桥中的电流传感器如何工作以了解我们当前看到的内容?
应用说明:
在一个项目中、我们使用双全桥模式、并且桥接器彼此完全独立。 PWM 被应用为单幅值。 (占空比目标为60%=> A = 60% B = 0%)
在该应用中、我们遇到的问题是、在 OC_CBC 开始工作之前、OC_Latch 正在关闭控制器。
现在、PWM 应用于双幅值模式。 (占空比目标为60%=> A = 80 B=20%)。 这现在可以正常工作、但随着开关损耗的增加、我们更接近系统的热限值。
现在、在另一个项目中、单幅度模式与单全桥模式组合:
在这里、OC_CBC 也不工作、您能解释一下。
有关您的答案 、请访问 e2e.ti.com/.../2620113
单全桥模式下不存在 OC_LOCK_LOCGE。 那么、我们会遇到问题、因为目前没有任何 OC 功能正常工作。