This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:使用 LMK00301发送数据

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690654/lmk00301-transmit-data-using-the-lmk00301

器件型号:LMK00301

大家好、

我找到了 LMK00301可用于传输数据的说明。

 LMK00301可以缓冲哪种类型的信号? 例如 GE SerDes 的数据?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    感谢您的参与。 您说得非常对、数据(1和0……) 可通过该缓冲器进行传输。 电气表详细说明了预期的电压摆幅、带宽和噪声。 信号必须是数字信号、这意味着它是高电平或低电平。 第14页的图5和6显示了时钟波形的示例、但也可以应用数据。 这显示了1.5GHz 的信号。

    我认为这很有帮助、

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Simon、

    感谢您的回复!

    您所说的电气表是我可以在数据表中找到的规格表、如下所示:

    因此、这意味着最大信号频率为3.1GHz。 可以满足  上 表要求的数字信号可以正确传输。

    Lacey

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    不用客气。

    此致、Simon。