在使用UCC28070A做1600W,386V输出的时候,在低压100Vac的情况下,碰到诸多问题,还请给为帮忙分析一下!详细如附件!~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Johnsin Tao
你好,感谢你的分析,附件是这个板子的一个布局,还请帮忙分析一下,我们也是第一次做这个,可能会有些地方考虑的不够周到,还需要你的宝贵意见!~
HI,你好!
不知道你们在应用中有没有碰到过这种现象。
目前我在100Vac的输入情况下单独测试PFC的时候,发现随着我带载加重,电源的PF值会先增加,大概增加到0.986,然后继续加载,电源的PF值会降低到0.981,当接着往下加载的话,电源的PF值又会增加达到0.988,此时我电源的输出功率是1200W左右,我最高就1300W。在这个时候,电源的电感电流波形,互感器波形和驱动波形都是正常的。
请问PF值的这种波动是否正常?为何这个PF值这么低,单相的话,PF值起码会达到0.99以上!~
烦请回复,谢谢!~
想請問一下 我照著TI提供的資料做了組1200W PFC 用的是UCC28070
所有元件都照著給的,Layout 也是照著layout ,但是我的mosfet 的開關尖波卻很大,
這該怎麼解決呢?
懇請賜教