This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28070A应用问题

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

在使用UCC28070A做1600W,386V输出的时候,在低压100Vac的情况下,碰到诸多问题,还请给为帮忙分析一下!详细如附件!~

UCC28070A问题点汇总.docx
  • 添加原理图附件!~

    CHARGE1300-PFC.pdf
  • Hi

         从你的描述看在低压输入时存在不稳定,建议你首先确认一点电感,电流sense变压器的规格是否满足? 你可以借助TI的工具:

         

      (这个软件除了确认电感和sense变压器外,还有其他器件设计参数。 从计算来看,你的电感和sense变压器参数在满载时可能偏小。而在相对较小负载的测试仍然不稳定可能和环路设计以及layout有关。)

  • Johnsin Tao

              你好,感谢你的分析,附件是这个板子的一个布局,还请帮忙分析一下,我们也是第一次做这个,可能会有些地方考虑的不够周到,还需要你的宝贵意见!~

    Chager1500D-Can2.pcb
  • Hi

       layout很难直观的看的,建议首先确保电路参数设计没有问题,然后通过测量测量的方式来确认。

  • HI,你好!

            不知道你们在应用中有没有碰到过这种现象。

           目前我在100Vac的输入情况下单独测试PFC的时候,发现随着我带载加重,电源的PF值会先增加,大概增加到0.986,然后继续加载,电源的PF值会降低到0.981,当接着往下加载的话,电源的PF值又会增加达到0.988,此时我电源的输出功率是1200W左右,我最高就1300W。在这个时候,电源的电感电流波形,互感器波形和驱动波形都是正常的。

           请问PF值的这种波动是否正常?为何这个PF值这么低,单相的话,PF值起码会达到0.99以上!~

           烦请回复,谢谢!~

  • 你好,

    重载下不正常,您可以试试改慢电压环,即改变VAO上的电阻

  • 与直流偏置有关系,直接去除,整个PF值都不会下降,且会很高!

  • 你好,

    你说的是什么直流偏置

  • 电感存在的直流偏执

  •  想請問一下   我照著TI提供的資料做了組1200W PFC 用的是UCC28070  

    所有元件都照著給的,Layout 也是照著layout ,但是我的mosfet 的開關尖波卻很大,

    這該怎麼解決呢?  

    懇請賜教

  • 尊敬的大佬您好,我也用ucc28070做600W的PF电路,但芯片只有每隔近1S才调节一次(两光标之间),每次调节开关频率200KHz,虽然每次调节MOS管都是交替打开,但两路波形完全重合,相位没有任何交错,PF值只有0.03左右,请问是什么问题所致?如能解决,定感恩不尽!(蓝色通道是MOS管D极电压,100Hz;黄色是CSx的电压)

x 出现错误。请重试或与管理员联系。