手册上说是17μA的静态电流,我空负载测试静态电流是100μA,我想问问工程师,什么因素会导致静态电流变大?谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
是否测试都这样?还是部分?
按照Datasheet提供的标准电路,以及测试条件测试:Vin=12V, EN=High, IOUT = 0 mA, device not switching 典型静态电流是在17uA.
如果偏大,你还可以测试一下shutdown电流,看是否也偏大。如果都偏大,你需要确认一下你测试电流的精度和准确性。否者可能就是芯片漏电流偏大。
其次如果你的电路是采用外部反馈电阻,注意反馈电阻不能选择太小。
Hi
芯片没有问题。
静态电流的测试条件建议按照datasheet规格条件来,这样测量的值才是规格表的范围。
17uA是no-switching的条件,而你的空载条件下,开关是在动作的,所以有100uA
你可以给FB=1V,再去看静态电流,应该就差不多17uA了