This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62130静态电流过高



手册上说是17μA的静态电流,我空负载测试静态电流是100μA,我想问问工程师,什么因素会导致静态电流变大?谢谢了。

  • Hi

        是否测试都这样?还是部分?

        按照Datasheet提供的标准电路,以及测试条件测试:Vin=12V,  EN=High, IOUT = 0 mA, device not switching    典型静态电流是在17uA. 

        如果偏大,你还可以测试一下shutdown电流,看是否也偏大。如果都偏大,你需要确认一下你测试电流的精度和准确性。否者可能就是芯片漏电流偏大。

        其次如果你的电路是采用外部反馈电阻,注意反馈电阻不能选择太小。

       

  • 我测试vout是3.5v,当输入低于3.8v的时候静态电流最大可以达到6mA,但是只要输入电压大于3.8v静态电流就会在17μA,

  • Hi

        芯片没有问题。 

        静态电流的测试条件建议按照datasheet规格条件来,这样测量的值才是规格表的范围。

  • 测试了2块都是这个问题。我两个样板不一样的输出电压。一个3.5v一个5v。3.5v的板子,如果输入电压超过3.8V静态电流就会在17μA左右,小于3.8v时,静态电流会达到6mA。5v的板子输入电压超过6.4v静态电流才会在17uA左右。我的反馈电阻最小是73.2k。还有很奇怪的一点。当有输入的时候,比如用输出3.5v的板子,给他一个3.7v的输入,这时候静态电流是6mA,当我用镊子碰一下FB引脚后,他的静态电流马上就会恢复到17uA左右。两个板子都一样。

  • 我以前做过一个专门测试这个芯片的板子,根本就没有出现这个问题,任何输入电压下都能将静态电流稳定在17μA左右,这一次不过是集成了一些其他电路。

  • 怎么没人回了

  • 17uA是no-switching的条件,而你的空载条件下,开关是在动作的,所以有100uA

    你可以给FB=1V,再去看静态电流,应该就差不多17uA了

  • 你好,

    注意手册说的是典型值,当你输入和输出太接近时会触发芯片的Low Dropout逻辑,不同芯片触发Low Dropout和在Low dropout下工作的逻辑不一样,因此会造成例如Iq电流的突然增加等情况,很难对特定芯片作出解释,但一般都不会影响使用。