电源的VCC引脚,由于端子较远,VCC走线过长,寄生电感导致的电路振荡现象;增加储能电容之后,这个情况可能不会出现;
简单理解就是,在负载需要瞬态变化的电流时,引线电感不能提供,而有储能电容提供;
如果再考虑的话,就是加入电容相当于减小电源内阻,那么此时L和C组成的振荡形式是怎样的,串联谐振还是并联谐振?请各位前辈帮忙解答下,如果前面理解有错误,还请帮忙指正。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电源的VCC引脚,由于端子较远,VCC走线过长,寄生电感导致的电路振荡现象;增加储能电容之后,这个情况可能不会出现;
简单理解就是,在负载需要瞬态变化的电流时,引线电感不能提供,而有储能电容提供;
如果再考虑的话,就是加入电容相当于减小电源内阻,那么此时L和C组成的振荡形式是怎样的,串联谐振还是并联谐振?请各位前辈帮忙解答下,如果前面理解有错误,还请帮忙指正。
谢谢!
Johnsin Tao 说:Hi
变化的电流因为寄生电感产生感生电压形成电压震荡。在导线的接线端增加一个较大的电容100uF~470uF.
首先感谢您的回答!
就是变化的电流导致了寄生电感产生电压,进而造成震荡;而加入了电容之后,从戴维南等效电路来讲,就相当于减小了了电源内阻,所以就是LC组成了串联谐振,使得电路的电阻最小,进而也抑制了电压的振荡。
可以这样理解吗?还是有错误的地方,请指教。
个人理解,在上电瞬间,电流给电感充电,然后与输入电容来回充放电形成谐振,而增加一个大容值的电解其实就是为了提供一个阻抗更低的回路,让电流尽可能的往电解这条支路走。同时电解上的ESR就是为了增加阻尼来消耗震荡能量,从而消除震荡